Arbeiten im Team mit TIA Portal

Sparen Sie wertvolle Zeit bei Engineering und Inbetriebnahme, indem Sie Arbeitsschritte parallelisieren und den Koordinationsaufwand für Arbeiten im Team reduzieren. TIA Portal ermöglicht mehreren Personen, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten, unterstützt durch eine gemeinsame Datenbasis, zentral verwalteten und nachvollziehbaren Änderungen sowie mit klar definierten Workflows.
Höhere Engineering-Effizienz bedeutet kürzere Markteinführungszeiten
Im herkömmlichen Engineering werden die anstehenden Aufgaben nacheinander erledigt – das kostet Zeit. Arbeiten im Team ermöglicht, dass mehrere Entwickler gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können und ihre Änderungen automatisch mit dem Projekt synchronisiert werden.Zentrale Projektverwaltung für paralleles Arbeiten
Je komplexer ein Automatisierungsprojekt ist, desto größer sind die Vorteile von Arbeiten im Team. Wenn mehrere Personen am gleichen Projekt arbeiten und sich ergänzen können, sinkt der Zeitaufwand für das Projekt und damit die Time-to-Market. Damit der Abstimmungsaufwand diesen Zeitvorteil nicht wieder auffrisst, bietet der TIA Portal Projekt-Server die Möglichkeit, die Projektstände auf einer zentralisierten Ablage zu verwalten. Durch die Funktion TIA Portal Multiuser Engineering können schon kleinere Teams von den Vorteilen profitieren – sowohl im Engineering als auch in der Inbetriebnahme-Phase.
Gleichzeitiges Arbeiten in geteilten Projekten
Hand aufs Herz: Arbeiten Sie in der Engineering-Phase noch nach der Wasserfall-Methode, also die einzelnen Aufgaben nacheinander ab? Mit TIA Portal Multiuser Engineering können stattdessen mehrere Personen parallel an einer Aufgabe arbeiten. Beim konventionellen Engineering wird das Projekt in mehrere Projekte aufgeteilt und Änderungen manuell eingespielt. Multiuser Engineering hingegen setzt auf ein zentral abgelegtes Projekt, an dem mehrere Benutzer zugleich arbeiten können. Das Projekt kann auf einem separaten Rechner oder auf dem Computer eines Benutzers abgelegt werden. Alle Entwickler bearbeiten ihre Aufgaben in lokal gespeicherten Versionen und spielen ihre Änderungen auf Knopfdruck in das Hauptprojekt zurück. Die Kollegen werden automatisch über die Updates informiert. So ist es außerdem möglich, die Arbeiten an der Steuerung oder dem HMI Geräte- oder Funktions-basiert aufzuteilen.
Schnellere Inbetriebnahme durch paralleles Arbeiten
Paralleles Arbeiten im Team funktioniert nicht nur im Engineering, sondern auch in der Inbetriebnahme-Phase. TIA Portal Multiuser Commissioning Mode sorgt dafür, dass die Änderungen automatisch in das Serverprojekt eingecheckt, kompiliert und in das Gerät geladen werden, wenn sie von der lokalen Sitzung heruntergeladen wurden. Ein gewählter Inbetriebnahme-Modus gilt für alle angeschlossenen Multiuser-Clients und die lokalen Sessions, das Serverprojekt und das Gerät haben nach dem Download die gleiche Version.
Über den TIA Portal Teamcenter Gateway ist außerdem kollaboratives Engineering eines Automatisierungsteams möglich, das an einem in Teamcenter gespeicherten TIA Projekt arbeitet. Unter Verwendung der Referenzprojektfunktionalität können diese Projekte verglichen und zusammengeführt werden.
Teamarbeit in TIA Portal erleben
Multiuser Engineering mit TIA Portal Projekt-Server
Der TIA Portal Projekt-Server ist eine eigenständige Server-Applikation und ermöglicht die Verwaltung, Versionierung und Dokumentation von TIA Portal Projekten. Der Projektserver kann unabhängig von TIA Portal installiert werden. Multiuser Engineering ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Benutzern gemeinsam und gleichzeitig an einem Projekt. Das Arbeiten in lokalen Sessions ist unabhängig voneinander, Änderungen von anderen Bearbeitern werden angezeigt und können übernommen werden.
Erweitern Sie TIA Portal um nützliche Optionspakete

Auf dem Laufenden bleiben: TIA Portal
Sie möchten regelmäßig News zu TIA Portal erhalten? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter, der Sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen zu TIA Portal informiert.