Schnell und flexibel von der Idee zur Maschine

CNC Shopfloor Management Software: Höhere Produktivität im Engineering
Um auf Markt- und Kundenanforderungen schnell und flexibel reagieren zu können, virtualisieren und parallelisieren Maschinenhersteller zunehmend die Entwicklungsphasen neuer Maschinen. Voraussetzung hierfür ist der konsequente Einsatz aller Digitalisierungsmöglichkeiten – von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme der fertigen Maschine.
Wie wird die Entwicklung Ihrer Maschine effizienter?
Für den Maschinenbau gibt es zwei Zielrichtungen. Zum einen mehr Effizienz und Flexibilität in der Entwicklung, z. B. mit konsequenter Virtualisierung im Entwicklungsprozess. Zum anderen, die Bereitstellung ergänzender Angebote für die Digitalisierung in der Produktion beim Kunden bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.Optimierung des Engineering Prozesses
Steigerung der Produktivität und Effizienz im Maschinenentwicklungsprozess
Um heute Produkte schnell und kostengünstig auf den Markt zu bringen, müssen Sie flexibel auf Änderungswünsche reagieren können. Die Forderung nach individuellen Maschinenkonzepten und kurzen Lieferzeiten steigt stetig, wofür die mechanische und elektrische Entwicklung effizienter werden muss.
Daher muss Mehrwert um die Maschine herum generiert werden, und die hochwertige Teilefertigung muss stets gewährleistet sein.
Digitaler Zwilling steigert Flexibilität
Durch die Digitalisierung des Entwicklungsprozesses hat der Maschinenhersteller bereits sehr früh alle erforderlichen Daten als virtuelles Maschinenmodell vorliegen.
So entsteht ein digitaler Zwilling der Maschine, der in mehreren Anwendungsfällen zum Einsatz kommt: zu Beginn beim Erstellen eines Maschinenkonzeptes, bei der virtuellen Inbetriebnahme, zur Vorführung beim Verkauf der Maschine, beim Einfahren von Teilen in der Produktion bis hin zum Umbau und Service. Damit ergeben sich deutliche Zeiteinsparungen, Verbesserungen im Konzept sowie der Qualität und der Ausbringung in der Produktion.
Virtuelle CNC-Inbetriebnahme verkürzt reale Inbetriebnahme
Der NX Mechatronics Concept Designer unterstützt dabei, den Maschinenentwicklungsprozess erheblich zu verkürzen. Durch eine virtuelle Inbetriebnahme kann die kapitalintensive Phase der eigentlichen Inbetriebnahme deutlich verringert werden.
Dazu wird das virtuelle Maschinenmodell mit der realen Steuerungstechnik, der SINUMERIK, verbunden. Die Funktion der Maschine kann so unter nahezu realen Bedingungen getestet und weiter optimiert werden.
Erhöhte Sicherheit durch virtuelle Umgebung
Diese Vorgehensweise bietet dem Maschinenhersteller maximale Sicherheit. Eventuelle Schäden an der realen Maschine während der Inbetriebnahme bzw. des Einfahrens können vermieden werden. Ein weiterer Vorteil: der Maschinenbetreiber kann seine Programme zur Teilefertigung frühzeitig unter quasi realen Bedingungen in einer virtuellen Umgebung testen.
Manage MyMachines für den Maschinenhersteller
Manage MyMachines ermöglicht verbesserte Serviceprozesse auf Basis von aktuellen Maschinen- und Produktionsdaten und deren Historie, um Veränderungen darzustellen. Mit Experten Know How kann dann auf mögliche Fehlerursachen geschlossen werden - so entstehen neue digitale Geschäftsmodelle.Starterpaket für Manage MyMachines
Sichern Sie sich jetzt Ihr Starterpaket für Manage MyMachines auf MindSphere V3 und steigen Sie in die digitale Welt ein! Mit dieser MindApp steigern Sie die Transparenz in Ihrer Fertigung. Zudem können Sie damit neue Geschäftsmodelle, basierend auf dem Leistungsmanagement für Werkzeugmaschinen, entwickeln.
Was ist dabei?
- Sie abonnieren das Starterpaket „Manage MyMachines“ für drei Monate
- Sie können zwischen zwei Paketen wählen: entweder für drei oder zehn Maschinen inkl. MindSphere Value Plan, Registrierungsgebühren und eintägigem Support für Applikation und Konfiguration von Manage MyMachines
- Nach den ersten drei Monaten können Sie die Nutzung von Manage MyMachines einfach verlängern