Leitungsschutzschalter

Elektrische Anlagen vor Schäden schützen

Die Zahl an elektrischen Verbrauchern steigt zunehmend – und damit auch die Belastung für die Elektroinstallation. Im Fall von Überlast oder Kurzschluss schalten Leitungsschutzschalter den angeschlossenen Stromkreis sicher ab und schützen elektrische Anlagen und Geräte damit verlässlich vor Schäden. Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio lassen sich zudem komfortabel montieren und installieren. Die Geräte zeichnen sich durch ihr einheitliches Design aus und können mit dem durchgängigen Zubehör um viele Funktionen erweitert werden. Ob für Industrie, Gebäude oder Infrastruktur – mit unserem vielfältigen Portfolio finden Sie den passenden Leitungsschutzschalter für jede Anwendung.

Finden Sie den passenden Leitungsschutzschalter

Siemens Industry Mall

Leitungschutzsschalter im Überblick

Download Quick Selection Guide

Schutz vor Elektrobränden

Geräteschutzschalter zum Schutz von Steuerstromkreisen und elektronischen Komponenten

In elektrischen Anlagen werden viele Verbraucher von derselben Stromversorgung gespeist. Im Fehlerfall muss die Spannungsversorgung erhalten bleiben und vom Fehler nicht betroffene Verbraucher unbeeinflusst bleiben. Geräteschutzschalter werden hierbei zur parallelen selektiven Absicherung einzelner Geräte und Betriebsmittel eingesetzt, um so die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen und vor den Folgen von Überlast und Kurzschluss zu schützen. Im Falle einer Überlast oder eines Kurzschlusses schalten diese Geräte den entsprechenden Stromkreis sicher ab.
Geräte zum Schutz von Steuerstromkreisen und Betriebsmitteln

Download White Paper

Neue Anforderungen an die Elektroinstallation

Überlastströme können entstehen, wenn beispielsweise mehrere elektrische Verbraucher gleichzeitig in einem Stromkreis betrieben werden und so den zulässigen Gesamtstrom übersteigen. Kurzschlüsse dagegen sind durch Fehler entstandene leitende Verbindungen, zum Beispiel zwischen Phase und Neutralleiter. Kurzschlüsse wie auch Überlastströme können ganz plötzlich auftreten, zum Beispiel aufgrund einer Fehlbedienung bei Schalthandlungen, Montagefehlern oder durch höhere Gewalt wie Blitzeinschlag, Erdbeben oder Flutkatastrophen. Weitaus häufiger entstehen sie aber schleichend – in Folge altersbedingter Mängel in Kabelisolationen, an Steckverbindungen oder aufgrund von Kabelbrüchen.

 

Im Wohn- und Zweckbau, wo keine regelmäßige Überprüfung der installierten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel vorgeschrieben ist, ist die Gefahr von Überlast und Kurzschluss besonders hoch. Dazu trägt auch die wachsende Zahl an Elektrogeräten bei: Heute nutzt ein durchschnittlicher Haushalt weit über 50 elektrische Geräte, früher waren es nicht mal acht. Auch dezentrale Energieerzeuger wie Photovoltaik-Anlagen oder das Laden von Elektrofahrzeugen stellen komplett neue Anforderungen an die, oft vor Jahrzehnten nach damaligem Stand der Technik errichtete, Elektroinstallation und erfordern erweiterte Schutzmaßnahmen. Dasselbe gilt für Industrieumgebungen: Bereits wenige Sekunden ohne Strom genügen, um Fließbänder stillzulegen, Automationssysteme zu stören oder ganze Produktionschargen zu beeinträchtigen. Der präventive Schutz industrieller Anlagen gegen elektrisch bedingte Fehler und Ausfälle ist deshalb unerlässlich, vor allem bei zunehmend automatisierten Betriebsabläufen.

Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio

Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio erfüllen die erhöhten Anforderungen in automatisierten Gebäuden sowie in industriellen Stromversorgungsanlagen, beispielsweise in der Automobil- und Halbleiterindustrie oder in Rechenzentren. Diese sind im Vergleich zum Wohn- und Zweckbau meist umfangreicher und komplexer in ihrem Aufbau (Netztopologie) und Betrieb. Strom- und Produktionsausfälle müssen hier mithilfe aufeinander abgestimmten Gerätekombinationen gezielt vermieden werden, um wirtschaftliche Schäden zu verhindern. Unsere Leitungsschutzschalter schützen Kabel und Leitungen bei Kurzschluss und Überlast, und ermöglichen zudem einen Backup-Schutz für Schaltgeräte sowie einen Halbleiterschutz. Sie sind somit elementarer Bestandteil durchgängiger Schutzkonzepte in Industrie und Infrastruktur.

Richtig kombiniert

Leitungsschutzschalter sind vor allem dazu da, Kabel und Leitungen in elektrischen Anlagen permanent zu überwachen und abzusichern. Sie tragen zudem zum Schutz von Personen vor elektrischem Schlag bei, wenn sie zusammen mit FI-Schutzschaltern oder als kombinierte FI/LS-Schalter eingesetzt werden. Die Kombination des Leitungsschutzschalters 5SY mit dem Brandschutzschalter 5SM6 erweitert den Funktionsumfang zusätzlich. Hier finden Sie alle Kombinationen im Überblick.

Die Stärken der Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio – Ihre Vorteile

  • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
  • Einheitliche Zusatzkomponenten
  • Durchgängiges Design
  • Ergonomisch geformte Geräte

Auf Nummer sicher gehen

Mit einem intelligenten, durchgängigen Schutzkonzept für die Elektroinstallation lässt sich ein zuverlässiger Personen-, Investitions- und Anlagenschutz gewährleisten. Wir unterstützen Sie bei der einfachen, schnellen und  bedarfsgerechten Umsetzung normkonformer, rundum sicherer Lösungen – über Ihren gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg. Erfahren Sie mehr!

Auf Nummer sicher gehen – SENTRON Schutzgeräte für den lückenlosen Rundum-Schutz der Elektroinstallation

Download Broschüre

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.

Leitungsschutzschalter bestellen

Für jede Anforderung die passende Lösung

Informieren, auswählen, bestellen: In der Industry Mall finden Sie zu detaillierte technische Informationen zu Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio. Nur wenige Klicks bis zu Ihrer passenden Lösung gegen Überlast und Kurzschluss.

Finden Sie den passenden Leitungsschutzschalter

Siemens Industry Mall