Raumautomation, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt
Der Raum ist das Herz jedes Gebäudes. Um perfekte Orte zu schaffen, ist der Raum Ausgangspunkt für einen Perspektivwechsel: Automation, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wussten Sie schon, dass die Mieterträge für gesundheits- und produktivitätsfördernde Gebäude um mindestens sechs Prozent höher sind? Die Raumautomation trägt maßgeblich zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit aller Raumnutzer bei und erhöht die Produktivität.Ihr Raum kann mehr für Ihre Gesundheit leisten
Gesunde und produktive Räume spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben und sind heute sogar wichtiger denn je. Was genau kann Ihr Raum für Ihre Gesundheit tun? Es steigert Ihr Wohlbefinden und Ihre Produktivität und kann dazu beitragen, die Ausbreitung von Viren und Bakterien zu verhindern: Raumfühler, Bedieneinheiten und Thermostate können für ein gesundes und produktives Raumklima sorgen:
- Vermeiden Sie trockene Luft im Raum. Die Übertragung von Viren, Bakterien und Allergenen hängt stark von der Raumluftfeuchtigkeit ab. Achten Sie deshalb darauf, eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% einzuhalten.
- Kontrollierter Druck. In Räumen mit kontrolliertem, niedrigerem Luftdruck, in denen Viren und Bakterien vorhanden sind, kann die Luftverschmutzung benachbarter Bereiche wirksamer verhindert werden.
- Kontrollieren Sie die Belüftung. Mit zusätzlicher Frischluft wird die relative Anzahl von Viruspartikeln im Luftvolumen reduziert und kontaminierte Luft effizienter aus dem Raum entfernt.
Bitte schauen Sie sich unser Whitepaper an, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Ihr Raum Ihnen helfen kann, gesünder und produktiver zu sein!
Sick Building Syndrom
Kennen Sie Gebäude, die Ihnen Kopfschmerzen und/oder Reizungen der Augen und des Halses bereiten? Möglicherweise leiden Sie unter dem Sick Building Syndrom (SBS). Eine Hauptursache für SBS ist die Ausgasung von Baumaterialien wie Teppichen, Farben oder Möbeln. Diese Gase werden als flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC) zusammengefasst. Neuere Gesetze zur Energieeinsparung verlangen gut isolierte und zugluftgeschützte Gebäude, um den Bedarf an Heizung und Kühlung zu minimieren. Die daraus resultierende Luftdichtheit der Gebäude hält jedoch auch die VOC-Gase im Inneren zurück, wodurch SBS bei den Bewohnern entsteht. Auch feuchte Luft kann indirekt zu SBS beitragen, indem sie das Wachstum von Pilzen und Schimmel fördert. Neben der Abwertung der Immobilie stellt die Exposition gegenüber Schimmelpilzsporen ein gefährliches Gesundheitsrisiko dar. Die Symptome reichen von allergischen Reaktionen bis hin zu Vergiftungen durch Mykotoxine. Die wichtigste Maßnahme zur Verhinderung von SBS ist die richtige Belüftung.
Finden Sie die richtigen Produkte und Anwendungen für die Raumautomation
Mit den richtigen Produkten und Anwendungen können Sie einfache Räume in Orte verwandeln, die gesundheitsfördernd, produktiv und nachhaltig sind. Um einen Überblick über die verschiedenen Anwendungen zu erhalten, laden Sie unsere Anwendungsleitfäden herunter.Brauchen Sie Hilfe bei der effizienten Planung von Räumen und Gebäuden?
Kostenloser Leitfaden für Anwendungseinblicke und Ausschreibungstexte, werfen Sie einen Blick auf unser Komplettpaket zur perfekten Planung der Raumautomation.
Produkte und Lösungen, die Ihren Raum mehr leisten lassen
Unsere autonomen Raumthermostate sind der erst Schritt, um hochwertige Räume zu schaffen. Für noch attraktivere Räume decken unsere kommunikativen Raumthermostate so gut wie alle HLK-Anwendungen ab und können in cloudbasierte Lösungen für den Lokal- und Fernbetrieb und die Überwachung mit Synco™ and Desigo™ integriert werden. Wenn Sie sich für Desigo Raumautomation entscheiden, erhalten Sie ein Höchstmaß an Flexibilität und alle Funktionen, die Sie brauchen, um perfekte Räume mit integrierten Beleuchtungs- und Beschattungslösungen zu schaffen.
Engineering und Inbetriebnahme – ganz einfach mit ABT Site und ABT Go
Das Engineering steht am Anfang jedes Raumautomationsprojekts. ABT Site ist ein PC-basiertes Tool zum Konfigurieren, Herunterladen und Inbetriebnehmen von Raumautomationsgeräten. Durch bewährte Anwendungen und flexible Workflows trägt ABT Site zur Schaffung leistungsfähiger Gebäude bei. Darüber hinaus steigert ABT GO in der Inbetriebnahmephase zusätzlich die Effizienz vor Ort. Die intuitive App ist für Android- und iOS-Geräte erhältlich und für Techniker und Installateure optimiert. Sie macht die Inbetriebnahme und Wartung von Raumautomationsgeräten so komfortabel und einfach wie möglich.