Smart Thermostat

Der Smart Thermostat

Smart heißt, Ihre Bedürfnisse zu verstehen.
Perfekte Orte schaffen

Ein Ort, an dem Sie ein Leben führen, wie Sie es möchten

Zu Hause sollten Sie sich immer wohl fühlen. Der Smart Thermostat überwacht und regelt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Räumen und hilft Ihnen so, Ihren perfekten Ort zu schaffen. In europäischen Haushalten werden ungefähr 60 % der gesamten Energie für Heizungszwecke verbraucht! Der Smart Thermostat von Siemens sorgt nicht nur dafür, dass Sie sich in den eigenen vier Wänden warm und behaglich fühlen, sondern hilft Ihnen auch, Energie und Kosten zu sparen. Ein Thermostat, der Komfort, Energieeffizienz und benutzerfreundliche Bedienung vereint: Dank komfortabler Bedienung per Touchscreen und der mobilen App Smart Thermostat RDS haben Sie immer Ihren perfekten Ort.
Für Verbraucher

Jederzeit der gewünschte Komfort

Der Smart Thermostat ist anders. Anders als jeder andere Thermostat auf dem Markt. Von seinen einmaligen Funktionen profitieren sowohl Installateure als auch Endkunden. Durch einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme und genaue Abstimmung auf seine Umgebung, schafft es perfekte Orte.

Intuitive Verwendung und automatische Updates

Beim Smart Thermostat steht die benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund. Dies zeigt sich an der äußerst intuitiven Benutzeroberfläche und dem Display, das nicht durch überflüssige Elemente ablenkt. Steuern und Überwachen Sie das Smart Thermostat von überall einfach per Smartphone oder Tablet. Dank automatischer Updates sind alle Funktionen des Smart Thermostats immer auf dem neuesten Stand.  

Jederzeit der gewünschte Komfort 

Mit seinem eingebauten Präsenzsensor schafft der Smart Thermostat die perfekte Raumtemperatur, wenn sich eine Person im Raum aufhält. Wann der ideale Zeitpunkt ist, um mit dem Aufheizen zu beginnen, lernt es in wenigen Stunden – verglichen mit für gewöhnlich Tagen und Wochen. Die Vorteile sind überzeugend: Energie- und Kosteneinsparungen sowie höherer Raumkomfort.

Energiesparender Betrieb

Durch Erfüllung wichtiger Energieeffizienz-Klassen gewährleistet der Smart Thermostat einen energieeffizienten Betrieb. Dank der Green-Leaf-Anzeige können Sie nicht nur smart sein, sondern auch grün. Dies wiederum motiviert zu noch mehr Energieeinsparungen. Mit ihren leistungsstarken Steuer- und Zugriffsfunktionen hilft die Smart Thermostat-App, messbare Einsparungen zu erzielen.

Smart-Thermostat

Überblick über die verkabelte Lösung

RDS110 - Die erste Wahl für Ihr komfortables Smart Home

Durch sein attraktives Design fügt er sich perfekt in jeden Innenraum ein. Dank sechs leistungsstarker und genauer Sensoren – für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Näherung, Präsenz und organische Partikel – ist er stets perfekt auf das jeweilige Umfeld abgestimmt. Die Sensoren sind ein fester Bestandteil des Thermostats; es ist keine weitere Verkabelung oder Programmierung erforderlich. Sie ermöglichen es dem Smart Thermostat, voll autonom zu funktionieren.

 

In diesen Videos erfahren Sie mehr:

Siemens Smart Thermostat: Smart heißt, Ihre Bedürfnisse zu verstehen

Siemens Smart Thermostat für fachliche Installation

 

Technische Informationen können von dem HIT Portal heruntergeladen werden.

Unsere drahtlose Lösung

RDS110.R – Die drahtlose Lösung für Ihr zuhause

Der drahtlose Smart Thermostat bietet optimalen Komfort bei der Installation als auch im Alltag. Durch die automatische Adaptierung und Kopplung ist die Installation und Inbetriebnahme in wenigen Schritten abgeschlossen. Seine einfache und intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine komfortable Bedienung die auch von unterwegs mit der Siemens Smart Thermostat APP möglich ist. Der Smart Thermostat erkennt die Merkmale eines Raums und passt sich nach Raumveränderungen automatisch an. Dies gewährleistet optimale Energieeffizienz und erhöht den Raumkomfort.

 

In diesen Videos erfahren Sie mehr:

Smart Thermostat Mobile Benutzerschnittstelle

Smart Thermostat Montage

 

Technische Informationen können von dem HIT Portal heruntergeladen werden.

Alles unter Kontrolle

Mehr Komfort mit wenigen Klicks

Der Smart Thermostat lässt sich entweder über den Touchscreen oder die außerordentlich intuitive Smart Thermostat-App bedienen. Mit der App können Sie Ihr Smart Thermostat jederzeit und überall steuern und überwachen. Wichtige Funktionen sind zum Beispiel Zeitplanung, Einstellung unterschiedlicher Modi (z. B. „Abwesend" oder „Zuhause"), Steuerung der Feuchtigkeit und Überwachung der Raumluftqualität über die Green-Leaf-Anzeige und vieles mehr. Dadurch lässt sich der Smart Thermostat schnell und einfach bedienen.

Zum App Store

Zum Google Play

Für Fachleute gemacht

Für Installateure

Der Smart Thermostat ist speziell für den professionellen Installationsmarkt konzipiert. Es kann nachträglich eingebaut oder in Neubauten installiert werden. Finden Sie heraus, wie schnell und einfach die Installation und Inbetriebnahme des Smart Thermostats sind.
Für Installateure

Ihre Vorteile auf einen Blick

Als professioneller Installateur profitieren Sie sofort von den Vorteilen des Smart Thermostats: von der einfachen Installation über die schnelle Inbetriebnahme bis hin zur Erfüllung der neuesten Energieeffizienz-Standards. Ihre Kunden werden nicht nur von seiner Benutzerfreundlichkeit begeistert sein, sondern sich auch über die positiven Auswirkungen auf ihr Budget freuen.
FAQ und Downloads

Treffende Antworten und Informationen

In unserem FAQ-Bereich finden Sie weitere Informationen zum Smart Thermostat. Im Download-Bereich finden Sie zudem nützliche Dokumente.

Kontaktaufnahme

Immer an Ihrer Seite

Als führender Anbieter und Innovator stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Falls Sie konkrete Fragen zum Smart Thermostat oder andere Anliegen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Kontaktieren Sie uns

Weitere Informationen