Libretto ist für Sie kein Badeort in Italien? Wissen Sie, mit welchen Technologien Siemens zu einer sauberen und lebenswerten Zukunft beiträgt?
Dann laden wir Sie zur Teilnahme am Siemens Fest>Spiel>Nächte Quiz ab 18. Juli 2022 ein!
Lösen Sie die Aufgaben und gewinnen Sie wöchentlich zwei Mal je ein Abendessen bei den Siemens Fest>Spiel>Nächten im Wert von je 150,- Euro.
Unter allen Mitspieler:innen verlosen wir als Hauptpreis ein Festspiel-Package für 2 Personen mit Premierenkarten für die Inszenierung des Jedermann 2023, inklusive Hotelübernachtung mit Büffetfrühstück. Die An- und Abreise zu den Salzburger Festspielen hat der/die Gewinner:in selbst zu tragen. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend am Domplatz beim Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal und genießen Sie die Salzburger Festspielatmosphäre!
Klicken Sie einfach auf die richtige Antwort! Aber Vorsicht! Bei falschen Antworten gibt es Abzüge und je schneller Sie sind, umso mehr zählt es. Ab 60 Punkten nehmen Sie an der Verlosung teil!
Das kostenlose Open-Air-Highlight hat sich zu einer grenzüberschreitenden Attraktion des Salzburger Festspielsommers entwickelt. Weit mehr als eine Million Besucher:innen kamen bereits auf den Kapitelplatz, um im unvergleichlichen Ambiente der Salzburger Altstadt historische und aktuelle Festspielproduktionen zu erleben. Bei freiem Eintritt und unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsauflagen werden von Samstag, 23. Juli bis Sonntag, 28. August wieder Festspielproduktionen in bester tageslichttauglicher Technik auf LED-Wand sowie ausgeklügeltem Soundsystem gezeigt. Mit Il TRITTICO, DIE ZAUBERFLÖTE und KÁŤA KABANOVÁ können drei der absoluten Höhepunkte des diesjährigen Festspielprogrammes kostenlos erlebt werden.
Auch die beliebten Siemens>Frühstücks>Konzerte, immer samstags um 10 Uhr, werden ausgewählte Konzertperlen aus dem Festspielprogramm zeigen – auf Wunsch begleitet von einem ausgiebigen Frühstück im Restaurantzelt am Platz. Die kleinsten Kultur-Fans kommen natürlich auch nicht zu kurz: Das Siemens>Kinder>Festival-Programm zeigt jeden Freitag um 10 Uhr eine bunte Mischung kindgerechter Opern. Highlights wie der geliebte Klassiker Die Zauberflöte für Kinder sorgen für eine Menge Spaß bei Jung und Alt.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung in der malerischen Kulisse des Kapitelplatzes mit Blick auf die Festung Hohensalzburg.
Wolfgang Hesoun, Vorsitzender des Vorstandes der Siemens AG Österreich
Kristina Hammer , Präsidentin der Salzburger Festspiele
Waltraud Langer, Landesdirektorin ORF Salzburg
Jan Mojto, Geschäftsführer Unitel
Tischreservierung: +43 (0) 664 820 24 77 oder event@imlauer.com
2022 offeriert das IMLAUER Team an JEDEM Vorstellungsabend ein delikates 2-Gang Menü zu € 44,00 pro Person. Inklusive:
Ein sommerlicher Aperitif, Gedeck, Vorspeise und ein Hauptgang zur Wahl (Fleisch, Fisch oder vegetarisch).
Ein Dessert kann gerne à la carte gewählt werden. Eine erlesene Auswahl an Weinen, Bieren und alkoholfreien Getränken rundet Ihren Festspielabend ab.
Bei den „Frühstückskonzerten“ können jeden Samstag um 10 Uhr Konzerthighlights bei einem genussvollen IMLAUER Frühstück genossen werden. Und beim Kinderprogramm jeden Freitag um 10 Uhr steht eine eigene Kinderkarte zur Verfügung.
Öffnungszeiten OPEN AIR Restaurant: täglich eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.
Das IMLAUER Catering-Team sorgt dafür, dass Ihr Event zu einem unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Erlebnis wird. Ob exklusives Catering im kleinen Kreis, Firmenjubiläum, Familienfeier oder Galaabend: Lehnen Sie sich zurück und legen Sie die Organisation in erfahrene Hände.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuellen gesetzlichen COVID-19-Vorschriften. Ticketreservierungen sind heuer nicht notwendig.
Der Besuch der Veranstaltungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Aufführungen dürfen nur bei vollständiger Freiheit der einschlägigen COVID-19-Symptome besucht werden. Sie haben sicherzustellen, dass Sie die Namen und Kontaktdaten Ihrer Begleitpersonen bei Kontaktaufnahme durch die Behörden beim Auftreten eines COVID-19 Falls unmittelbar benennen können. Besucher:innen ohne stabile Gesundheit wird empfohlen, vom Besuch der Veranstaltung abzusehen!