Gesundheits-management

Gesunde Mitarbeiter und gesunde Arbeitswelt. Mitarbeiter haben Siemens zu dem gemacht, was es heute ist. Und sie sind das Fundament für den zukünftigen Erfolg. Entsprechend wichtig sind uns ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden.
Einführung

Gesundheitsmanagement mit Tradition

Werner von Siemens war seiner Zeit weit voraus und legte den Grundstein für die heutigen Gesundheitsaktivitäten. Ihm und seinen Nachfolgern war damals schon bewusst, dass die Motivation, die Leistungsfähigkeit und besonders die Gesundheit der Mitarbeiter den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Diesem Grundsatz folgt auch heute das Gesundheitsmanagement bei Siemens. Es reduziert Risiken am Arbeitsplatz, schafft gesunde Arbeitsbedingungen und unterstützt die Mitarbeiter dabei, die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt zu meistern.
Unternehmungen [...] haben auch die Verpflichtung, für ihre Mitarbeiter [...] zu sorgen, wobei nicht vergessen werden darf, dass alle solche Maßnahmen […] letzten Endes auch der Förderung der Arbeitsfreude und Leistungsfähigkeit zugute kommen.
Carl Friedrich von Siemens

Investition in die Zukunft

Mit unseren Gesundheitsprogrammen gehen wir über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, denn Investitionen in die Gesundheit und in das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind Investitionen in die Zukunft. Wir nehmen damit nicht nur unsere soziale Verantwortung als Arbeitgeber wahr, sondern unterstützen auch die bestmögliche Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter über ihr gesamtes Arbeitsleben. Dadurch sichern wir langfristig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens.                                                                                                                                                                                                                                                

Work Life Balance

Gesundheit und Fitness sind wesentliche Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit, Motivation und Erfolg am Arbeitsplatz. Daher ist ein Grundprinzip der Siemens AG Österreich, Aktivitäten zu setzen, die zur Gesundheit und Sicherheit eines jeden dienen, der für oder mit Siemens arbeitet. 

 

Das Gesundheitsmanagementsystem bei Siemens mit dem Namen „Leben in Balance“ umfasst die 3 Säulen Bewegung, Ernährung und Entspannung. Dieses wird durch regelmäßige Evaluierungen kontinuierlich verbessert und erweitert unser Angebot an diversen Workshops, Seminaren und Trainings. Der jährlich stattfindende Gesundheitstag mit wechselndem Schwerpunktthema bietet den Mitarbeiterinnen darüber hinaus die Möglichkeit, sich zu den Themen ausführlich zu informieren und so die eigene Gesundheitskompetenz zu verbessern. 

 

Durch Erstellung eines gezielten Programms, in Zusammenarbeit mit einem sportmedizinischen Institut, bietet Siemens den MitarbeiterInnen eine vergünstigte Teilnahme an verschiedenen Kursen wie beispielsweise Pilates, Rückenschule, Yoga oder Shiatsu an. 

 

Selbstverständlich bietet Siemens unter anderem auch kostenlose Gesundenuntersuchungen, diverse Schutzimpfungen sowie Muttermal-Vorsorge und einen Bildschirmbrillen-Check an. Im MitarbeiterInnenrestaurant wird auf eine große Auswahl von gesunder und ausgewogener Ernährung Wert gelegt.


KSV - Kultur- und Sportverein

Der Kultur- und Sportverein der Siemens AG Österreich möchte den arbeitenden Menschen bei Siemens besondere Voraussetzungen für kulturelle und sportliche Freizeitgestaltung schaffen indem regelmäßig Aktionen und Veranstaltungen zu Sportaktivitäten und Kultur angeboten werden.


Sport und Arbeit – das gehört zusammen.
Siemens bietet je nach Standort eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten, um den MitarbeiterInnen einen passenden Ausgleich vom Arbeitsalltag zu bieten. Von Pilates und Boxen bis hin zu Tennis und Laufgruppen ist alles dabei, was das Sportler-Herz begehrt. Daniela Benz, Gesundheitsmanagerin der Siemens AG Österreich, stellt in diesem Video ein paar der vielen Möglichkeiten vor.

Healthy @ Siemens

Programm für nachhaltiges Gesundheitsmanagement

Mit Healthy @ Siemens haben wir ein unternehmensweites Programm zur kontinuierlichen Verbesserung des Gesundheitsmanagements ins Leben gerufen. Ein wichtiges Element ist das Healthy @ Siemens-Label, ein internes Qualitätsmerkmal, das die konsistente Umsetzung aller Maßnahmen gewährleistet. Weltweit sollen alle Lead Countries bis 2019 zertifiziert werden.

Arbeitswelt im Wandel

Die Arbeitswelt und die Anforderungen an die Arbeitnehmer haben sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt und stellen Unternehmen wie Mitarbeiter vor immer neue Herausforderungen. Globalisierung und Digitalisierung verändern unsere Tätigkeiten: Mehr Mobilität und Flexibilität sind gefordert, Aufgabenstellungen werden immer komplexer und demografische Veränderungen haben Auswirkungen auf die Mitarbeiterstruktur. Als Antwort auf die veränderte Arbeitswelt hat Siemens den traditionellen Ansatz des Gesundheitsschutzes zu einem systematischen Ansatz weiterentwickelt, bei dem Gesundheit als Ressource aktiv „gemanagt“ wird.

Psychosoziale Gesundheit

Der Einfluss psychosozialer Faktoren

Psychosoziale Faktoren am Arbeitsplatz beeinflussen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter und im Endeffekt auch die Unternehmensleistung – entweder positiv oder negativ. Deshalb muss die Erhaltung und Entwicklung von psychosozialem Wohlbefinden unserer Mitarbeiter integraler Bestandteil des Gesundheitsmanagements sein. Damit dies gelingt, sind wir bestrebt, psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz zu minimieren (Psychosoziale Risikomanagement) und gleichzeitig die persönlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter im Umgang mit Stress zu stärken (Programm "Life in Balance").

Siemens-Konzepte zur Stressbekämpfung

Der Schutz vor psychosozialen Risiken muss genauso selbstverständlich sein wie der Schutz vor anderen gesundheitlichen Gefahren wie Lärm oder körperlichen Fehlbelastungen. Deshalb ist psychosoziales Risikomanagement ein wichtiger Baustein, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten. Mit der Integration von Fragen zu Gesundheit und psychischem Wohlbefinden in die Mitarbeiterbefragung haben wir einen ersten Schritt dazu getan, psychosoziale Faktoren am Arbeitsplatz systematisch zu erfassen, zu bewerten und wenn erforderlich zu eliminieren. Daneben gilt es aber auch die individuellen Ressourcen von Mitarbeitern und Führungskräften im Umgang mit Stress und anderen psychischen Belastungen zu stärken. Dabei unterstützt unser Ansatz "Life in Balance". Dank des modularen Aufbaus kann das Programm länderspezifisch angepasst werden. Jedes Land kann so seine eigene "Life in Balance" Roadmap zusammenstellen, die Mitarbeitern hilft, besser mit Stress umzugehen.

Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz

Noch immer ist es für viele Arbeitnehmer schwierig, dem Arbeitgeber eine psychische Erkrankung mitzuteilen. Nach Schätzungen von Experten suchen rund 70% der Betroffenen keine Hilfe – aus Angst vor Stigmatisierung. Wir bei Siemens haben deshalb entschieden, psychische Gesundheit zum Thema zu machen und einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz zu fördern.
 


Artikel zu psychischer Gesundheit von Dr. Ralf Franke

Gesunde und fitte Mitarbeiter weltweit

Gesundheitsgerechtes Verhalten fördern

Siemens hat bei Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einen hohen Standard etabliert. Mit bedarfsorientierten und arbeitsplatznahen Angeboten in den Bereichen psychosoziale Gesundheit, gesunde Ernährung, körperliche Gesundheit und medizinische Betreuung tragen wir dazu bei, das physische, psychische und soziale Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu stärken. Wir wollen sie motivieren, Gesundheitsrisiken frühzeitig vorzubeugen, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen anzunehmen und Ressourcen aufzubauen, um die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt optimal zu bewältigen.

Gesunder Nachwuchs dank Healthy @ Siemens

Zika-Gefahr in Brasilien: Siemens-Mitarbeiterinnen genießen intensive medizinische Betreuung in der Schwangerschaft mit Healthy @ Siemens.