Die Pilotfabrik in Linz, die sogenannte „LIT Factory“ ist im Open Innovation Center (OIC) der Johannes Kepler Universität errichtet worden.
LIT Factory
LIT ist das fachbereichsübergreifende Linz Institute of Technology an der Johannes Kepler Universität (JKU). Die LIT Factory beschäftigt sich mit Herstellungsverfahren für Bauteile aus faserverstärkten, thermoplastischen Kunststoffen. Um trotz Leichtbau herausragende mechanische Eigenschaften zu erhalten, werden diese Bauteile maßgeschneidert mittels sogenannter unidirektional-faserverstärkten Tapes in mehreren Schichten aufgebaut. Die Produktionsprozesse von solchen Verbundwerkbauteilen sind deutlich komplexer als jene aus homogenen Kunststoffen. Neben dem Leichtbau und den damit verbundenen Optimierungsbestrebungen ist die Forschung an der Kreislaufwirtschaft ein zentrales Thema in der LIT Factory. Eine hochmoderne Recyclinganlage macht aus Kunststoffabfällen aus der Produktion neue wertvolle Rohstoffe.
Um die komplexen Produktionsprozesse zu optimieren, werden digitale Zwillinge der Anlagen entwickelt. Dazu werden Messdaten benötigt, die mit modernsten Inline-Messverfahren aufgezeichnet werden. Die entstehenden großen Datenmengen werden einerseits für Forschungszwecke in eine hoch performante Cloud gespeichert. Andererseits werden die hochfrequenten Daten möglichst nahe bei der Maschine vorverarbeitet (Edge Computing) und nur die Kennwerte werden in die Cloud übertragen.
Siemens engagiert sich in dieser Pilotfabrik mit einem Schwerpunkt auf Hightech-Simulationstechnologien: von Finiten-Elementen-Technologien für die Festigkeits- und Schwingungssimulation, über die Simulation der Eigenschaften von zähflüssigen Kunststoffmassen während des Produktionsprozesses, der dynamischen Multi-Physik-Simulation, bis zum idealen Platzieren der Karbonfaser-Bänder um die gewünschten Materialeigenschaften zu erhalten; darüber hinaus auch bei Optimierungs-Tools für das automatische Verbessern der Konstruktion und Fertigung der Verbundwerkbauteile, der vorausschauenden Fehlerkennung und Wartung (Predictive Maintenance) von Leistungsantrieben via Edge/Cloud-Computing, bis hin zum Überwachen und Optimieren der Energieeffizienz; zusätzlich an der Zusammenschaltung aller drei Pilotfabriken zu einer virtuellen gemeinsamen Fabrik via MindSphere.
Showcases
Hier finden Sie die einzelnen Showcases im DetailMisst man die mechanischen Spannungen von Fahrzeugteilen auf einem dafür gebauten Prüfstand, dann sollten die dort gemessenen Spannungen möglichst gleich jenen Spannungen sein, die dann auch im echten Fahrzeug bei diesem Fahrzeugteil auftreten. Klassische Prüfstände sind jedoch fest am Boden verankert, ein Auto hat hingegen Räder, die Stöße abfedern. Die Aufgabe war daher einen Prüfstand auf elastischen gebogenen Stahlbändern so zu lagern, dass die gemessenen Spannungen am Prüfstand jenen am Fahrzeug entsprechen.
Der Showcase zeigt, wie mit dem Finite Elemente Simulationsprogramm Siemens Simcenter 3D die Schwingungen und die dadurch entstehenden mechanischen Spannungen berechnet werden können. Dann wird mit dem Siemens Optimierungsprogramm HEEDS die Form dieser Stahlbänder so lange optimiert, bis die am digitalen Zwilling des Prüfstandes gemessenen Spannungen denen am Fahrzeug gleichen.
Bei Haushaltsgeräten ist ein Energieklassen-Label vorgeschrieben - und nur bei sehr hoher Energie-Effizienz erreicht man das Label A+++. Es wird auch bei Industrieanlagen vom Auftraggeber immer öfter gefordert, dass gewisse Energie-Effizienz-Klassen eingehalten werden.
Bei Industrieanlagen hängt der Energieverbrauch noch viel stärker von den Betriebszuständen ab. Ein professionelles Energie-Effizienz-Monitoring muss daher die Betriebszustände berücksichtigen.
Bei diesem Showcase wird gezeigt, wie ein Energie-Effizienz-Monitoring für eine Kunststoff-Recycling-Anlage aufgesetzt wird und wie dieses Energie-Effizienz-Monitoring auch für eine Überwachung des Gesundheitszustandes der Anlage verwendet werden kann. Je hochfrequenter die Energiedaten ausgewertet werden, desto mehr Information erhält man über den Gesundheitszustand der Anlage.
Die Fertigstellung ist für Ende September 2020 geplant. Eine Erweiterung auf ein Energie-Effizienz-Monitoring der gesamten Fabrik ist in Planung.
Leistungsstarke Motoren und deren Ansteuerung sind Kernelemente von Industrieanlagen. Wenn ein zentraler Antrieb ausfällt, steht die ganze Maschine oder gar die ganze Fertigungslinie still. So ein Stillstand kann sehr hohe Kosten verursachen. Je nachdem, wie ein Motor beansprucht wurde, ist das Lager mehr oder weniger beansprucht worden und beeinträchtigt die Funktion des Motors daher früher oder später. Nimmt man immer den schlechtesten Fall an, dann entstehen sehr hohe Wartungskosten, da die Lager regelmäßig unnötig erneuert werden.
In dem Showcase wird gezeigt, wie einerseits mit Vibrationssensoren der Gesundheitszustand der Antriebe überwacht werden kann, aber andererseits dies auch ganz ohne extra eingebauten Sensoren erfolgen kann. Die Siemens SINAMICS Motoransteuerung weiß in jedem Moment, wieviel Strom durch die Motoren fließt. Dieser benötigte Strom ist auch ein Maß für die Reibungskräfte, die überwunden werden müssen. Werden diese Stromwerte mit Edge/Cloud-Computing ausgewertet, kann man sich anbahnende Ausfälle rechtzeitig erkennen und eine Wartung einplanen.
Kennt man die genaue Konstruktion des Motors, kann man auch virtuelle Sensoren mit Simulationsmodellen berechnen. So ist beispielsweise für die Lebensdauer des Lagers die Lagertemperatur sehr aussagekräftig, aber nicht wirtschaftlich im Lager messbar, sie kann aber aus anderen Werten über Finite-Elemente-Simulationsmodelle errechnet werden.
Die Fertigstellung ist für Ende September 2020 geplant.
Bei Großkonzernen mit Fabriken rund um den Globus ist eine Zusammenschaltung der Fabriken wünschenswert, so dass die Fertigung eines Produktes auch auf unterschiedliche Standorte verteilt werden kann. Mit Siemens Teamcenter sind solche Lösungen schon heute bei Kunden im Einsatz. Herausfordernder wird es, wenn sich unterschiedliche Unternehmen zu einer gemeinsamen Fabrik zusammenschalten wollen. Dort sind dann meist verschiedene Datenhaltungssysteme im Einsatz.
Am Beispiel der drei österreichischen Pilotfabriken in Wien, Graz und Linz wird gezeigt, wie drei Fabriken unterschiedlicher Unternehmen via MindSphere zu einer gemeinsamen Fabrik zusammengeschaltet werden. Das Szenario: ein Getriebe soll gefertigt werden. Die Fähigkeiten aller drei Fabriken sind bekannt. Nun wird die Anfrage gestellt, welche Fabriken man benötigt, um dieses Getriebe überhaupt produzieren zu können, bzw. wie der CO2-Fußabdruck minimiert werden kann. Der sogenannte Knowledge-Graph der drei Pilotfabriken, der das Wissen über die Fähigkeiten jeder einzelnen Fabrik enthält, wird kombiniert und ein Optimierungsalgorithmus ermittelt unter der Berücksichtigung von Transportkosten/Zeiten/CO2 jene Kombination der drei Fabriken, die am besten für die Produktion geeignet ist.