Belastbare Städte schaffen

Die Infrastruktur moderner Städte wird durch Bevölkerungswachstum, rapide Urbanisierung und Klimawandel stark belastet. Mit Technologien von Siemens können Stadtplaner auf diese Herausforderungen reagieren – dank unserer innovativen Lösungen und unserem Know-how in Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.
Detaillierte Informationen, wie Technologien Städten helfen können, erhalten Sie hier:

Toolkit für widerstandsfähige Städte

Introduction

Technologie sorgt für Belastbarkeit

Eine stabile wirtschaftliche Entwicklung, umfassende öffentliche Sicherheit, zuverlässige Infrastrukturen, nachhaltiger und bezahlbarer Wohnraum – das alles sind entscheidende Aspekte für Erfolg und Wachstum von Städten. Die Bewohner müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Städte mit dem Bevölkerungswachstum und der weltweiten Urbanisierung zurechtkommen.

Die Herausforderung annehmen

Der effektive und zuverlässige Betrieb von urbanen Infrastruktursystemen sichert die Energie- und Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung, Kommunikation und Mobilität für die Bewohner – im täglichen Leben und auch unter ungeplanten oder unvorhergesehenen Umständen. Es passiert jedoch immer öfter, dass Unternehmen und Gemeinden Notfällen wie wetterbedingten Extremsituationen ausgesetzt sind. Die Stadtplaner müssen deshalb umdenken, wenn es um Planung, Konzeption, Bau und Verwaltung ihrer Städte unter solchen schwierigeren Bedingungen geht.

Siemens unterstützt die Verantwortlichen bei der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der städtischen Systeme, mit internationalem Know-how. Unsere Aufgabe ist es, Ballungsgebieten dabei zu helfen, ihre physischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen so zu stärken, dass sie die ständig wachsenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen können. Dafür arbeiten wir mit Behörden und Unternehmen zusammen und unterstützen Stadtverwaltungen, Bewohner, Gemeinschaften und Institutionen dabei, den Anforderungen und plötzlichen Belastungen durch die rapide Urbanisierung, Globalisierung und den Klimawandel standzuhalten. Widerstandsfähigkeit ist nicht nur wichtig für das Überleben, sondern auch für die Lebensqualität – egal, vor welcher Herausforderung wir stehen.

Eine widerstandsfähige Infrastruktur ist keine Option – sie ist ein Muss!
Roland Busch, Member of the Managing Board of Siemens AG
Das Stromversorgungsnetz

Netzausfälle vermeiden

Energie ist lebenswichtig für jede Stadt und beeinflusst jeden einzelnen Bereich ihrer Infrastruktur. Wasserversorgung, Verkehrssysteme, Kommunikation und medizinische Versorgung sind nur einige Beispiele für all die Bereiche, die eine zuverlässige und leistungsfähige Energieversorgung benötigen: Die sichere Stromversorgung ist damit entscheidend für Gemeinden und Unternehmen gleichermaßen. Insgesamt gesehen, umfasst die Energieversorgung in Ballungsgebieten  unterschiedliche Energiequellen und -arten: von Großkraftwerken und Fernwärme bis hin zu dezentraler Energieerzeugung und Öl- und Gasheizsystemen. Ist ein Versorgungsnetz jedoch extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, können Millionen Kunden vom Stromnetz abgeschnitten werden.

Um die Stromversorgung in Städten zuverlässiger und nachhaltiger zu gestalten, muss ein Wandel zu dezentralen, automatisierten und ferngesteuerten Energiesystemen stattfinden.

Eine Microgrid-Infrastruktur, bei der kleine, unabhängige Strom- oder Wärmenetze lokal erzeugte Energie an Kunden in der Nähe verteilen, kann auch bei hoher Belastung der Energienetze eine durchgängige Versorgung sicherstellen. Sollte sich in einem Großkraftwerk oder im Übertragungsnetz eine ernste Katastrophe ereignen, könnten Microgrids Energie an kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und andere Notfalldienste liefern.


Fernüberwachung, flexible Integration und dezentrale Energieerzeugungs- und -speichersysteme bieten Möglichkeiten, um die Stromversorgung zuverlässiger und gleichzeitig effizienter zu machen und sauberere Energiequellen zu nutzen. Bei extremen Wetterphänomenen wie Wirbelstürmen oder bei ernsten Vorfällen an Transformatorstationen können zum Beispiel mobile widerstandsfähige Transformatoren dabei helfen, die Anlagen schon in Tagen anstatt von Wochen zu ersetzen. So beliefert Siemens beispielsweise Con Edison, das Energieversorgungsunternehmen für New York City und Umgebung, mit kompakten, leichten und umweltfreundlichen Transformatoren. Dank der mobilen widerstandsfähigen Transformatoren kann Con Edison auf solche Ereignisse reagieren, da hier mehrere Transformatoren ausfallen können und gewöhnlich Ersatzsysteme oder redundante Systeme keine Abhilfe schaffen.

Verkehr

Intelligente Verkehrssysteme

Mobilität stärkt die soziale und wirtschaftliche Aktivität jeder Stadt. Eine offene und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur schafft die Lebensadern dafür. Obwohl die meisten städtischen Verkehrsnetze viele verschiedene Verkehrsmittel und Routen bieten, entscheiden sich viele Verkehrsteilnehmer und Transportanbieter für vertraute Wege. Rechnet man die Abhängigkeit von einer stabilen Energie- und Kraftstoffversorgung hinzu, ergibt das ein hochsensibles und störungsanfälliges System. Da nach neuesten Belegen die Häufigkeit und Schwere von extremen Wetterphänomenen merklich zunehmen wird, müssen städtische Verkehrsnetze in dieser Hinsicht besondere Aufmerksamkeit erhalten. Intelligente Systeme, welche die Auswirkungen von Naturkatastrophen vorhersagen und entsprechend reagieren können, sorgen dafür, dass Störungen von möglichst kurzer Dauer sind und die langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht negativ beeinflusst wird.
Gebäudesysteme

Gesundheit, Komfort und kontinuierlichen Informationsfluss gewährleisten

Gebäude haben eine wichtige Schutz- und Strukturfunktion und bestimmen gleichzeitig den kulturellen Charakter und das Erscheinungsbild einer Stadt. Sie sind ein entscheidendes Element für eine widerstandsfähige Infrastruktur, denn sie sind die Endpunkte, an denen Energie und Wasser zu den Verbrauchern gelangen, und die Ziele der meisten Verkehrssysteme. Sollen Gebäude oder auch ganze Stadtgebiete mit technischen Einrichtungen ausgestattet oder modernisiert werden, die den höchsten Ansprüchen an eine belastbare Infrastruktur entsprechen, ist es entscheidend, eingehende Kenntnisse über Gefahren- oder Notsituationen zu haben. Nur so kann schnellstmöglich reagiert und sicher evakuiert werden. Bei der Ausstattung müssen Gelände und Gebäudekonstruktion sowie technische Möglichkeiten gleichermaßen in Betracht gezogen werden. Siemens bietet eine Reihe technischer Lösungen, die die Belastbarkeit von Gebäudesystemen unterstützen und ihre fortlaufende Funktion gewährleisten.

Resiliente Infrastruktur für eine nachhaltige Stadtentwicklung

Städte können in hohem Maße von einer nachhaltigen Stadtentwicklung profitieren, die mit Hilfe einer intelligenten Infrastruktur das Leben der Menschen, den Erfolg der Unternehmen und die Gesundheit der Umwelt unterstützen. Um dies zu erreichen bieten wir Städte und Gemeinden eine vollständig integrierte, maßgeschneiderte End-to-End-Lösung, die erneuerbare und intelligente Energieversorgung und Energieeffizienz, intelligente Gebäude und die passende Ladeinfrastruktur für Elektromobilität miteinander verbindet.

Wassermanagementsystem

Kontinuierliche Wasserversorgung sicherstellen

Die Trinkwasserversorgung und Abwasseraufbereitung ist eine weltweite Herausforderung. Sie ist von entscheidender Bedeutung für alle Ballungsgebiete, vor allem in Hinsicht auf die Wasserknappheit, die in naher Zukunft auf uns zukommen wird. Über dezentrale Ansätze, redundante Infrastruktur, Automatisierung und Anlagenüberwachung können wir auch bei Unregelmäßigkeiten, extremen Wetterbedingungen oder allgemeiner Wasserknappheit eine sichere und kontinuierliche Wasserversorgung sicherstellen. Als Branchenexperten für die Wasserwirtschaft bieten wir leistungsstarke und innovative technische Lösungen.