Garantir la sécurité incendie, même par une connexion au cloud ?

Un système de détection d’incendie doit non seulement être conforme, mais aussi disponible dans la mesure du possible. Une couche de numérisation, sous la forme d’une connexion cloud, ne peut-elle pas supporter les gestionnaires d’installations?
14-11-2022
L’environnement dont les gestionnaires d’installations sont responsables évolue. Les bâtiments deviennent de plus en plus intelligents, avec des processus et des systèmes de plus en plus connectés numériquement. Ceux-ci fournissent des flux continus de données qui peuvent être utilisés pour surveiller en permanence les performances du bâtiment.
Les systèmes technologiques dans les bâtiments offrent une efficacité et une fiabilité accrues. Mais ils nécessitent également une surveillance accrue. En conséquence, les gestionnaires de bâtiments se voient confier de plus en plus de responsabilités. Cela risque de les surcharger et de leur laisser moins de budget et de temps pour répondre aux exigences en matière de sécurité incendie. En conséquence, les tâches sont parfois reportées ou oubliées, et la sécurité et la fiabilité de techniques cruciales telles que le système de sécurité incendie sont compromises.
Alors comment continuer à assurer la sécurité incendie ?
La sécurité incendie adopte elle aussi progressivement la tendance à la numérisation. Une partie de la solution pourrait donc être une connexion au cloud. Si le système de détection d’incendie présente des problèmes, il s’agit naturellement de les résoudre le plus rapidement possible. Si nous connectons le système de détection d’incendie, comme d’autres technologies du bâtiment, au cloud, ces problèmes peuvent être traités plus rapidement et avec plus de précision.
Un flux continu de données passe donc par la centrale incendie vers une plate-forme logicielle, sur laquelle des experts aident à surveiller le système de détection d’incendie, à en assurer le fonctionnement et à résoudre les problèmes. Qu’est-ce que la numérisation et la connexion avec le cloud rendent concrètement possible aujourd’hui déjà ? Nous vous donnons un aperçu des avantages possibles.
“Grâce à une connexion cloud, le gestionnaire de l’installation dispose d’un assistant numérique, qui peut l’aider à s’occuper de la protection contre les incendies”
Vincent Bodson – Portfolio Manager Fire
Traitement et prévention à distance des problèmes
Pour commencer, la télésurveillance permet déjà aujourd’hui de s’assurer que tous les détecteurs d’incendie continuent de fonctionner correctement, avec une documentation appropriée pour prouver ce fonctionnement. Ainsi, l’environnement et les autres facteurs de risque externes ne compromettent pas les performances du système de sécurité incendie.
Mais les opportunités ne se limitent pas à la surveillance à distance. Aujourd’hui, la connexion cloud permet également déjà à des experts de fournir un soutien opérationnel à distance, d’aider à diagnostiquer les problèmes... ou de résoudre les erreurs de manière proactive, avant qu’elles n’entraînent des pannes de système, des interruptions d’activité ou des problèmes de sécurité.
Bien entendu, les équipements périphériques doivent également être testés régulièrement. Lorsque les alarmes incendie sont connectées au cloud, ces tests peuvent se dérouler plus régulièrement et en partie à distance, sans que les occupants du bâtiment aient à interrompre inutilement leurs activités quotidiennes. Les résultats sont ensuite analysés automatiquement et mis dans des rapports. En cas de problème, ils génèrent automatiquement des tickets, que le gestionnaire de l’installation peut suivre et corriger.
Les défauts peuvent encore demander des tests sur place. Mais même dans ce cas, une connexion avec le cloud peut faciliter le travail du technicien. Après tout, via le cloud, il est possible de diagnostiquer à l’avance le système de détection d’incendie. Ensuite, le technicien peut régler le problème plus efficacement sur place.
Un accès rapide et facile aux bonnes informations.
Une connexion entre le système de détection d’incendie et le cloud peut également s’avérer utile pour l’exploitation et la maintenance. Par exemple, en suggérant des actions recommandées aux gestionnaires de bâtiments afin qu’ils sachent rapidement quoi faire en cas d’incident.
Ou bien le système surveille l’état des détecteurs d’incendie, par exemple les niveaux de contamination, et en informe les gestionnaires de l’établissement, en recommandant notamment le remplacement préventif des équipements.
En outre, le système de détection d’incendie connecté stocke automatiquement tous les détails de tous les événements et activités du panneau d’alarme incendie dans un journal. Toujours disponible, tant à distance pour les experts que pour les opérateurs sur site. Ils disposent ainsi de toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes mesures et se préparer aux audits et aux inspections.
En outre, le gestionnaire de l’installation doit bien sûr continuer à compter sur l’expertise du personnel de service, sur place et à distance. Et continuer à prendre lui-même les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité incendie. La connexion au cloud et la numérisation lui offrent une sécurité supplémentaire. Une garantie supplémentaire que le système de protection contre les incendies est bien entretenu et fonctionne de manière fiable, pour une continuité optimale des activités. Même si les responsabilités du facility manager continuent d’augmenter. Grâce à la combinaison de l’expertise humaine et de l’analyse des données dans le cloud.
Et que nous réserve l’avenir ?
Des équipements de protection incendies encore plus intelligents et connectés à distance, tels que les sprinklers et les systèmes d’extinction des gaz, qui permettront bientôt d’obtenir encore plus d’informations sur la condition de l’infrastructure de protection incendies, et des installations encore plus performantes, pour une disponibilité maximale du système.
Parce que des systèmes de protection incendie encore plus connectés signifient encore plus de données. Des données qui sont analysées en permanence dans le cloud, pour surveiller les performances du système. Ce qui permet aux experts à distance de suggérer des optimisations, adaptées aux plans d’affaires stratégiques de l’utilisateur du bâtiment.
La numérisation permettra également une maintenance encore plus prédictive, basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle de l’état en temps réel du système de protection incendies. La capacité à détecter rapidement les situations anormales et à remédier aux défaillances avec peu d’efforts et une interruption minimale des activités ne fera qu’augmenter. Cela nous permettra d’entretenir préventivement les principaux actifs du système, de garantir pleinement la sécurité et d’éviter les remplacements coûteux.
Cherchez-vous un partenaire qui défie votre système de détection d’incendie et ses périphériques et qui puisse vous en dire plus sur ces futures tendances ? Alors, comptez sur Siemens, un partenaire de longue date et de premier plan en matière de technologie de sécurité incendie.
Comptez sur nous pour vous présenter ces services numériques de sécurité incendie, qui reposent encore plus sur la connexion au cloud, l’analyse des données cloud et l’expertise humaine des spécialistes et du personnel de service. Tout cela pour aider les gestionnaires de bâtiments à se conformer aux règles de sécurité, à minimiser l’impact des facteurs de risque externes, à prendre des décisions rapides basées sur des données en temps réel et à assurer une continuité maximale des activités. Une grande partie de ce que vous lisez ici est déjà possible aujourd’hui. Et la protection contre l’incendie du futur, Siemens continue à la réaliser chaque jour.
En fait, Siemens a été l’une des premières organisations au monde à mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité de l’information valable au niveau international, conformément à la norme ISO/IEC27001, ce qui lui permet de fournir des services de protection contre les incendies à distance et numériques. Grâce à une plateforme technologique basée sur le cloud, qui fait l’objet d’un audit régulier afin de garantir une protection plus efficace et une amélioration continue. Cela permet de proposer une offre de services complète de bout en bout.
Vous brûlez d’en savoir plus sur Smart Protection de Siemens ?
Visitez www.siemens.com/firesafety aujourd’hui
Contactez-nous pour de plus amples informations
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous ici à la newsletter