Ontmoet Ludovic
Ludovic Hoebanx (38) werkt al zijn hele carrière bij Siemens. Hij begon er na zijn stage als ingenieur en groeide door tot Project Manager. Bovendien managet hij vandaag ook een team van een 20-tal collega’s. En dat doet hij met veel passie, want hij gelooft sterk in de kracht van een persoonlijke coaching van medewerkers in hun carrière.- Naam: Ludovic Hoebanx
- Leeftijd: 38 jaar
- Studies: Master Industrieel Ingenieur (ISIB)
- Hobby’s: Mee zorgen voor zijn kinderen
- Jobtitel: Project Manager / Team Manager bij Siemens Digital Grid.
Ingenieurs worden vaak gelinkt aan technologie en machines. Hoe stuur jij je team aan?
Ludovic: Ik werk zowel op korte als lange termijn met mijn collega’s samen. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat mijn teamleden alle nodige toestellen en software ter beschikking hebben om hun opdrachten in optimale omstandigheden uit te voeren. Ik stel ook de planning op en coördineer wie op welk moment aan een bepaald project werkt.
Nog interessanter vind ik het begeleiden van jonge collega’s op langere termijn. Ik zit nu bijvoorbeeld met veel jonge ingenieurs in mijn ploeg, waaronder enkele net afgestudeerden die nog niet precies weten welke professionele richting ze binnen het bedrijf willen uitgaan. Bij Siemens volgen we die begeleiding nauwgezet op bekijken we samen hun persoonlijk opleidingstraject op korte en lange termijn.
Waarom wou je zelf graag ingenieur worden?
Ludovic: Als student was ik goed in wetenschappen en wiskunde. Leerkrachten raadden me op basis van mijn punten aan om de studie van Industrieel Ingenieur te volgen. Na mijn studies ben ik meteen bij Siemens beginnen werken. Ik mocht voor het werk toen vaak naar tal van Afrikaanse landen reizen om daar aan projecten te werken. Dat was heel intensief, maar heeft me bovenop een technische bagage, ook een enorme culturele rijkdom gegeven.
Als kind had ik veel dromen, maar ik had bijvoorbeeld nooit gedacht op een dag mee te werken aan de installatie van een windmolenpark aan onze Belgische kust.
Ik heb avontuurlijke opdrachten meegemaakt, maar nu is dat wat anders, omdat ik sinds een paar maanden een tweede kindje heb. Daar gaat veel tijd naartoe, en gelukkig is men daar bij Siemens heel flexibel in. Ik plan mijn werkuren zelf in.
“Nooit gedacht dat ik op een dag mee zou werken aan een windmolenproject aan onze kust in Zeebrugge ….”Ludovic Hoebanx
Zou je de ingenieursstudie zelf aanraden?
Ludovic: Absoluut! Toen ik na mijn studie bij Siemens begon te werken, besefte ik al snel dat ingenieur geen knelpuntberoep is maar een sleutel vormt naar verschillende carrières en sectoren. Dat is volgens mij een belangrijke troef van de opleiding en ik hoop dat scholen daar voldoende aandacht aan schenken. Wie veel opties wil openhouden en interesse heeft in techniek en technologie zit in de opleiding Industrieel Ingenieur op de juiste plek.