GO! Atheneum blijft bij de les met retrofit naar Sinumerik One
15-09-2021
Industrie 4.0, Internet of Things, machine learning, digital twins … de bedrijfswereld digitaliseert aan sneltempo. Voor scholen is het vaak een hele uitdaging om studenten de juiste tools en skills aan te leren. Om ze vandaag al vertrouwd te maken met de mogelijkheden van morgen liet het GO! Technisch atheneum in Brasschaat zijn verouderde CNC-machine retrofitten naar Sinumerik One.
“Als school is het een constante uitdaging om je opleidingen af te stemmen op het werkveld”, zegt Luc Depoorter, Technisch Adviseur Coördinator aan het GO! Technisch atheneum in Brasschaat. “De meest recente apparatuur aanbieden om een vak aan te leren hoort daar uiteraard ook bij. Op onze CNC-afdeling gebruikten we al een tijdje een verouderde machine met een Sinumerik 810D-CNC sturing die draaide op Windows 98. Dat was niet meer van deze tijd.”
Budgetvriendelijke topinnovatie dankzij retrofit
Hoog tijd voor vervanging dus. Maar net als elke school is ook bij GO! het budget niet oneindig. Bovendien investeerde de school recent ook in nieuwe laptops voor de leerlingen. “Een volledig nieuwe machine was voor ons budgetair gezien geen haalbare kaart”, gaat Luc verder. “Maar aangezien de bestaande Sinumerik-sturing uitgefaseerd werd – en er dus binnenkort geen support meer voor zou zijn – moesten we toch op zoek naar een oplossing.”
Siemens stelde daarom zelf een kostenefficiënte retrofit naar de allernieuwste Sinumerik One CNC-technologie voor. Het idee? Zoveel mogelijk van de originele componenten behouden en de uitgefaseerde onderdelen vervangen. “De oude Simodrives maakten bijvoorbeeld plaats voor c booksize-aandrijvingen”, legt Joren Windal, sales engineer bij Siemens uit. “De motoren zelf bleven, maar er kwam een tussenmodule om deze aan de nieuwe drives te kunnen koppelen. Daarnaast voorzagen we ook een 15” Simatic HMI Panel Processing Unit.”
Primeur in België
De Sinumerik One-sturing bij GO! is meteen ook de eerste in België. Daardoor beschikken de studenten er vandaag over CNC-technologie die zelfs in de bedrijfswereld nog niet volledig is ingeburgerd. Maar dat is slechts een kwestie van tijd want ook voor vooruitstrevende, digitaliserende bedrijven biedt de Sinumerik One heel wat mogelijkheden. Denk maar aan een geïntegreerde digital twin en de laatste innovaties in automatisering.
“Ook in een leeromgeving bewijzen de virtualisatiemogelijkheden van Sinumerik One hun nut”, gaat Luc verder. “Zo kunnen leerlingen op hun pc leren programmeren met Siemens’ SinuTrain simulatiesoftware. De CNC-programma’s die ze ontwikkelen kunnen eenvoudig gecheckt worden door de leraar, of via een ethernetverbinding naar de CNC-machine zelf gestuurd worden. Het allergrootste voordeel? Studenten hoeven niet langer hun beurt aan de machine af te wachten. Ze kunnen gewoon zelf op hun pc aan de slag gaan.”
Meer info
Op zoek naar een kostenefficiënte manier om met de meest recente CNC-technologie aan de slag te gaan? Ontdek de voordelen van een retrofit of neem contact op met onze experts voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf: cnc.be@siemens.com .
Over producten, diensten en oplossingen voor CNC & werktuigmachines:
- http://www.siemens.com/sinumerik-one
- http://siemens.be/machinetools
- Blijf de concurrentie een stap voor met CNC-manufacturing op basis van machinedata.
- Siemens Brownfield Connectivity.
- GO! Technisch atheneum Brasschaat
- Siemens MindSphere OEE-applicaties
- Sinumerik Edge: https://magazine.siemens.be/products/geautomatiseerde-proces-en-machinebewaking-met-siemens-sinumerik-edge/
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.