Acesso à Saúde

 

Acesso à Saúde

Introdução

A expectativa de vida dos brasileiros subiu de 54 para 75,5 anos nas últimas cinco décadas, como apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse envelhecimento da população representa grandes desafios para a área da saúde. Ele está associado, por exemplo, ao crescimento de doenças crônicas e do câncer (segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortes associadas à patologia subiu 31% no Brasil entre 2000 e 2015).

Outros desafios enfrentados pelo setor são a pressão dos custos com saúde e a nova configuração dos grupos empresa­riais (que tendem a formar grandes conglomerados). A Siemens Healthineers, desde que se transformou em uma empre­sa independente dentro do Grupo, assumiu justamente o objetivo de superar essas mudanças no mercado.

As soluções da empresa são desenvolvidas de forma a tornar viável a medicina personalizada, transformar a entrega dos cuidados com a saúde e estar ao lado dos clientes, zelando pela jornada do paciente, tudo isso tendo como pano de fundo a digitalização.

Siemens Healthineers

Estamos vivendo um momento único na área da saúde no Brasil, no qual é essencial o envolvimento de todos os players do setor para uma melhor sustentabilidade de toda a cadeia. A Siemens Healthineers tem como maior objetivo apresentar e construir soluções, para que, junto aos nossos clientes, possamos contribuir para ampliar o acesso a uma saúde de qualidade à população.
Armando Lopes, Diretor Geral da Siemens Healthineers

A saúde no Brasil apresenta uma situação com características muito presentes em países desenvolvidos devido ao envelhe­cimento da população, como as doenças degenerativas e cardiovasculares, mas também compartilha características típi­cas dos países subdesenvolvidos, como as doenças infecto-parasitárias e causas extremas (violência e acidentes), confi­gurando-se a chamada tripla carga sobre o sistema de saúde. Com isso, a pressão nos custos de saúde e os desafios do se­tor só aumentam, fazendo com que a de­manda por soluções que ajudem a tornar o sistema sustentável seja imprescindível para a sobrevivência do setor.

Em 2017 a Siemens Healthineers apre­sentou mundialmente suas Promessas de Valor, as quais aderem às inúmeras necessidades do segmento no País. A primeira delas refere-se à medicina per­sonalizada: levar aos nossos clientes so­luções que permitem tratamentos cada vez mais direcionados às características de cada paciente e especificidade de suas doenças. Como por exemplo, a aquisição da empresa NEO (New Oncology AG), que atua em testes moleculares para on­cologia e genômica; outro exemplo são as soluções que permitem guiar cirurgias minimamente invasivas, como os equi­pamentos robóticos Artis One e Pheno. Além disso, ferramentas de suporte à de­cisão clínica virão a somar conhecimento para os agentes de saúde.

A segunda promessa de valor está rela­cionada à nossa oferta de tecnologias e serviços que permitem transformar a entrega de saúde: buscamos propiciar aos nossos clientes a entrega de maior valor, com resultados de alta qualidade a menores custos, auxiliando também na transparência de processos e de­manda de remuneração por resultados.

Ferramentas digitais de gestão de pro­dutividade e padronização de protocolos como o teamplay, soluções como o VOC (Virtual Operations Center), Educação Continuada, soluções de Inteligência Artificial (como, por exemplo, o BioMa­trix, presente na ressonância magnética MAGNETOM Vida, o qual adapta os parâ­metros de geração de imagem de acordo com as características fisiológicas e ana­tômicas de cada paciente), são algumas ferramentas que nos permitem levar mais produtividade aos nossos clientes e maior acesso à saúde à população, con­tribuindo para uma maior longevidade da mesma e uma melhor qualidade de vida. Na área laboratorial, nosso grande lançamento do ano foi o Atellica Solu­tion. O novo analisador de imunoensaios e bioquímicos escalável foi projetado para fornecer controle, simplicidade e melhores resultados. A solução adapta-se facilmente à rotina e requisitos de espaço do laboratório, possibilitando combinar até dez equipamentos, em mais de 300 configurações customizadas, inclusive à esteira de automação Aptio. Outra carac­terística do sistema é o novo padrão de gerenciamento de amostras, que permi­te um controle independente de até 30 diferentes tipos de amostras sanguíneas e a priorização de amostras urgentes. Os tubos são transportados por uma esteira magnética bidirecional, que é dez vezes mais rápida que as esteiras convencio­nais, tecnologia exclusiva e patenteada pela Siemens Healthineers.

Em terceiro e não menos importante, está o nosso compromisso em prover soluções que melhoram a experiência do pacien­te: equipamentos que entregam resulta­dos mais rápidos e ajudam a aproximar a relação entre o profissional de saúde e o paciente, humanizando ainda mais o atendimento deste paciente que está cada vez mais exigente e ciente das suas necessidades. Um exemplo é o SOMATOM go, que possui um tablet wireless inte­grado ao tomógrafo, possibilitando que o profissional de saúde verifique as informa­ções do paciente, prepare o protocolo de exame e realize todas as etapas de aqui­sição, reconstrução, pós-processamento e arquivamento das imagens dentro da sala de exames, ao lado do paciente. Soluções que visam ao engajamento do pacien­te também fazem parte de nossa oferta, cientes da importância crescente do pró­prio cidadão na gestão de sua saúde.

É importante frisar que todas as nossas promessas de valor têm como pano de fundo a Digitalização: é fundamental que novos processos sejam suportados e guiados por plataformas de TI para uma padronização de dados. A organiza­ção dos dados e consequente difusão de conhecimento e obtenção de “insights” é crucial para a gestão e melhoria contí­nua do setor. O teamplay, por exemplo, é uma plataforma de Big Data e Analyti­cs que permite criar uma rede de colabo­ração e compartilhamento entre presta­dores de saúde ao redor do mundo. Os dados capturados passam por um pro­cesso de anonimização e possibilitam comparar performances e experiências entre instituições globais.

A Digitalização possibilita também am­pliar a disponibilização de conhecimen­to, auxiliar em ações preventivas nos exames de rotina, follow up proativo, gestão remota de base instalada (Sala de Comando) etc. Estes são conceitos já bastante conhecidos em outros setores da indústria e que vêm sendo inseridos em ritmo acelerado também na saúde. Com a digitalização, a Gestão da Saúde Populacional torna-se cada vez mais vi­ável por meio de cuidados individuais e personalizados para cada paciente. Nes­te cenário, é preciso que todos os players da cadeia pensem em medidas voltadas para a prevenção da saúde, com teor educacional, além de políticas públicas para diagnosticar doenças previamente e, assim, reduzir custos com tratamentos para um melhor equilíbrio da cadeia.

No âmbito social, a Siemens Healthineers firmou, em 2017, uma parceria com a Pre­feitura de São Paulo, dentro do programa “Doutor Saúde”, com a disponibilização da primeira solução móvel de tomografia computadorizada totalmente produzida no Brasil e que atendeu mais de 4 mil pessoas. Com 15 metros de comprimento e área útil de 60m², ela abrigou o tomógrafo SOMA­TOM Scope, que proporciona exames com imagens de alta precisão e menores doses de radiação. Além da solução de tomogra­fia móvel, a parceria também abrangeu a disponibilização de quatro mil testes de hemoglobina glicada para o diagnóstico e acompanhamento da diabetes por meio do equipamento DCA Vantage, teste de Point of Care que possibilitou resultados rápidos e precisos já durante a consulta dos pacien­tes, permitindo, assim, a orientação médica imediata ao paciente em caso de resultados alterados. Estamos nesse projeto testando juntos um novo processo, que irá reduzir etapas até o início do tratamento, melho­rando assim o atendimento e otimizando tempos e custos.

Laboratório Sabin

Cliente da Siemens há quase vinte anos, o Laboratório Sabin tem sido uma referência nacional em análises clínicas nesse período, sendo uma das primeiras instituições do merca­do a investir em um sistema de auto­mação laboratorial. Nos últimos dois anos, apoiada em um consistente processo de expansão, a instituição iniciou sua atuação no campo do diagnóstico por imagens.

No final de 2016, seguindo um plane­jamento estratégico, a empresa ini­ciou as negociações para a aquisição de um pacote de equipamentos de imagem, incluindo uma ressonância magnética e um tomógrafo, a serem instalados em uma nova unidade, em Brasília (DF). A solução completa também incluiu um mamógrafo, um equipamento digital de raios-X, dois de ultrassonografia com elastografia, além da disponibilização de soluções que permitem ações proativas por parte do Customer Service, com ge­renciamento da grande maioria dos reparos de forma remota, eliminan­do, assim, os tempos de parada da base instalada. As soluções de serviço técnico implementadas neste projeto diminuem a intervenção presencial nos equipamentos e aumentam o nível de suporte entregue de forma remota e preventiva.

A escolha pela Siemens Healthineers cobre todo o workflowe de radiologia do cliente e atende quatro sites do grupo: Brasília (DF), Salvador (BA), Uberaba e Uberlândia (MG). Além do fornecimento dos equipamentos, um dos diferenciais da Siemens foram as soluções em Digitalização, passando por um servidor de pré e pós-proces­samento avançado syngo.via e um sistema completo do novo PACS syn­go.plaza equipado com VNA syngo. share, que interligará todos os quatro sites, integrando os dados de ima­gem e in-vitro em torno do paciente.

Indicadores GRI - G4: 2 • 4 • 8 • EC2 • EC7 • EC8 • EN27

Download do Relatório em PDF

Nesse relatório você tem acesso aos dados de desenvolvimento dos negócios da Siemens, além de outras informações relacionadas às nossas atividades financeiras no ano de 2017.