- Retrofit do sistema de automação e proteção de subestações na Noruega, incluindo conectividade para Internet das Coisas (IoT)
- Consolidação, visualização e análise de dados de rede na nuvem MindSphere
- Opção para desenvolver casos de uso adicionais durante a execução do projeto
- Digitalização dos ativos de rede otimiza a eficiência geral
Juntamente com a operadora de sistema de distribuição norueguesa Glitre Energi Nett, a Siemens construirá uma subestação digital piloto com Internet das Coisas (IoT, sigla em inglês) com sistema de análises de dados e aplicativos para redes de energia. Os dispositivos de proteção e controle Siprotec e automação Sicam, prontos para IoT, serão conectados via OPC UA PubSub, um protocolo de comunicação aberto padrão, ao MindSphere - o sistema operacional aberto para IoT baseado em nuvem da Siemens. O aplicativo em nuvem do Siprotec dashboard ( termo em ingles para painel de controle) tornará os dados anteriormente inacessíveis, totalmente disponíveis para utilização em processos de dados da rede, pela primeira vez na nuvem, sem nenhum esforço de engenharia.
A solução está em conformidade com as exigências mais rigorosas de segurança cibernética, permitindo autenticação e criptografia de ponta a ponta com base em certificados. Isso ajudará a aumentar ainda mais a confiabilidade, otimizar a eficiência e melhorar a segurança da rede elétrica.
A complexidade da rede elétrica norueguesa está aumentando devido ao número crescente de veículos elétricos e à expansão da infraestrutura de carregamento desses veículos . Ao mesmo tempo, os operadores de rede têm como objetivo otimizar a utilização dos ativos e a rede em geral, cumprindo os requisitos regulamentares e atendendo às demandas crescentes de maneira sustentável. Para este projeto piloto de IoT de rede, a Siemens e a Glitre Energi Nett estão trabalhando juntas para melhorar a acessibilidade e a análise de dados, aumentar a confiabilidade e a disponibilidade da rede através da detecção precoce de problemas e riscos de campo, reduzir os custos de manutenção por meio do monitoramento de condições e ampliar a capacidade nominal da subestação a temperaturas exteriores mais baixas.
O escopo de fornecimento da Siemens abrange o sistema de visualização Sicam SCC, o controlador Sicam A8000 e os dispositivos de proteção e controle Siprotec 5. Além disso, os minissensores sem fio coletam os dados de temperatura dos componentes críticos de energia. O sistema de automação da subestação usa redes de estações IEC 61850 juntamente com a comunicação do OPC UA PubSub para conectar-se ao aplicativo de IoT Siprotec dashboard operado pela MindSphere. A Siemens também será responsável pela integração da solução, bem como pela instalação e pelo comissionamento.
"Ao conectar ativos de rede e consolidar, visualizar e analisar dados em um único local central, a Siemens ajudará a melhorar a acessibilidade e a análise de dados para operadoras de sistemas de distribuição", disse Robert Klaffus, CEO de Digital Grid da Siemens Smart Infrastructure. “'Juntamente com nosso cliente Glitre Energi Nett, desenvolveremos casos de uso adicionais em uma abordagem ágil enquanto entregamos o projeto principal. Essa é outra vantagem de ter os dados em uma plataforma como a MindSphere, com recursos versáteis de análise: a solução pode crescer ao longo do tempo, gerando valor incremental além do escopo inicial, por exemplo, ouvindo vibrações de chaves seccionadoras em ação para manutenção preventiva”.
“Nós da Glitre Energi Nett estamos constantemente buscando novas soluções para otimizar nossas operações e gerenciamento de ativos”, disse Jan Helmen, gerente de projetos para projetos e manutenção de transmissão da Glitre Energi Nett. "A cooperação com a Siemens no MindSphere é uma excelente oportunidade para obtermos uma experiência valiosa com soluções de IoT de ponta".
Contato para imprensa:
In Press Porter Novelli
Fábio Suzuki
Tel.: +55 11 4871-1493
E-mail: fabio.suzuki@inpresspni.com.br
Jordan Fraiberg
Tel.: +55 11 3323-3829
E-mail: jordan.fraiberg@inpresspni.com.br
Lúcia Calasso
Tel.: +55 11 3323-1548
E-mail: lucia.calasso@inpresspni.com.br
Siemens Brasil
Comunicação Corporativa - Imprensa
Priscilla Garcez
Tel.: +55 11 98996-2610
E-mail: priscilla.garcez@siemens.com
A Siemens Smart Infrastructure (SI) está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável atual e para o futuro, para atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, conectando sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI oferece aos clientes um portfólio abrangente e completo de produtos, sistemas, soluções e serviços de apenas uma fonte, que envolvem desde o ponto de geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, colabora para o progresso de clientes e comunidades, enquanto ajuda a proteger o planeta. A SI cria ambientes que se importam com o planeta. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 71.000 funcionários em todo o mundo.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens globalmente atua com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com