Como devem ser as cidades no pós-pandemia

.

A pandemia de coronavírus é uma nova experiência para todos nós. Ela mudou a vida como a conhecemos – no trabalho, em casa e nas interações públicas. Conforme alguns países começam a diminuir as restrições à vida pública, como podemos voltar ao ‘normal’, mantendo o distanciamento social e nos sentindo seguros? Como gerenciamos espaços públicos lotados, como shopping centers, cinemas e restaurantes? Como otimizamos a segurança em nossos escritórios e fábricas? Mais importante, como evitar o fechamento de cidades e países inteiros quando a próxima pandemia ocorrer?

A pandemia mudou a vida como conhecemos. Além disso, nos apresentou nossas verdadeiras necessidades e deu pistas de como adaptar nossas cidades no pós-pandemia.

 

Enquanto a crise levanta muitas questões, também nos obriga a refletir sobre como nossas cidades podem ser mais centradas no ser humano e resistentes diante de desafios imprevisíveis. Muitos argumentam que existem muito poucas – se houver – cidades centradas no ser humano no mundo. Razões para isso incluem poluição do ar, planejamento urbano precário e congestionamentos de tráfego, para citar alguns. No entanto, apesar do caos dos últimos meses, estou convencido de que há um lado positivo, na adaptabilidade. Agora está mais claro do que nunca que a principal característica de nossas futuras cidades precisa ser a adaptabilidade. Aqui está porque acredito nisso.

 

 

Adaptabilidade como o divisor de águas

 

A pandemia deu ao nosso ambiente um descanso muito necessário, mas não removeu os maiores desafios que enfrentamos. Nossos recursos ainda são finitos e usá-los com eficiência, para que possamos viver de forma sustentável neste planeta, continua sendo uma prioridade. Hoje, temos uma oportunidade de ouro para reavaliar como a tecnologia pode ser aplicada para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, urbanização e crescimento populacional. A pandemia está criando uma mudança de paradigma: estamos à beira de um salto para uma nova era da digitalização.

A digitalização nos permite criar um gêmeo digital e adaptável de uma cidade no mundo virtual. Podemos testar e simular a resiliência de uma cidade a eventos como desastres naturais e pandemias. Isso nos ajuda a entender o quão adaptável ela é a esses eventos e simular várias respostas a serem ativadas no futuro.

 

Nosso objetivo deve ser criar cidades que equilibrem o impacto ambiental e o crescimento econômico. Enquanto os recursos naturais continuam diminuindo, os dados são um recurso infinito à nossa disposição. Os dados estão no coração da digitalização. Usá-los pode nos ajudar a atingir esse objetivo, eliminando o desperdício e economizando energia e custos. Já estamos fazendo isso em edifícios – e ficando cada vez melhores. Mas aproveitar os dados para a vantagem das pessoas nas cidades ainda está começando. No futuro, prevemos que a infraestrutura inteligente será capaz de detectar tudo; um ecossistema que o conhece e se adapta às suas necessidades, graças a dados e digitalização.

 

Esse processo é contínuo – no sentido de que devemos criar um ciclo infinito: melhoria constante com base na conexão dos mundos físico e virtual. É como crianças cujos cérebros se desenvolvem com base na experiência sensorial – adquirindo conhecimento através do feedback dos sentidos ou de outros: aprendendo a não tocar em algo quente, por exemplo. O ciclo infinito para infraestrutura conecta a entrada de todos os sensores e especialistas para melhorar continuamente a experiência das pessoas na cidade e aumentar o valor das soluções para nossos clientes.

 

Infraestrutura de detecção total
Os sensores possibilitam uma infraestrutura de detecção total. Eles são usados em quase todos os lugares hoje em dia, desde a detecção de terremotos, a medição da frequência cardíaca em um rastreador de condicionamento físico até a segurança dos trabalhadores em locais industriais. Os dados coletados por esses sensores são enviados para um computador para análise e uso inteligente.

 

A importância dos sensores está aumentando, e só aumentará após essa pandemia, com sensores inteligentes contribuindo mais para nossas vidas públicas e privadas. Isso ocorre porque eles nos permitem monitorar nosso ambiente como nunca antes. O desafio é criar um ecossistema juntando todos os pontos.

 

Hoje, por meio de nossa subsidiária Enlighted, IoT, os sensores inteligentes coletam e monitoram a ocupação em tempo real, os níveis de luz, as temperaturas e o uso de energia. Eles podem distinguir entre pessoas e objetos e personalizar controles para fins específicos. Existem 3,5 milhões de sensores instalados nos edifícios de nossos clientes em todo o mundo, ajudando-os a fazer o melhor uso de seu espaço de escritório e reduzir os custos de energia. No Reino Unido, eles permitem que um serviço ambulatorial NHS reduza o gasto de energia em 80% ao ano.

 

Sensores inteligentes também são úteis em caso de incêndio, fornecendo aos bombeiros informações confiáveis sobre o número de pessoas e sua localização no edifício. Em outros casos, eles monitoram a poluição do ar, ajudando as cidades a cumprir as metas de ar limpo e redução de emissões.

 

Enquanto no passado colocamos sensores para proteger e operar nossa infraestrutura, agora estamos ampliando isso para tornar nosso ambiente antecipatório, interativo e atencioso. Percebemos que o uso de sensores inteligentes da IoT pode contribuir significativamente para garantir a continuidade dos negócios durante uma pandemia.

 

Possíveis aplicações futuras de sensores
E se uma pandemia ocorrer novamente? Os sensores podem nos ajudar a continuar trabalhando no escritório e nos reunir em público, permitindo o distanciamento social. Eles podem quantificar a densidade em qualquer área a qualquer momento, garantindo que as pessoas mantenham distância e evitem a superlotação. Isso significa que talvez não tenhamos que fechar cidades e países inteiros no futuro.

 

Também esperamos que o foco na eficiência e utilização do espaço para escritório aumente. É algo que analisamos em diferentes casos de uso, como conforto ou eficiência de ativos, por um tempo. Em resposta à COVID-19, mais clientes estão solicitando aplicações que os ajudem a projetar seus escritórios da melhor maneira possível.

Acrescente a isso a oportunidade de um aumento significativo no trabalho contínuo de casa, graças ao maior teste forçado da história, e o potencial de redução de custos imobiliários se torna atraente.

 

Poderia haver mais demanda por aplicações críticas para o ambiente, por exemplo, em salas pressurizadas para hospitais e laboratórios. Em espaços internos, geralmente mais poluídos que no exterior, podemos usar os dados de ocupação para ajustar o fluxo de ar, para que ele circule melhor quando houver uma densidade de pessoas em uma área. Isso garante uma melhor circulação de ar nos supermercados, por exemplo.

 

Imagine ir ao escritório durante uma pandemia, como garantir que as pessoas infectadas fiquem em casa? Os sensores também podem desempenhar um papel importante aqui, medindo a temperatura e se comunicando com os sistemas de controle de acesso. Os aplicativos do local de trabalho, como o Comfy, podem desempenhar um papel, permitindo que as pessoas reservem apenas mesas a dois metros de distância da próxima mesa ocupada.

 

Porém, mais sensores em cidades inteligentes também levantam importantes preocupações éticas sobre privacidade de dados – mesmo que nossos sensores garantam o anonimato.

 

Infraestrutura inteligente ética
A privacidade dos dados tem como objetivo equilibrar o que é viável, legal e eticamente correto. Se queremos criar uma infraestrutura de detecção total que ajude a preservar os recursos naturais e enfrentar os desafios globais, precisamos coletar e analisar dados. Haverá escolhas difíceis a serem feitas – privacidade versus segurança, impacto ambiental e conveniência. Os indivíduos têm o direito de decidir o que é importante para eles. Queremos garantir que nossos dados sejam usados para fins limitados aos quais nos inscrevemos e não sejam utilizados de maneira incorreta. As empresas globais têm uma grande responsabilidade de gerenciar dados de forma ética e mostrar transparência sobre o que é armazenado e para qual finalidade.

 

Os benefícios do que aprendemos
Em resumo, nosso mundo mudou para sempre: vamos criar uma nova normalidade que se beneficia dos novos usos da tecnologia e dos aspectos positivos das experiências de lockdown. Devemos dedicar um tempo para refletir sobre o que queremos levar adiante – mais trabalho de casa, maior colaboração virtual, menos milhas aéreas e redução correspondente da pegada de carbono, trabalho flexível para ganhar mais horas com a família. Até um reconhecimento do que realmente importa na vida.

 

O intercâmbio de dados será essencial para tornar nossas cidades mais adaptáveis e resistentes a crises e pandemias. Com a configuração correta, a infraestrutura mais adaptável às mudanças – sejam pandemias, desastres naturais ou mudanças climáticas – não apenas sobreviverá, mas também ajudará a sociedade a prosperar.

Assine a nossa newsletter

Mantenha-se atualizado o tempo todo: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.