Aquecimento urbano: digitalização assume a liderança na descarbonização

Como uma solução inteligente está tornando a operação da rede de aquecimento urbano mais sustentável e economizando custos para os proprietários de edifícios.

Como as cidades podem fornecer uma fonte sustentável de aquecimento? O aquecimento urbano tem sido considerado uma solução altamente promissora. A digitalização está agora dando às redes de aquecimento um impulso extra de eficiência: a empresa sueca Cetetherm desenvolveu uma solução inteligente para poupar custos de energia para os proprietários de imóveis e ajudar os fornecedores de aquecimento a otimizar as suas redes.

Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% das emissões globais de CO2. A maioria destas emissões é criada por sistemas de aquecimento e ar condicionado que funcionam com energia não renovável.

 

As metas globais de descarbonização só podem ser alcançadas se mais energias renováveis puderem ser utilizadas para aquecimento e resfriamento de edifícios, juntamente com melhorias maciças na eficiência dos sistemas de aquecimento e resfriamento.

Rede de aquecimento - edifícios de abastecimento de energia renovável

Grandes esperanças estão depositadas nas redes locais e urbanas de aquecimento. Estes sistemas são ideais para muitos ambientes, especialmente cidades, porque podem ser operados com perdas mínimas na rede em áreas densamente povoadas.

 

A grande vantagem das redes de aquecimento é que elas estão literalmente "abertas" ao calor ambiente, bem como ao calor desperdiçado: por exemplo, a partir de instalações de incineração de resíduos. Este calor pode ser usado para aquecer bairros urbanos e cidades inteiras usando bombas de calor

 

Contudo, a forma como a energia de aquecimento é gerada não é o único fator importante na criação de um fornecimento de aquecimento sustentável. É igualmente vital garantir que sejam usados eficientemente. Em muitos edifícios hoje, esse ainda não é o caso: os quartos geralmente são aquecidos, mesmo que ninguém os use, ou os sistemas de aquecimento não estão configurados de maneira ideal e ninguém percebe.

Esta nova estratégia digital permite que nossos clientes reduzam a pegada climática.
Tomas Haglund, CEO da Cetetherm

Subestação digital de aquecimento por distrito torna os fluxos de calor transparentes

É aqui que entra a empresa sueca Cetetherm. Cetetherm é especializada no desenvolvimento de sistemas de aquecimento e arrefecimento para o mercado do aquecimento urbano. Encontrou uma solução para tornar o uso do aquecimento urbano mais transparente. A chave está na digitalização da subestação de aquecimento distrital, a ligação entre a rede e o sistema de distribuição de calor do cliente: as subestações de Cetetherm podem ser ligadas através da Internet das Coisas (IoT). Isto significa que o uso do aquecimento distrital pode ser monitorado e otimizado em uma plataforma online, o Cetetherm Optimizer, independentemente da localização.

 

"Nossa nova estratégia digital permite que nossos clientes otimizem o uso de energia, tenham acesso total ao sistema de aquecimento e reduzam a pegada climática", diz Tomas Haglund, CEO da Cetetherm.

Economia de energia de até 15% por edifício

Cetetherm estima que sua solução reduzirá o consumo de energia nos edifícios em 10 a 15 por cento sem comprometer o conforto do usuário.

 

Os proprietários de edifícios e gestores de instalações podem monitorar remotamente o desempenho dos seus sistemas de aquecimento em tempo real. Isso é possível porque a subestação de aquecimento digital urbana transmite os dados medidos no local para a nuvem. A informação é analisada usando inteligência artificial (IA), que faz ajustes automáticos conforme necessário. Isto garante sempre uma operação otimizada. Se houver alguma irregularidade, o sistema alertará a equipe de manutenção. Essas análises preditivas contínuas podem permitir que a manutenção do sistema seja planejada em uma fase inicial.

Maior transparência para os operadores de rede

Os serviços de energia podem utilizar o Cetetherm Optimizer para somar aos dispositivos e sistemas de aquecimento instalados pelos seus clientes e monitorá-los remotamente. Isto torna as suas redes mais transparentes e reduz os seus custos operacionais. A solução também fornece uma base para melhorar a interação com o cliente e a gestão do suporte.

 

A interface aberta de protocolo de aplicação (API) permite aos serviços públicos de energia integrar facilmente o Cetetherm Optimizer nos seus sistemas de produção e negócios. Eles podem então controlar melhor os sistemas de aquecimento dos seus clientes e otimizar a energia através de um cluster de edifícios ligados. Por exemplo, a implementação de temperaturas de retorno e taxas de fluxo mais baixas pode ajudar a melhorar o desempenho da rede

Os parceiros certos fazem da digitalização um sucesso

Cetetherm acredita firmemente que a digitalização é a chave para um sistema de fornecimento de energia sustentável. A empresa está, portanto, trabalhando intensamente para atualizar seu portfólio de produtos, com foco na colaboração: "Houve um diálogo contínuo dentro da Cetetherm sobre como digitalizar o portfólio. Concordamos que não deveríamos ter que reinventar nenhuma roda: queremos colaborar com os principais players do mercado", diz Patrick Isacson, Gerente de Produto Comercial da Cetetherm.

 

Cetetherm trabalha com a Siemens há décadas, e a Siemens foi capaz de apoiar o desenvolvimento do Optimizer com a sua tecnologia. A subestação inteligente de Cetetherm utiliza as funcionalidades do Climatix IC: Esta solução da Siemens facilita o monitoramento remoto e as funções de diagnóstico inteligente, incluindo os algoritmos de IA para análise de dados. A interface personalizável do Climatix IC foi modificada para este projeto para atender aos requisitos da Cetetherm.

Inteligência e interconexão são duas capacidades muito importantes na digitalização do setor energético, e nós incorporamos ambas neste conceito.
Patrick Isacson, Gerente de Produtos Comerciais da Cetetherm

"Siemens Climatix IC tem uma API aberta - interface de protocolo de aplicação - que poderíamos integrar da maneira que quiséssemos", explica Isacson. "O seu design significava que era fácil para nós integrar o Climatix IC no nosso próprio sistema de nuvens."

 

O resultado desta colaboração é uma solução de aquecimento inteligente que satisfaz as necessidades das empresas de energia, proprietários de edifícios e inquilinos - ao mesmo tempo que contribui para um sistema energético mais sustentável.

 

Cetetherm já está trabalhando na expansão de seu portfólio digital: em breve será possível modernizar as subestações de aquecimento urbano existentes em Cetetherm. O roteiro também inclui planos para conectar unidades de interface de calor (HIUs), bombas de calor e sistemas de ventilação ao Optimizer no futuro

Atender a demanda futura

À medida que a Europa avança para a descarbonização total das redes de aquecimento e arrefecimento urbano até 2050, não há dúvida de que soluções digitais como o Cetetherm Optimizer terão um papel importante a desempenhar. "Inteligência e interconexão são duas capacidades muito importantes na digitalização do setor energético, e nós incorporamos ambas neste conceito", afirma Isacson.

 

O Cetetherm Optimizer assegura que as empresas de energia e os proprietários dos edifícios estejam prontos para futuros desenvolvimentos na gestão de energia, porque esta subestação de aquecimento urbano inteligente é ideal para a gestão da temperatura do sistema e para a utilização de soluções híbridas de aquecimento. E como as indústrias de aquecimento e eletricidade estão cada vez mais próximas como parte da transição energética, o sistema também pode ser utilizado para o balanceamento de carga e a redução de picos na rede elétrica, o que dará uma contribuição valiosa para um sistema energético sustentável.

Aquecimento e refrigeração sustentáveis

Cetetherm fornece produtos de alta tecnologia especializada em sistemas de aquecimento e resfriamento para os mercados distritais de energia e caldeiras coletivas. É um dos principais fornecedores de subestações de aquecimento urbano na Europa.

Cetetherm foi fundada há mais de 60 anos e agora faz parte do Grupo Nibe. Tem instalações de produção na Suécia, França e República Checa.

Para mais informações, consulte www.cetetherm.com

Créditos das imagens: Cetetherm, Getty Images

24 de janeiro de 2022

Inscreva-se na nossa Newsletter

Fique sempre atualizado: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.