Cidades Resilientes: como desenvolver uma infraestrutura resiliente
A tecnologia da Siemens, adaptada às condições locais, está ajudando as cidades resilientes a se desenvolverem na preparação para desastres naturais
Em todo o mundo, os desastres naturais estão causando cada vez mais danos a curto prazo e necessitando de investimentos de longo prazo em medidas de mitigação. Estima-se que o furacão Sandy, em 2012, causou cerca de US$50 bilhões de danos, principalmente em Nova York. As cidades resilientes devem estar preparadas para resistirem aos efeitos dos desastres naturais.
“Resiliência” significa a capacidade de “se recuperar” de eventos adversos e de estabelecer continuidade restaurando condições normais o mais rápido possível. Para uma cidade, a resiliência significa ter uma infraestrutura que resista a eventos adversos e ajude o retorno aos negócios como de costume. Isso implica que o investimento bem como o serviço regular e a manutenção da infraestrutura resiliente deve ser priorizado para reduzir o tempo de danos e interrupção e aumentar a eficiência e a confiabilidade.
Juntamente com a Regional Plan Association de Nova York e consultores da Arup, a Siemens realizou um projeto de pesquisa sobre como as cidades resilientes podem estar preparadas diante de eventos catastróficos. Ele compara o custo de reparar a infraestrutura danificada com o investimento necessário para construir uma infraestrutura resiliente. Embora os custos de reparo sejam imprevisíveis, mas geralmente muito altos, o estudo mostra que investir em resiliência geralmente também aumenta a eficiência de custos e a eficiência energética, bem como a segurança da infraestrutura urbana.
Os exemplos a seguir mostram como a tecnologia da Siemens, adaptada às condições locais, pode garantir que os elementos de infraestrutura forneçam serviços essenciais, incluindo energia, mobilidade, saneamento, informações e resposta de emergência de forma eficaz e confiável, apesar do crescimento populacional e da crescente pressão global de urbanização.
Não podemos evitar desastres naturais, mas com nosso conhecimento e nossas tecnologias, podemos proteger melhor nossas infraestruturas.Roland Busch, membro do Conselho de Administração da Siemens AG
Túnel Sheikh Zayed, Abu Dhabi
Fatos:
- O túnel tem oito pistas
- 4,2 quilômetros de extensão
- Inaugurado no final de 2012
- Monitoramento de vídeo de alta resolução para gestão de tráfego em tempo real
Recursos:
- Monitoramento de sistema em tempo real e comunicações para recuperação rápida informam operadores de túneis sobre congestionamentos, fumaça, obstáculos, motoristas na contramão e outros perigos de túneis
- Capacidade de priorizar veículos de emergência e fechar pistas para resolução rápida de interrupções, acesso rápido a resgates
- Câmeras e outros sistemas da Siemens para geração de imagens de vídeo inteligente se comunicam por meio de uma rede de backbone redundante com memória de imagem digital e sistemas de análise de vídeo duplos de 846 terabytes
Ponte Suspensa Izmit, Turquia (em construção)
Fatos:
- Extensão principal: 1.550 metros
- Suspensa a 60 metros de altura
- Dois pilares de ponte de 250 metros de altura
- O monitoramento contínuo de ativos permite o desligamento em caso de emergência
Recursos:
- Sensores controlam cargas estruturais e bloqueiam o acesso em caso de emergência (por exemplo, terremoto)
- O Sistema de Monitoramento de Saúde Estrutural da Siemens monitora continuamente a expansão lateral e longitudinal da ponte, com o balanço dos pilares da ponte rastreados por sensores GPS
- Feed CCTV de dados de tráfego para operações integradas e centro de controle de tráfego
Aparelhagem isolada a gás, Hong Kong
Fatos:
- A GIS garante confiabilidade de 99,998%
- 22.000 painéis de manobra GIS de média tensão entregues desde 2001
Recursos:
- Equipamentos GIS à prova d'água garantem a continuidade do serviço em condições climáticas extremas (por exemplo, tufões)
- Estrutura leve pode ser levantada em suportes para escapar de inundações
- GIS compacta e robusta é soldada em contêineres de manobra de aço inoxidável selados, para uma operação praticamente livre de manutenção durante toda a vida útil do sistema
Backup de energia, Riverside Shore Memorial Hospital, EUA
Fatos:
- Links sem fio WiMAX Ethernet de 3,65 gigahertz
- Informações sobre o estado do alimentador de 25/14,4 kilovolts retransmitido para o centro de controle
- Energia restaurada em 400 milissegundos
Recursos:
- Siemens Distribution Feeder Automation (SDFA) fornece energia de backup de emergência para hospitais remotos em Nassawadox, Virginia
- Substituição por gerador de combustível em área frequentemente atingida por quedas e apagões causados por tempestades e furacões ou outras interrupções na rede
- O serviço público A&N selecionou o SDFA para detectar e isolar seções danificadas e conectar-se a diferentes fontes de energia
- Religadores e controladores de automação ao longo de um alimentador de 32 quilômetros garantem confiabilidade de serviço a par com áreas urbanas
Christopher Findlay, jornalista baseado em Zurique
Créditos das imagens: ilustração por Alex Walker, fotos por Shoaib Anwer e Siemens AG
Inscreva-se na nossa Newsletter
Mantenha-se atualizado em todos os momentos: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.