Passeios cheios de emoção
Como garantir o funcionamento confiável das montanhas-russas no Europa-Park, Rust.
Europa-Park in Rust, Alemanha foi nomeado o melhor parque temático do mundo pela revista americana "Amusement Today", em 2019, pela sexta vez consecutiva. Em um terreno enorme de 950.000 metros quadrados, os visitantes podem experimentar mais de 100 diferentes atrações e shows, incluindo várias montanhas russas.
As características das montanhas-russas que são mais apreciadas pelos visitantes são os loops, quedas quase verticais, curvas rápidas e a moderna tecnologia VR (virtual reality).
Outra característica facilmente negligenciada, mas essencial para a operação e segurança dos atrativos, é a tecnologia instalada de automação, controle e acionamento. Grande parte disto é fornecido pela Siemens.
A empresa trabalha há muitos anos em conjunto com a especialista em automação Emis Electrics GmbH, que equipou a maior parte dos passeios instalados em Rust com tecnologia de controle. "Emis e Siemens têm uma parceria de longa data", afirma Peter Haurin, que trabalha com a Emis e tem gerido vários projetos. "Originalmente, Rust era mais um local de exposição da Mack Rides GmbH para demonstrar suas atrações, mas ao longo dos anos se desenvolveu para o parque que você vê hoje".
Uma das mais conhecidas montanhas russas do Europa-Park é a "Atlantica SuperSplash". "Esta montanha-russa foi equipada com o primeiro controlador à prova de falhas usando a primeira geração do Simatic F, que substituiu dois controladores com monitoramento recíproco", lembra Haurin. "Naquela época, os especialistas em aprovação do TÜV nem sequer sabiam realmente o que estavam olhando - era assim que a solução era nova e inovadora"
Naquela época, os especialistas em aprovação do TÜV nem sequer sabiam realmente o que estavam olhando - era assim que a solução era nova e inovadora.Peter Haurin, Siemens
Tecnologia de automatização, acionamento e comutação sem falhas
Além do controlador à prova de falhas, que agora faz parte firmemente do portfólio padrão da Siemens, os dispositivos de proteção e comutação Sirius, assim como os acionamentos Siemens, controlam os movimentos da montanha-russa. A potência do motor transporta o trem de passageiros até o ponto mais alto da montanha-russa, a partir do qual começa o passeio rápido.
No Eurosat CanCan Coaster, o controlador, a tecnologia de protecção/switching e os motores são todos fornecidos pela Siemens. os servomotores 1FT em combinação com dispositivos de comutação Sirius e a moderna tecnologia de terminais do tipo mola, juntamente com o sistema de alimentação 3RV29, garantem o máximo aproveitamento e segurança.
As montanhas-russas "blue fire Megacoaster" e "Arthur" apresentam um design muito especial. As antigas corridas em manobras espetaculares, passando por paisagens rochosas escarpadas, antes de finalmente girar através do loop mais alto de uma montanha-russa de catapulta na Europa. O trem é "disparado" no ar como se fosse de uma plataforma de lançamento de foguetes ou catapulta, auxiliado pela tecnologia de comutação Siemens Sirius e pela tecnologia de controle Simatic à prova de falhas.
A última viagem temática "Arthur" percorre o reino dos Invisíveis, refletindo o filme com o mesmo nome. As gôndolas individuais, suspensas e separadamente motorizadas e controláveis (controladas pela Siemens Sinamics drives) movem-se livremente e levam os visitantes a um mundo de realidade virtual com cenas de filmes da bem sucedida trilogia cinematográfica "Arthur e os Invisíveis" de Luc Besson. Os componentes da rede SCALANCE também são instalados junto com o acionamento, o que significa que cada gôndola individual pode se comunicar ao longo das pistas através da WLAN Industrial e pontos de acesso.
Componentes robustos que suportam condições ambientais adversas
"Os nossos produtos em Ferrugem têm de satisfazer os requisitos de dois grupos-alvo muito diferentes", observa Haurin. "Emis como integrador de sistemas e MACK Rides como fabricante do equipamento dão grande importância à funcionalidade e manuseio. Os nossos componentes extremamente leves impressionam pela sua simples cablagem e instalação no sistema de alimentação 3RV29, onde os módulos são inseridos como num sistema modular. Isto significa que a instalação é muito rápida e fácil, ao mesmo tempo que é extremamente compacta"
Graças à cablagem com terminais tipo mola, não há parafusos ou similares envolvidos na instalação. Esta é uma vantagem significativa porque os choques e vibrações causados pelos movimentos da montanha-russa podem soltar os parafusos ao longo do tempo - e apertá-los é um trabalho de manutenção considerável.
A utilização de contatores com controle à prova de falhas significa que não são necessários elos de acoplamento. Isto mais uma vez simplifica a instalação e reduz ainda mais o espaço necessário.
Os nossos produtos em Rust têm de satisfazer os requisitos de dois grupos-alvo muito diferentes.Peter Haurin, Siemens
Para o operador do parque, a segurança e disponibilidade das atrações é a prioridade número um. Fatores importantes para isso são a aquisição rápida e fácil de peças de reposição, a robustez e confiabilidade dos componentes e a disponibilidade de serviços globais dos especialistas da Siemens
"A disponibilidade é particularmente importante porque os visitantes do parque têm obviamente de fazer fila para as montanhas-russas em dias movimentados", recorda Haurin das suas próprias visitas ao parque. "Se a montanha-russa falhar devido a uma falha técnica, os passageiros podem ter que ser evacuados e os tempos de espera podem se estender consideravelmente, o que, naturalmente, perturba os passageiros que estão esperando na fila." A segurança dos passageiros é absolutamente primordial. Portanto, por exemplo, os sistemas de retenção para cada assento são monitorados individualmente por componentes de segurança AS-Interface e avaliados no controlador à prova de falhas.
Com sua longa vida útil, os dispositivos Sirius para proteção e controle também ajudam a minimizar falhas. A versão especial dos componentes Sirius Act com proteção IP67 (proteção contra a entrada de pó/partículas e água) e o elevado número de ciclos de comutação também desempenham um papel decisivo. Como os componentes estão alojados no painel do operador do equipamento e este painel está localizado ao ar livre para algumas atrações, os componentes também devem ser capazes de resistir a condições climáticas adversas sem problemas.
Uma parceria de confiança para o futuro
Além dos controladores e interruptores à prova de falhas, acionamentos e motores, o sistema de E/S distribuída ET200SP é utilizado para as atrações. "Nossa parceria de longa data com a Emis mostra que nossa tecnologia é impressionante em todos os aspectos", afirma Haurin. "Além disso, gostamos sempre de trabalhar com Emis como parceiros iguais". Os visitantes do Europa-Park in Rust podem esperar muitos mais anos de atrações emocionantes, de vanguarda, confiáveis e - acima de tudo - seguras.
16 de agosto de 2021
Créditos das fotos: Europapark Rust, Siemens
Inscreva-se na nossa Newsletter
Fique sempre atualizado: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.