Do piscar de olhos para a eternidade

Qual é o papel do tempo em um data center? Interxion em Viena, Áustria, fornece algumas respostas.

O tempo é relativo, ou assim dizem – e como qualquer criança sabe quem já comparou 15 minutos de aula de matemática a 15 minutos de futebol no playground. O tempo também é um fator crítico para as empresas. Veja os data centers, por exemplo. À primeira vista, parece que o que mais importa é o poder da computação e muita memória. Mas o fator tempo desempenha um papel muito mais importante, de frações de segundo à eternidade. Como, exatamente? O campus do data center da Interxion em Viena serve de exemplo.

Quando cada segundo conta

O piscar de olhos: Normalmente, associamos centésimos e milésimos de segundo com esportes – mas frações de segundo também estão desempenhando um papel cada vez maior no pregão. Na negociação de alta frequência, uma fração de segundo pode significar a diferença em alcançar a vantagem competitiva decisiva. Neste caso, o tempo realmente é dinheiro, porque quem quer que seja o algoritmo pode acessar e processar os preços atuais das ações, o mais rápido, em última análise, detém as melhores cartas. A menor latência ganha. O esforço por trás de tudo isso é tremendo, e é por isso que os data centers têm que estar localizados o mais próximo possível de plataformas de negociação e nós, eles têm que ser especialmente protegidos contra falhas de energia, e eles têm que ter larguras de banda maciças. Esses investimentos também beneficiam todos os clientes, desde provedores de serviços de streaming até operadoras de mídia social.

26 segundos: O que distingue um bom data center de um data center muito bom? A probabilidade de que seu funcionamento possa ser garantido em caso de falha de um componente. A Interxion oferece 99,999% de disponibilidade: em outras palavras, os clientes podem ter certeza de que o tempo de inatividade por mês não excederá 26 segundos, que é sobre o tempo que leva para fabricar um expresso clássico. E isso sem ter que lidar com a complexidade e os custos de manter sua própria solução de rede. Seus dados são armazenados em um local que oferece uma variedade de opções de fornecimento de energia, um backup completo, controle climático econômico, sistemas avançados de detecção de incêndio e água, um conceito de segurança multinível e outros sistemas certificados de gerenciamento de segurança da informação e sistemas de continuidade de negócios.

24 horas: É essencial que as empresas modernas constantemente venham com novas ideias. Sua sobrevivência repousa em uma rápida introdução no mercado. É por isso que a Interxion faz todo o possível para minimizar o tempo de seus clientes para comercializar e garantir sua vantagem competitiva. Além do bom momento, isso requer bons parceiros. Quando um sistema de entroncamento de barras de ônibus na Interxion foi danificado pelas obras, a Siemens incendiou a fábrica relevante no fim de semana, a fim de produzir e substituir as peças necessárias prontamente e a tempo para o lançamento do mercado do cliente. Foram 24 horas de desempenho concentrado por causa de um momento decisivo – um lançamento bem-sucedido no mercado.

Quando os dias se tornam anos

365 dias: Os data centers precisam de energia – muito e, mais importante, sem interrupções. Para garantir que as falhas de energia não fechem as operações ou ameacem a disponibilidade, provedores como a Interxion não deixam nada ao acaso. Junto com a energia fornecida da rede, eles montaram sua própria microgrid paralela que começa assim que há um apagão. A fonte de alimentação de emergência confiável está disponível 365 dias por ano, sem uma transição perceptível. Então, a única evidência de uma falha de energia em Viena é uma pequena luz indicadora no centro de controle da Interxion.

20 anos: Em Viena, a Interxion e a Siemens estão ligadas por mais do que apenas sua proximidade. As duas empresas trabalham de mãos dadas há 20 anos. É muito tempo para nos conhecermos melhor. O resultado é a confiança e uma parceria que se reflete em todas as operações da Interxion, desde a tecnologia de construção – que inclui a infraestrutura de energia autossuficiente – até os sistemas de baixa e média tensão e Contratos de Nível de Serviço. Essa colaboração passou a ser mais do que apenas pontualidade.

Cinco bilhões de anos: o sol brilha há cerca de quatro bilhões e meio de anos e é bom por pelo menos mais cinco bilhões. Que relevância isso tem para data centers? Um pouco, na verdade, se 100% de suas necessidades de energia forem atendidas por energias renováveis, o que é o caso da Interxion – para que a empresa possa ter certeza de que sua fonte de energia não será esgotada tão cedo. Em outras áreas também, a Interxion está constantemente em busca de novas maneiras de melhorar seus edifícios e operações de data center, o que inclui aumentar a eficiência energética, melhorar o gerenciamento de energia e reduzir as emissões de CO2.

Campus de data center da Interxion em Viena, Áustria

A Interxion opera mais de 50 data centers na Europa, incluindo o maior campus de data center da Áustria em Viena.

 

Os servidores ocupam cerca de 11.000 dos 23.000 m² da empresa. A capacidade de dados da Interxion é usada por provedores de nuvem e mídias digitais de todos os tipos, e também por provedores de serviços financeiros.

 

Toda a solução para distribuição de energia de média e baixa tensão, incluindo os transformadores e barras de ônibus, foi fornecida pela Siemens.

29 de setembro de 2020

 

Créditos da imagem: Siemens AG

Assine nossa Newsletter

Mantenha-se atualizado o tempo todo: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.