Confiança na gestão sistemática da energia
Como fabricante líder de embalagens de vidro para a indústria de alimentos e bebidas na Europa, o Grupo Vetropack conta com o Simatic Energy Manager PRO para o gerenciamento de energia e a aquisição sistemática de energia.
O Grupo Vetropack valoriza fatores estratégicos, econômicos e técnicos para a sua gestão e aprovisionamento energético. Para isso, conta com a experiência de consultores externos e utiliza o sistema de gestão de energia Simatic Energy Manager PRO, incluindo add-ons para aquisições estruturadas de energia.
O objetivo é gerir de forma abrangente a energia em todo o Grupo Vetropack, desde o planejamento e aquisição estratégica até à monitorização do consumo e verificação de faturas. Os objetivos do fabricante suíço de embalagens de vidro serão alcançados após o lançamento em todas as suas nove fábricas internacionais.
Alto consumo de energia na indústria de vidro
Dado o fato bem conhecido de que a produção de vidro é extremamente intensiva em termos energéticos e de custos, é necessário fazer muitos ajustes a fim de alcançar melhorias em ambas as áreas. E isto seria impossível sem o uso de ferramentas de software profissional, especialmente à luz do objetivo da Vetropack de assegurar uma gestão energética uniforme em todos os seus locais. Outro desafio é a definição, harmonização e relato uniforme dos pontos de medição de energia com o envolvimento do Controlling.
Uma abordagem abrangente
O que há de especial na abordagem da Vetropack é que uma equipe central de projeto é dedicada à tarefa de abordar a gestão de energia a partir da perspectiva tanto de fatores comerciais como técnicos como parte integrante da estratégia de digitalização da empresa.
O projeto foi iniciado e é liderado pela Strategic Procurement. O fabricante de embalagens de vidro acredita que a melhor e única maneira de otimizar o consumo de energia e os custos de energia a nível do Grupo - e, assim, dar a contribuição necessária para melhorar a pegada de CO2 da empresa - é ligar todas as disciplinas envolvidas, desde a produção e engenharia até a aquisição. Após uma fase de avaliação e pilotagem de diferentes sistemas, o cliente de longa data da Siemens escolheu a solução de software Simatic Energy Manager PRO. Para isso, a Siemens desenvolveu e programou um novo módulo para integrar as aquisições com base em especificações abrangentes. Após o início do projeto em 2017, a Siemens e a Vetropack pilotaram o sistema na fábrica austríaca em Kremsmünster, em 2019, antes de o incorporarem sistematicamente na infra-estrutura Simatic PCS 7 e IT existente em todas as outras fábricas, começando pela fábrica na cidade croata de Straza
Ligação dos dados operacionais e energéticos
Quando a implementação em todo o Grupo for concluída em um ou dois anos, a empresa terá total transparência em todos os valores relevantes de consumo de energia e mídia e os custos correspondentes (principalmente gás, energia, água e ar comprimido), emissões deCO2 em vários níveis de agregação e centros de custo alocados uniformemente.
Um elemento crucial deste objetivo é um plano mestre de medição para estabelecer padrões uniformes de medição. Até 200 pontos de medição por fábrica serão integrados no sistema de gestão de energia. "Nesta base, indicadores energéticos harmonizados para todo o Grupo podem ser propositadamente definidos, analisados, exibidos em painéis e aplicados como base para medidas de eficiência energética, por exemplo", explica Bozo Dragoslavic, Gerente de Energia para o Grupo Vetropack.
As melhores práticas serão sistematicamente transferidas para as outras instalações de produção. Graças ao suporte de software em conformidade com a ISO 50001 da Siemens, a Vetropack poupará um tempo considerável na entrada de dados e poderá, portanto, concentrar-se mais no desenho de inferências a partir dos dados e na tomada de decisões sobre medidas de eficiência energética, como a adição de mais sistemas fotovoltaicos numa determinada fábrica.
Rudolf Traxler
Dezembro 2021
O Grupo Vetropack é um dos principais fabricantes europeus de embalagens de vidro para a indústria de alimentos e bebidas na Europa. Com aproximadamente 4.000 empregados, opera oito fábricas de vidro na Suíça, Áustria, República Checa, Croácia, Eslováquia, Ucrânia, Itália e Moldávia.
Em um ambiente desafiador impactado pela pandemia em 2020 e nos anos seguintes, o Grupo Vetropack gerou uma margem EBIT de 11,5 por cento em 2020 (2019: 12,5 por cento). A receita líquida consolidada foi de CHF 662,6 milhões (2019: 714,9 milhões). No final de 2020, o Grupo adquiriu uma fábrica de vidro na Moldávia, financiando a aquisição com fundos próprios. A nova fábrica de vidro Vetropack prevista na cidade de Boffalora sopra Ticino, na Itália, é o principal projeto estratégico do Grupo em 2021. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental foi realizada em outubro de 2021
Inscreva-se na nossa Newsletter
Fique sempre atualizado: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.