Dispositivo para ventilação de emergência desenvolvido em tempo recorde

No coração da pandemia de COVID-19, a multinacional espanhola GPA Innova, desenvolveu em tempo recorde, um dispositivo de ventilação de emergência. A Siemens, como sua principal parceira, fornece os componentes eletrônicos para o dispositivo Respira, incluindo Controlador,  Painel HMI e Fonte de Alimentação. O dispositivo acabou de obter a aprovação da Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS).

Enquanto hospitais de todo o mundo estão focados em salvar a vida das pessoas mais afetadas pelo COVID-19, a multinacional espanhola GPA Innova desenvolveu um novo dispositivo para automatizar a ativação de respiradores manuais. O novo Respira foi projetado para automatizar esses respiradores do tipo BVM e AMBU, com suporte e monitoramento automático.

 

O dispositivo Respira, diferentemente de outros protótipos em desenvolvimento, possui recursos adicionais que permitem o monitoramento das variáveis do paciente. Ele pode ser controlado remotamente, facilitando o gerenciamento pelos membros da equipe hospitalar. O dispositivo é portátil e tem design robusto. 

Suporte respiratório confiável para o paciente

O Simatic S7-1200 controla o fluxo de ar e o painel Simatic HMI monitora parâmetros fisiológicos essenciais para auxiliar a respiração humana. Cada dispositivo pode operar de forma independente ou em grupos de 16 unidades, usando uma conexão sem fio, em combinação com um sistema Simatic WinCC Management, graças aos Dispositivos Scalance W700. As Fontes de alimentação Sitop são usadas para alimentar todos esses dispositivos de controle. O ventilador também inclui um Sentron RCCB para proteção, e vários componentes Sirius ACT . Todos os componentes industriais da Siemens oferecem a confiabilidade necessária.

Produção programada de 1.000 unidades por semana

Assim que a agência reguladora espanhola de medicamentos e produtos sanitários (AEMPS) aprovou o dispositivo, a produção começou. A GPA Innova estima uma capacidade inicial de produção entre 150 e 200 unidades por dia, até 1.000 unidades por semana, aumentando progressivamente a produção para 300 unidades por dia. Agora, a empresa oferecerá treinamento e assistência aos profissionais de saúde, facilitando seu uso em ambiente hospitalar.

Uma fonte de alimentação confiável é essencial para garantir ventilação contínua por longos períodos. Portanto, é necessário que a GPA Innova forneça uma fonte de alimentação básica robusta, para não comprometer sua qualidade e confiabilidade. Com todas as suas funções e preço acessível, a linha de fontes de alimentação SITOP lite atende a esses altos requisitos.

 

Além da indispensável confiabilidade, a economia de espaço necessário é um fator decisivo. A largura estreita e a baixa perda de calor, permitem que o SITOP lite seja instalado sem espaçamento lateral, proporcionando um ventilador com design compacto. Caso o ventilador precise ser usado em outras redes, a ampla faixa de entrada do SITOP Lite, com comutação manual, permite a conexão a uma ampla variedade de redes de alimentação monofásicas.

 

Em um prazo muito curto, a Siemens foi capaz de desenvolver e fornecer para a GPA Innova, as tão necessárias fontes de alimentação SITOP. Isso permite a fabricação rápida dos ventiladores, tão essenciais para a proteção da vida em ambientes hospitalares.

A GPA Innova é uma empresa multinacional com sede em Barcelona, especializada em máquinas para acabamento de superfícies metálicas, que está conduzindo um projeto que utiliza inovadores drones aquáticos (USV, Veículos de Superfície Não Tripulados) para realizar as mais diversas tarefas. A GPA Innova possui uma equipe de 80 colaboradores, com mais de 25 engenheiros, com vendas anuais em torno de € 5,9 milhões (2019).


Em abril de 2020, a GPA Innova lançou o dispositivo Respira, para automatizar e controlar remotamente as bolsas de ressuscitação projetadas para auxiliar a respiração manual.

O dispositivo Respira automatiza os dispositivos de respiração manual (BVM ou AMBU), amplamente utilizados em centros médicos, oferecendo assistência automática e contínua para o paciente. Isso significa que o Respira expande o número de respiradores que podem funcionar automaticamente, sem atuação contínua e manual da equipe médica. Isso é um complemento mais que bem-vindo aos respiradores normalmente utilizados pelas equipes médicas. É uma máquina que salva vidas, controlando e monitorando os parâmetros necessários para auxiliar a respiração humana.

Assine a nossa newsletter

Mantenha-se atualizado o tempo todo: Tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.