Alimentos e bebidas: Enfrentando o novo desafio
A pesquisa mostra que as empresas que investem durante uma recessão econômica tendem a prosperar no futuro, não simplesmente sobreviver. Os fabricantes de alimentos e bebidas dependem de tecnologias ágeis para adaptar os processos ao novo normal. Soluções de financiamento inteligentes podem tornar esses investimentos acessíveis.
Não pode haver dúvida de que o abalo econômico da pandemia COVID-19 será sentido por algum tempo. A indústria de alimentos e bebidas, não incluindo as cervejarias, pode ter escapado em grande parte da ameaça de paralisação temporária, mas uma desaceleração econômica de médio prazo afetará o consumo
As circunstâncias atuais, amplamente conhecidas como o ‘novo normal’, tornam a importância de investir em tecnologias ágeis ainda mais crítica. O setor teve que se adaptar rapidamente às mudanças nas circunstâncias e padrões de consumo, e comentaristas especialistas estão sugerindo que as empresas que investiram em tecnologias e maquinários ágeis estão em melhor posição para reagir às mudanças nas demandas do mercado.
A indústria será remodelada no médio a longo prazo e a Siemens Financial Services (SFS) está ajudando os fabricantes de todos os tamanhos a compreender os ganhos potenciais do investimento em tecnologia na indústria de alimentos e bebidas e continuar seu programa de investimento, com a ajuda de soluções financeiras inteligentes acessíveis, apesar dos mercados desafiadores.
Sobrevivendo e prosperando em um momento de crise
Evidências históricas mostram que empresas que continuaram a investir em crises anteriores surgiram antes de seus concorrentes.
Em uma indústria onde as PMEs são a grande maioria e fornecem dois terços dos empregos no setor, 74% já investiram na melhoria dos processos de produção por meio de tecnologias digitais.
Agilidade, flexibilidade e cada vez mais métodos e conexões digitais ajudarão a enfrentar os novos desafios e, por sua vez, exigem tecnologia e plataformas atualizadas para serem viáveis. Em alguns casos, a tecnologia precisa ser substituída; em outros, as plataformas existentes podem ser atualizadas por meio de um retrofit. Não é surpreendente, então, que os principais comentaristas sobre a situação atual estejam destacando a importância de manter o ímpeto de investimento em tecnologia e maquinário.
Sem a adoção da automação de outras tecnologias digitais, as novas formas de trabalhar não serão acessíveis nem competitivas.
Agilidade e resiliência com tecnologia
Para cada fabricante de alimentos e bebidas, bem como na cadeia de suprimentos de embalagens, alcançar resultados de negócios alinhados com o mercado - ou mesmo à frente dele - é uma ambição básica. No entanto, esses mercados não são apenas altamente competitivos, eles também foram afetados por eventos recentes.
Financiamento inteligente permite um investimento contínuo
Comentaristas especializados estão aconselhando as empresas a diversificar suas fontes de financiamento, alimentando
linhas de crédito, mas também aproveitando opções alternativas que não corroem essas linhas de crédito existentes.
Um bom exemplo é o financiamento inteligente. Essas soluções são projetadas por fornecedores especializados especificamente para permitir investimentos em tecnologia, equipamentos, retrofits e transformação digital.
Isso proporciona uma jornada financeiramente sustentável por um período de baixa economia, juntamente com a agilidade e resiliência para navegar pelas dificuldades de médio prazo, de modo que os fabricantes possam emergir prontos para o crescimento conforme os mercados se recuperam. De acordo com pesquisas históricas, as organizações que continuam investindo tendem a ter mais sucesso.
O custo de não investir
Qual é, então, a escala de investimento necessária para lidar de forma resiliente com os desafios atuais e emergir mais apto e competitivo conforme os mercados se recuperam?
Um estudo global anterior da SFS mostrou que a janela de oportunidade para obter vantagem competitiva por meio de investimentos em digitalização está se estreitando, com um “ponto de inflexão” de cinco a sete anos, após o qual os fabricantes estarão tentando se recuperar.
Ganhos financeiros com os aspectos da transformação digital
Além disso, o custo de deixar de investir na Indústria 4.0 pode ser quantificado financeiramente, de acordo com diversos estudos.
O tamanho do desafio do investimento
Observamos que um elemento-chave dos desafios que impedem o investimento é o custo da transformação digital - uma situação urgente para grandes e pequenos fabricantes de alimentos e bebidas, no Oriente e no Ocidente
A SFS desenvolveu um modelo que estima de forma conservadora o tamanho do desafio de investimento enfrentado pela indústria de fabricação de Alimentos e Bebidas Global à medida que busca implementar tecnologia de fábrica inteligente durante o período de cinco anos de 2020 a 2024.
Possibilitando resultados de negócios mensuráveis
O financiamento inteligente para a transformação digital na manufatura tende a vir de financiadores especializados integrados, onde o financiador entende a tecnologia, o setor, as aplicações e as pressões operacionais.
O que o smartfinancing faz?
- Alinha os pagamentos com a taxa de benefício recebido do investimento em tecnologia.
- Flexibiliza de forma inteligente os períodos de financiamento para atender às necessidades e ao perfil de fluxo de caixa de cada organização.
- Fornece nível de pagamento garantido para todo o prazo - sem possibilidade de taxas variáveis.
- Inclui equipamentos, software, manutenção, serviço e até custos de mão de obra, se necessário para entregar uma solução completa.
- Pode ser vinculado a resultados de negócios, como aumento de produtividade, redução de energia, tempo de atividade otimizado, etc.
- Estende os arranjos de financiamento disponíveis além dos limites de crédito de relacionamento - adicional aos limites de crédito do banco central.
Quais são os resultados de negócios proporcionados pelo smartfinance?
1. Atualização de digitalização Adquira tecnologia Industry 4.0 conforme necessário, mas distribua os pagamentos para alinhar com a taxa esperada na qual os benefícios serão obtidos.
2. Retrofit Atualize o hardware atual com recursos digitais - com opções de atualização integradas ao período de financiamento.
3. Gestão de transição Adquira novas soluções de tecnologia, geralmente em etapas, com pagamentos programados para quando a solução estiver instalada e funcionando.
4. Eficiência energética Use a economia de energia esperada no futuro para efetivamente pagar por atualizações e alternativas de tecnologia com eficiência energética.
5. Financiamento de resultados Uma variedade de pacotes onde os pagamentos podem ser alinhados aos resultados de negócios esperados, como melhorias de produtividade, disponibilidade ou outros KPIs de produção.
6. Crescimento sustentável Financiamento que ajuda a gerenciar o fluxo de caixa e a liquidez em momentos de rápido crescimento com aumento da capacidade de produção e produtividade.
7. Capacitação de vendas de OEM e fornecedores Financiamento especializado para soluções de tecnologia que integradores de sistemas, OEMs e distribuidores podem oferecer aos clientes finais, tornando essas soluções mais acessíveis e aumentando a probabilidade de adoção.
Contato: Fraser McGregor
+44 7808 827282
Setembro de 2020