Estacione – Recarregue – E vamos lá!
O futuro do carregamento AC para veículos elétricos já começou na autoestrada A6 perto de Heilbronn, na Alemanha, o sistema de carregamento "smopi" apresenta uma solução distribuída de carregamento: centralizamos a inteligência e distribuímos os pontos de conexão com os veículos.
Uma solução de carregamento AC descentralizado
O novo parque de carregamento "smopi", smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH mostra como isso é feito: O sistema com o mesmo nome fornece uma infraestrutura de carregamento eficiente e preparada para o futuro da eletromobilidade em garagens, hotéis, estacionamento de empresas e frotas - "onde quer que os veículos sejam estacionados por algumas horas, em áreas públicas ou semipúblicas", diz Lukas Schlipf, fundador e CEO da smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH start-up.Este sistema, carrega até 10 veículos ao mesmo tempo – incluindo gerenciamento de carga, carregamento e energia.
Os clientes puderam recentemente ver como a smopi é conveniente para eles: ou seja, em um parque de carregamento público com dez pontos de carregamento AC que a smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH abriu ao lado da sede da empresa em Bretzfeld, Baden-Wuerttemberg na Auto-Estrada A6. “Por convicção, queremos disponibilizar a eletromobilidade para muitos o mais rápido possível. É por isso que nosso parque de recarga é, obviamente, aberto ao público, o que significa que todos podem carregar seus veículos elétricos lá com rapidez e facilidade", Lukas Schlipf explica. Com o sistema de carregamento SIMATIC, pode-se fornecer e monitorar até 10 pontos de carregamento com energia por apenas um painel central. Ao fazer isso, smopi determina a velocidade de carregamento ideal, fazendo o melhor uso da saída de energia disponível. Outro destaque: o sistema foi programado para garantir o carregamento em conformidade com as normas de cobrança de energia locais. Dessa forma, o usuário do serviço pode, portanto, ter certeza de que está pagando apenas pela quantidade de eletricidade efetivamente consumida.
A ideia é simples: pegamos a infraestrutura de carregamento e colocamos em um painel de controle.Lukas Schlipf, fundador e CEO da start-up smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH
Inteligência substitui os custos de infraestrutura
Como um desdobramento do fabricante de painéis de controle Gebauer Elektrotechnik, entrar no mercado de soluções de carregamento AC acarretou um certo grau de risco para a smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH. Por outro lado, a start-up pode contar com uma vasta experiência e bons parceiros. O resultado: uma solução perfeitamente ajustada que não apenas economiza caminhos de desempenho, mas também custos de operação e manutenção - "Inteligência em vez de cobre", diz Lukas Schlipf.Uma solução integrada de hardware e software distribui a energia para até 10 pontos de carregamento AC
Até há pouco mais de dois anos, a Gebauer instalava principalmente soluções de carregamento "clássicas", como caixas de parede individuais distribuídas - "mas éramos frequentemente solicitados a implementar mais de uma estação de carregamento. Como resultado, os projetos tornaram-se cada vez mais complexos - eram necessárias mais rotas de cabos e um sistema de distribuição de energia separado. Então, tivemos a ideia de conectar a infraestrutura de carregamento em um único gabinete de controle e desenvolver nossa própria solução para carregamento AC multiponto, Lukas Schlipf explica. "Isso economiza cabos e torna o sistema mais robusto (já que apenas o ponto de carregamento real é público), e também torna a manutenção e a operação muito mais fáceis." Mas o que parece simples também envolve vários obstáculos que a empresa de Bretzfeld teve de superar. “Um ponto difícil foi a ligação ao back-end, ou seja, aos sistemas dos prestadores de serviços de mobilidade para faturamento. Um segundo ponto, ainda mais importante, dizia respeito à implementação dos requisitos legais de tarifação”.
A solução de carregamento AC multiponto que está em conformidade com a lei de tarifação foi desenvolvida e implementada em conjunto com a Siemens
“Teria sido muito difícil para nós sozinhos ", admite Schlipf - mas ele e sua equipe podiam contar com o apoio da Siemens." Um destaque especial foi definitivamente o momento em que nós e a Siemens estabelecemos a primeira conexão estável com o back-end ", ele afirmou. Assim, um dos requisitos centrais foi atendido: o back-end transparente e seguro de dados fornece uma visão geral clara dos tempos e duração da cobrança, bem como das tarifas e seus limites. As empresas também desenvolveram em conjunto uma solução inteligente para a segunda tarefa principal: um sistema que atende a todos os requisitos da lei de medição e tarifação para estações de carregamento locais e ele pode, no entanto, ser expandido de forma flexível. Isso é possível graças a dois controladores SIMATIC ET 200SP - um controlador selado para coleta de dados em conformidade com a lei de calibração de medição de consumo de energia e um segundo para controlar os processos de carregamento. O segundo controlador pode, portanto, ser fornecido com atualizações e pode ser expandido, mesmo após a instalação, sem quaisquer efeitos legais sobre a calibração de medição de energia - "até onde eu sei, uma solução única", diz Schlipf e ainda: "Nossos clientes recebem um sistema integrado que se baseia em tecnologia industrial comprovada. "
Com smopi, as operadoras se concentram na qualidade - e isso compensa!
“O smopi inicialmente não parece ser a solução mais barata do mercado em termos de custos comparados ao preço só de carregamento convencionais com um ou dois pontos de carregamento, à primeira vista”, diz Schlipf. "Como podemos fornecer vários pontos de carregamento com um único painel de carregamento inteligente, normalmente somos mais baratos em termos absolutos quando o número de pontos de carregamento é seis ou mais - mesmo usando componentes industriais de alta qualidade." Ainda assim, mesmo quando tem-se menos pontos de carregamento, o smopi é um bom investimento: é de fácil manutenção, e atualização. "Desta forma, também podemos implementar uma solução de gerenciamento de carga em uma data posterior, ou expandi-la de gerenciamento de carga estático para dinâmico e específico de fase. Os operadores podem integrar um sistema fotovoltáico e / ou sistema de armazenamento de bateria e garantir que os consumidores críticos sejam sempre abastecidos com energia, absorve picos de carga caros e, assim, em última análise, otimiza todo o mix de energia.
Com o gabinete de controle centralizado, temos acesso simples à automação e a eletrônica de potência. Assim, podemos fazer a manutenção do sistema de forma eficiente. Por exemplo, o teste anual do disjuntor de corrente residual é realizado exclusivamente em um local central, e não em cada ponto de carregamento individual. Por último, mas não menos importante, o operador pode ter certeza de que receberá peças sobressalentes para todos os componentes por pelo menos 10 anos, caso algo falhe. "
Podemos realizar facilmente todos os trabalhos de manutenção, como atualizações ou medições de teste no gabinete de controle. Isso economiza 20% dos custos normais de manutenção.Lukas Schlipf, fundador e CEO da start-up smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH

Controlador de carga e componentes
- Carregamento de diferentes modelos e classes de veículos em conformidade com os padrões e normas;
- Soluções fáceis de configurar, com economia de espaço permitindo expansões futuras;
- Componentes de alto desempenho para operações de carregamento confiáveis e seguras;
- Engenharia eficiente graças a exemplos de aplicações gratuitas.