A COVID-19 mudou o futuro do trabalho para sempre?

Todos nós vimos os memes nas mídias sociais – a pandemia em curso mudou a forma como trabalhamos de várias maneiras. Desde encontrar uma organização adequada em casa até achar novas maneiras de colaborar com nossos colegas, a transição não foi fácil. Porém, organizações em todo o mundo tiveram que ativar seu plano de continuidade de negócios e implementar ou habilitar novas tecnologias da informação para permitir que milhões de colaboradores realizem suas tarefas diárias de forma produtiva em casa. Entre 2005 e 2019, o número de pessoas que trabalham em casa aumentou 140%, esse número deve aumentar ainda mais? Quando finalmente achatarmos a curva da COVID-19 e a vida voltar ao normal (com sorte), a maneira como trabalhamos terá sido transformada para sempre?

Aqui estão algumas tendências que espero ver quando os escritórios retomarem suas operações:

Flexibilidade de espaço

À medida que os colaboradores se acostumam com ‘Trabalhar de Casa’, o conceito se torna prática comum e os espaços de trabalho flexíveis são uma tendência ainda maior do que hoje. O uso de sensores de IoT se tornará imprescindível para as organizações que desejam aproveitar ao máximo seu espaço. A transparência nos dados de utilização do espaço permitirá que inquilinos e proprietários determinem quantos metros quadrados são realmente necessários. A capacidade de tomar decisões de planejamento de ocupação orientadas por dados e melhorar os processos de negócios pode levar à necessidade de encolhimento do setor comercial e, a longo prazo, melhorar seus resultados.

Segurança habilitada para IoT

Na semana passada, vi muitos guardas de segurança posicionados na entrada dos prédios, com a tarefa de contar o número de visitantes que entraram. Isso ocorreu devido a uma política que limitava o número de pessoas por metro quadrado de espaço em relação ao distanciamento social. Ao integrar o controle de acesso aos sensores da IoT, poderíamos gerenciar melhor o fluxo de pessoas. Pense em como o fluxo de carros é gerenciado dentro dos estacionamentos – a barreira só abre quando há vagas disponíveis. O mesmo princípio pode ser aplicado aos visitantes de edifícios com acesso permitido apenas se o limite não for atingido. Uma abordagem semelhante pode ser usada em diferentes tipos de edifícios – shopping centers, supermercados ou até bancos.

Soluções centradas em pessoas

Quando os escritórios abrirem suas portas novamente, é provável que muitas medidas de precaução sejam adotadas para garantir a saúde e a segurança dos colaboradores. O rastreamento de contatos tornou-se imprescindível para o controle do vírus e pode muito bem se tornar a nova norma em edifícios de escritórios. Os sensores da IoT poderiam rastrear os caminhos das pessoas, se necessário, dentro dos limites da lei e da proteção de dados pessoais. Isso também pode ser útil, pois o trabalho se torna mais descentralizado e os colaboradores precisam de um aplicativo no local de trabalho para localizar a localização dos membros da equipe ou determinar quem está no escritório ou trabalhando remotamente.

Tornar o trabalho remoto produtivo e seguro

À medida que a tendência para equipes descentralizadas cresce, as organizações precisam garantir que tenham a infraestrutura e as ferramentas de TI adequadas para permitir o trabalho remoto. A necessidade de soluções e plataformas seguras é essencial. Isso inclui ferramentas que permitem que os colaboradores colaborem de maneira eficaz e segura, garantindo simplicidade de uso. As organizações que ainda não o fizeram precisarão deixar de usar o software do consumidor e terão que investir em soluções corporativas que permitam maior produtividade e garantam a segurança cibernética.

Conforme trabalhar em casa se torna uma nova norma, as organizações devem começar a adotá-la e aproveitar esta oportunidade para reavaliar seus espaços de escritório e a adaptação dos colaboradores. A situação da COVID-19 hoje ainda é muito imprevisível – mas o certo é que as organizações agora têm a chance de estar bem preparadas e equipadas com a infraestrutura certa.  Parece que a COVID-19 foi realmente o catalisador que transformará a maneira como os escritórios em todo o mundo operam. Isso pode muito bem ser uma oportunidade para redefinir o futuro do trabalho.

Escrito por Benjamin Anthony

Assine a nossa newsletter

Mantenha-se atualizado o tempo todo: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.