Como a digitalização e a legislação podem ajudar a vencer a mudança climática

Quer vencer a mudança climática? Modernize usinas de energia e digitalize prédios por lei, diz Dietmar Siersdorfer, CEO da Siemens Middle East. Ainda falta uma ação global radical que possa fazer a diferença na mudança climática.

 

Por Katrin Lange

Embora a mudança climática esteja bem à nossa porta, ameaçando causar estragos, uma ação global radical que poderia fazer a diferença ainda está faltando. O crescimento populacional e as emissões de carbono permanecem inalterados. As cidades estão se expandindo a um ritmo alarmante, acrescentando 50 milhões de pessoas por ano. Até 2050, espera-se que quase 70% da população mundial viva em cidades, em vez dos 55% atuais.

 

Qual é a resposta, então? Parece um desafio intransponível. Mas, com a tecnologia disponível, podemos tomar decisões agora que terão um impacto positivo em nosso futuro e no das próximas gerações. Sabendo o que sabemos sobre as cidades hoje, seu impacto no meio ambiente, a enorme quantidade de energia que os prédios e a infraestrutura da cidade consomem e sua pegada de carbono, acredito que precisamos começar por aí. E vou me concentrar na energia.

 

Os edifícios consomem mais energia do que a indústria ou a mobilidade. Comemos, dormimos, trabalhamos, fazemos compras e passamos a maior parte do nosso tempo de lazer em edifícios. Sejam arranha-céus ou residências unifamiliares, os edifícios coletivamente têm um impacto inegável no meio ambiente ao nosso redor. Considere o seguinte: os edifícios consomem mais de 40 por cento de toda a energia gerada globalmente.

Agora, imagine o uso de tecnologias de construção inteligentes e energeticamente eficientes que podem reduzir o consumo de energia em 30 a 40 por cento. 

 

Energia que você não usa é energia que você não precisa gerar. Se menos energia for necessária nos edifícios, as usinas não precisarão produzir tanto. Isso também reduzirá as emissões produzidas nas usinas, bem como a quantidade de recursos naturais queimados para a geração de eletricidade.

 

E como estamos nos saindo realizando isso? A legislação é a chave

 

Não podemos nos dar ao luxo de esperar que as pessoas façam a coisa certa. Bolsões de mudança são insuficientes para enfrentar um desafio tão enorme. Países e cidades podem agir ousadamente e implementar legislação que incentive a conversão de edifícios existentes em estruturas de economia de energia e garantir que os próximos sejam construídos com tecnologias inteligentes em primeiro lugar.

 

Há também um caso de negócios monetário para isso. Provamos que a tecnologia de construção pode se pagar em dois anos e ajudar os proprietários a economizar depois disso. Eles também criam ambientes melhores para as pessoas que vivem ou trabalham neles. Afinal, pessoas mais felizes e produtivas constroem economias mais fortes.

E como estamos nos saindo realizando isso? A legislação é a chave.

A maioria dos prédios que temos nas maiores cidades do mundo são os mesmos que habitaremos daqui a 25 anos. Há um caso forte para adaptá-los com tecnologia que pode alcançar economia de energia, como sensores e sistemas de gerenciamento de edifícios. É possível e ao alcance, se conseguirmos criar consciência e compreensão de que os edifícios inteligentes devem se tornar um pilar central das estratégias nacionais de energia.

 

Mas não é apenas uma questão dos prédios, podemos aplicar o mesmo conceito às usinas. Embora a participação das energias renováveis esteja aumentando globalmente, ainda se espera que os combustíveis fósseis representem uma grande porcentagem da matriz energética durante a transição para uma energia mais limpa. Portanto, tornar as usinas de energia que funcionam com combustíveis fósseis mais eficientes também é fundamental. Ao modernizar as usinas e substituir as turbinas antigas por novas com eficiência energética, podemos fazer a diferença no consumo de combustível fóssil e na produção de emissões

 

Agora temos tecnologia de turbina a gás que pode gerar eletricidade em níveis de eficiência de mais de 63 por cento, referindo-se ao uso de combustível para obter mais energia. Em uma usina de energia a gás com eficiência de 63 por cento, 63 por cento do gás usado na produção de energia cria eletricidade, enquanto o resto é convertido em calor. Esse calor é perdido ou, em uma usina de ciclo combinado, usado em turbinas a vapor para produzir energia adicional.

 

Mesmo assim, em muitos países ao redor do mundo, ainda temos usinas de energia obsoletas operando com eficiências de 40 por cento ou menos. Isso pode traçar um quadro claro da economia que podemos alcançar em várias frentes. Tal como acontece com os edifícios, há um caso de negócios claro para a eficiência energética. Podemos obter mais dos recursos finitos de que dispomos, como o petróleo e gás, ao mesmo tempo que reduzimos as emissões e os custos de combustível suportados pelos governos.

 

O Egito é um grande exemplo, onde o governo agora economiza US$ 1,3 bilhão em custos de combustível anualmente, graças a usinas de energia eficientes.

Tal como acontece com os edifícios, as reduções nas emissões das usinas de energia também podem ser alcançadas hoje. Para alcançar resultados significativos, precisamos implementar isso em grande escala e trazer legislação para acabar com as usinas de baixa eficiência e poluentes.

 

Tornar este mundo habitável e sustentável para os 9,8 bilhões de pessoas que esperamos povoá-lo até 2050 é uma grande façanha, mas podemos realizá-la juntos. Ao reunir o know-how do setor privado e a legislação pública para a implementação de novas tecnologias, a jornada para o combate às mudanças climáticas já começou. Você vai se juntar a nós?

 

 Este artigo foi publicado inicialmente no site do Fórum Econômico Mundial do Oriente Médio e do Norte da África.

Assine nosso boletim

Permaneça sempre atualizado: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.