Vantagens da Gestão Inteligente de Energia

Com demandas cada vez maiores graças ao desenvolvimento e evolução tecnológicos, o Brasil precisa pensar em formas eficientes de realizar a gestão inteligente energética para evitar apagões.

Com um consumo crescente e previsão de demanda cada vez maior devido à chegada de novas tecnologias e casas, escritórios e fábricas cada vez mais conectados, é necessário encontrar alternativas para uma gestão inteligente de energia e garantir o abastecimento energético no Brasil. As interrupções no fornecimento de energia, além de afetar as residências, têm grande impacto no comércio e na indústria, prejudicando o desenvolvimento econômico e gerando custos enormes para as empresas.

 

Por isso, otimizar o consumo de energia tem se tornado uma necessidade cada vez maior para reduzir custos, aumentar a competitividade e contribuir com o meio ambiente. Atualmente, o Brasil tem uma das energias mais caras do mundo (apesar de seu grande potencial de geração) e desperdiça pelo menos 10% de toda a sua produção energética.

Sistemas Eficientes de Distribuição de Energia

Parte desse desperdício se dá na distribuição, uma vez que a produção de energia no Brasil é centralizada em grandes usinas hidrelétricas que estão distantes das regiões com maior demanda de consumo. Uma das alternativas neste caso é o sistema HVDC (do inglês high-voltage direct current), que usa uma corrente contínua para transmissão da energia, ao contrário do modelo tradicional, que utiliza a corrente alternada.

 

Na prática, isso permite que a energia seja transportada em grandes distâncias e quantidades, além de proporcionar a interligação entre redes de energia com frequências diferentes. A grande vantagem desse sistema é a maior estabilidade, com menor risco de apagões e redução das perdas durante a transmissão, garantindo assim um aumento da segurança energética.

 

Além do sistema HDVC 600kv, que já é utilizado no Brasil para interligar as usinas de Itaipu e Rio Madeira ao Sudeste do país, uma alternativa ainda mais econômica é o HVDC de ultra-alta tensão (800kv), que pode reduzir as perdas das regiões geradoras de energia para os grandes polos consumidores em até 40%.

Gestão Energética Inteligente

A gestão inteligente de energia da rede elétrica aumenta a confiabilidade dos serviços prestados pelas concessionárias e reduz o custo para o consumidor. Tecnologias de medição inteligente agregam valor e otimizam o serviço prestado ao consumidor final, aprimorando a confiabilidade e a excelência do sistema. Isso permite que as concessionárias tenham uma melhor gestão dos processos omerciais, acompanhando as atividades de medição, faturamento, detecção de fraudes e qualidade de energia em tempo real.

Quer saber mais?

Fique atualizado o tempo todo: tudo o que você precisa sobre transição energética, automação e digitalização! 

Receba nossa Newsletter com as principais notícias.

Inscreva-se agora!