Conheça o sistema de geração de energia da Braskem

Parceria de 15 anos impacta a comunidade com eficiência energética e geração de energia no ABC paulista

Eficiência energética é mais do que um conceito. É uma necessidade. Gera economia, inclusive de recursos naturais, impactando diretamente os negócios e a comunidade. Inaugurada em 1972, a central de matérias-primas da Braskem, localizada no ABC paulista, faz parte do primeiro Polo Petroquímico da empresa a entrar em operação no Brasil. O desafio proposto neste momento foi o de modernizar o sistema de geração de energia do local, tornando-o mais eficiente e sustentável.

Com investimento total de R$ 600 milhões, o projeto prevê a atualização tecnológica do sistema que atende ao cracker, principal unidade industrial do Polo Petroquímico, responsável pela produção de matérias-primas ao setor químico e do plástico.

 

“A estreita colaboração entre todas as unidades envolvidas, um modelo de negócios sob medida, e as tecnologias integradas mais eficientes fizeram com que a parceria entre Siemens e Braskem fosse a escolha para esse projeto. Nosso conceito de energia como serviço cria um valor sustentável para o cliente”, afirmou Tim Holt, Chief Operations Officer da Siemens Gas and Power.

Além disso, o projeto prevê a troca de turbinas à base de vapor por motores elétricos de alto rendimento, suportado por uma nova planta de cogeração de energia alimentada por gás residual do processo de produção petroquímica. Essa mudança estrutural permitirá que o processo produtivo da unidade industrial torne-se energeticamente mais eficiente. Com a modernização, a Braskem estima a redução do consumo de energia equivalente ao de uma cidade com um milhão de habitantes.

 

Instalada em Santo André (SP), a unidade da Braskem é responsável por transformar matérias-primas com origem no petróleo, em produtos químicos básicos, como eteno, propeno, e resinas hidrocarbônicas, que dão origem a diversos materiais, como o plástico, utilizado em segmentos como construção civil, indústria automotiva, itens de higiene hospitalar, setor alimentício, embalagens, roupas e calçados.

Parceria de longo prazo

Para a Siemens, esse projeto é referência para o mercado industrial, com a implantação e operação de uma planta de cogeração de energia elétrica e vapor com soluções tecnológicas, aliando alta eficiência energética e extrema confiabilidade operacional, com baixas emissões. E adicionalmente, com a característica de ser um investimento da própria empresa.

 

"A confiança da Braskem em definir a Siemens como parceira estratégica para este desafiador projeto é resultado da nossa capacidade tecnológica e operacional que, associada à atratividade do inovador modelo BOO (Build, Own and Operate), assegura que a Braskem foque seus recursos no negócio, deixando sob responsabilidade da Siemens os investimentos necessários à engenharia, implantação, operação e manutenção da Usina de Cogeração”, afirmou Yuri Sanches, Gerente da Siemens no Brasil.

Economia de recursos no ABC paulista

Com a cogeração combinada de energia elétrica e gás, a estimativia é de uma redução de

11,4% no consumo de água e de 6,3% nas emissões de CO2 da unidade.

Líder em eficiência energética

A Siemens é uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente.

Quer saber mais?

Fique atualizado o tempo todo: tudo o que você precisa sobre transição energética, automação e digitalização! 

Receba nossa Newsletter com as principais notícias.

Inscreva-se agora!