Estabilização da rede graças ao software
O controle da energia está se tornando cada vez mais importante para ajudar no equilíbrio das flutuações em energia solar e eólica. Com a solução de combinação da Siemens, até mesmo pequenos geradores de energia podem fazer parte desse mercado atraente e, ao mesmo tempo, dar suporte à transição de energia.Uma solução eficiente no futuro para pequenos geradores de energia e consumidores flexíveis
A transição de energia é um grande desafio para produtores de energia e provedores de serviço de energia. Embora energias renováveis como a eólica e a solar tenham prioridade na rede, a estabilidade não deve ser prejudicada. A VSE AG, sediada em Saarland, vê a si própria não como apenas uma produtora e negociante de energia, mas também como uma interface entre os produtores de energia, operadores de rede e usuários finais. Essa área complexa de atividade exige uma solução inovadora que possa agir de maneira flexível.
A Siemens Pooling Solution é uma ferramenta eficiente, altamente automatizada que oferece energia de controle de um conjunto de produtores de eletricidade menores no mercado. O software captura e reúne recursos associados, que são colocados em operação em pacotes em uma plataforma de negócios on-line para leilão. Procedimentos auxiliares, incluindo entrega e faturamento, são realizados dentro do conjunto.
Graças à solução de pooling da Siemens, a VSE AG estabeleceu-se como uma empresa de energia e comercializa as reservas de energia equilibradas (reservas secundárias e terciárias) de empresas menores.
As empresas neste pool - empresas de serviços públicos, indústria privada, operadores de usinas de energia de biogás e biomassa - produzem energia para uso particular e de emergência em plantas pequenas. Graças à Pooling Solution, esses operadores, cujos sistemas não alcançam a capacidade mín. exigida de 5 MW, podem agora participar do mercado de energia de controle e aumentar sua receita. A VSE AG e seus parceiros no pooling também ajudam na transição de energia. Conforme a energia eólica e solar cada vez mais se unem ao grupo de serviços na rede de eletricidade, elas estão sujeitas ao aumento de flutuações, que deve ser compensado. Isso é realizado por meio do uso de plantas de energia com recursos de energia confiáveis, tais como aqueles dos parceiros da VSE AG no pooling.
Plantas de energia virtuais são uma parte importante da construção de redes inteligentes de fornecimento de energia. Sem elas, a transição de energia não é possível.Jan Mrosik, CEO, Energy Management
Como criar uma grande planta de energia a partir de muitos pequenos produtores
Com o software inovador “Pooling Solution”, pequenos produtores de energia elétrica podem conectar-se, permitindo que façam parte do mercado de energia de controle. Comercializar essa energia serve para estabilizar a rede quando a produção de eletricidade em plantas de energia eólica e solar flutua naturalmente.