O que faz a produção em massa ser tão flexível?

O fabricante de cosméticos Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG pode fabricar diferentes produtos em uma única máquina graças à tecnologia da Siemens que permite atender às demandas individuais.
Futuro da indústria. Hoje.

Baixo volume de produção – alta flexibilidade

Rápido e eficiente – ou personalizado e flexível. Quando se trata de produção de produtos de consumo, a regra “ou/ou” era imbatível. A Siemens oferece em hardware e software uma nova geração de máquinas que não se limita ao restrito cenário ou/ou.

A empresa Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG que fabrica cosméticos utiliza uma avançada solução da Siemens e OPTIMA para maximizar a eficiência de produção em enchimento e embalagens.

No passado, a regra era 1 produto = 1 máquina nas linhas de enchimento e embalagem. Na melhor das hipóteses, a máquina era reequipada para se adaptar a novos produtos, mas isso representava longos e custosos períodos de ociosidade para o preparo.

O fabricante de máquinas Optima Consumer GmbH agora utiliza a avançada tecnologia da Siemens que oferece uma abordagem radicalmente nova para a flexibilidade: uma única máquina que consegue produzir baixos volumes com aumento de produtividade e que pode ser rápida e facilmente convertida para acomodar o próximo produto. A empresa Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, que foi o primeiro usuário, conseguiu reduzir dramaticamente o tempo de ajuste. A máquina única agora lida com cinco produtos diferentes ao mesmo tempo e está constantemente aprendendo como  acomodar outros.

Esse avanço fundamental na produção em massa se tornou possível graças a duas inovações:

1. O Multi-Carrier-System, que funciona para passar os produtos de forma mais inteligente pela linha se comparado com a linha de produção clássica. Quando necessário, cada produto pode ser modificado individualmente.

2. Um conceito de software inteligente da Siemens que fornece a inteligência necessária para esse tipo de controle dinâmico. Faz com que seja possível que todo o sistema seja altamente automatizado e ainda muito flexível.

Juntas, essas inovações representam uma revolução na engenharia mecânica.

Novas normas também ficaram definidas no planejamento, desenvolvimento e comissionamento da máquina pelas equipes da Optima Consumer GmbH, Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG e Siemens: a fábrica foi amplamente desenvolvida e testada virtualmente. Desse modo, a complexa interação de todos os componentes pode ser ensaiada e otimizada na simulação digital bem antes da construção efetiva da máquina. O resultado: o tempo gasto desde o conceito até a produção da máquina pronta foi reduzido consideravelmente.

Todos querem ter uma solução individual. Não é preciso dizer que isso requer que pensemos de modo totalmente diferente no que se refere a questões de construção de máquinas.
Rainer Feuchter, Rainer Feuchter, CEO da Optima Consumer GmbH
Infográfico

Software inteligente e controle moderno mudam o jogo na engenharia mecânica.

Produzir variedades diferentes de um produto em uma única linha de produção – o sistema multi-carrier que a Siemens desenvolveu para a OPTIMA torna isso possível.
Visão geral

Fábricas inteligentes e flexíveis

As linhas de produção com o sistema de transportadoras múltiplas podem ser ajustadas com flexibilidade para criar diferentes variantes de produto.   O projeto modular e o controle individual das transportadoras permitem isso. O processo de produção pode ser adaptado para cada pedido de cliente, de forma rápida e com mais eficiência.
Portfólio

Entre no futuro da indústria

As soluções de software da Siemens para a indústria conectam o mundo virtual e o mundo real. Essas soluções permitem ambientes de produção eficientes e interligados, redução no tempo de colocação no mercado para produtos inovadores e dispensam a necessidade de protótipos caros.