O que ser econômico tem a ver com bom jornalismo?

Até mesmo uma aclamada estação de rádio deve economizar, exceto quando se trata de programação. Assim, a Rádio Bremen utiliza as tecnologias prediais da Siemens para economizar dinheiro e investe em grande jornalismo.
Gerenciamento de edifícios

No ar 24 horas por dia, 7 dias por semana - eficiência energética e confiança

A Rádio Bremen depende das tecnologias prediais da Siemens para garantir que seu sinal de transmissão esteja 100% livre de problemas, o que é exatamente o que os ouvintes e espectadores esperam. O gerenciamento inovador de dados de energia permite que a estação otimize sua eficiência energética continuamente.

Sempre informado de forma rápida e segura

A televisão, o rádio e a Internet mantêm as pessoas atualizadas a cada minuto, a cada segundo. A pontualidade e a transmissão confiável são a principal prioridade. A Rádio Bremen está perfeitamente equipada para fornecer a seus ouvintes e espectadores informações e entretenimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de seu centro de radiodifusão, que abrange três novos prédios equipados com tecnologia predial inovadora que oferece 100% de disponibilidade operacional.

A plataforma modular de edifícios Desigo da Siemens conecta perfeitamente os edifícios com um sistema ecológico de ar condicionado e ventilação, criando um sistema geral eficiente. O conceito de automação de edifícios inclui milhares de pontos de dados que são operados por meio do Desigo. Com isso se permite também que equipamentos de diferentes fabricantes sejam integrados no sistema. As tecnologias prediais inovadoras no local incluem caldeiras de condensação e sistemas resfriadores, além de fontes alternativas de energia, como sistemas de resfriamento com poço subterrâneo, resfriamento de núcleo de concreto e recuperação de calor. O sistema é bastante estável graças à moderna tecnologia de manutenção remota.

Outra vantagem dessa solução é o gerenciamento de dados energéticos suportado pelo Navigatos com base em nuvem e desenvolvido pela Sinalytics™. Com o Navigator, a Rádio Bremen consegue facilmente revisar os dados de consumo, avaliar e identificar potenciais de economia como resultado. Com isso, a rede da rádio otimiza continuamente suas propriedades, corta custos de energia e maximiza a eficiência energética.

Nossa tecnologia deve funcionar sempre. Se o sistema de resfriamento ou a energia falharem, ficamos fora do ar.
Werner Thomas, Gerente da Tecnologia de Serviços Prediais, Rádio Bremen
Infográfico

Otimizado para operações perfeitas de radiodifusão

As emissoras de rádio e TV transmitem notícias, opiniões e histórias aprofundadas todos os dias. No centro de transmissão da Rádio Bremen, a tecnologia predial inovadora deixa a equipe editorial e os apresentadores dos programas despreocupados no ar mesmo quando está tocando a mais quente das músicas ou estão sendo informados tópicos controversos.

Cem por cento de disponibilidade de operações.
Vinte e quatro horas por dia. Inovação e eficiência energética.

  • Combina tecnologias novas e existentes em um único sistema.
  • A mais recente tecnologia para manutenção remota para um desempenho à prova de falhas.
  • Navigator desenvolvido pela Sinalytics: para analisar dados de consumo e identificar potenciais de economia.
Automação predial
Controle predial
Gerenciamento de dados energéticos
Acesso remoto e monitoramento
Sistema de aquecimento e resfriamento
Sistema de alarme contra incêndio
Sistema de detecção de intrusos
Assistência e manutenção

A moderna tecnologia predial consegue até

20%

redução no consumo de gás

dentro de um ano

Portfólio

Sistemas confiáveis para prédios eficientes

As tecnologias prediais da Siemens integram infraestruturas novas e existentes em um sistema unificado completo. As soluções fornecem controle confiável de toda a infraestrutura e garantem uso eficiente da energia e proteção confiável contra incêndio.