O que pode equilibrar a carga em nossa rede de energia?

O utilitário de energia VSE AG oferece a pequenos produtores de energia acesso ao mercado de energia usando o software da Siemens que também mantém a estabilidade da rede. O que é bom para todos nós.
Transição inovadora de energia

Estabilização da rede graças ao software

O controle da energia está se tornando cada vez mais importante para ajudar no equilíbrio das flutuações em energia solar e eólica. Com a solução de combinação da Siemens, até mesmo pequenos geradores de energia podem fazer parte desse mercado atraente e, ao mesmo tempo, dar suporte à transição de energia.

Uma solução eficiente no futuro para pequenos geradores de energia e consumidores flexíveis

A transição de energia é um grande desafio para produtores de energia e provedores de serviço de energia. Embora energias renováveis como a eólica e a solar tenham prioridade na rede, a estabilidade não deve ser prejudicada. A VSE AG, sediada em Saarland, vê a si própria não como apenas uma produtora e negociante de energia, mas também como uma interface entre os produtores de energia, operadores de rede e usuários finais. Essa área complexa de atividade exige uma solução inovadora que possa agir de maneira flexível. 

A Siemens Pooling Solution é uma ferramenta eficiente, altamente automatizada que oferece energia de controle de um conjunto de produtores de eletricidade menores no mercado. O software captura e reúne recursos associados, que são colocados em operação em pacotes em uma plataforma de negócios on-line para leilão. Procedimentos auxiliares, incluindo entrega e faturamento, são realizados dentro do conjunto.

Graças à solução de pooling da Siemens, a VSE AG estabeleceu-se como uma empresa de energia e comercializa as reservas de energia equilibradas (reservas secundárias e terciárias) de empresas menores.

As empresas neste pool - empresas de serviços públicos, indústria privada, operadores de usinas de energia de biogás e biomassa - produzem energia para uso particular e de emergência em plantas pequenas. Graças à Pooling Solution, esses operadores, cujos sistemas não alcançam a capacidade mín. exigida de 5 MW, podem agora participar do mercado de energia de controle e aumentar sua receita. A VSE AG e seus parceiros no pooling  também ajudam na transição de energia. Conforme a energia eólica e solar cada vez mais se unem ao grupo de serviços na rede de eletricidade, elas estão sujeitas ao aumento de flutuações, que deve ser compensado. Isso é realizado por meio do uso de plantas de energia com recursos de energia confiáveis, tais como aqueles dos parceiros da VSE AG no pooling.

Plantas de energia virtuais são uma parte importante da construção de redes inteligentes de fornecimento de energia. Sem elas, a transição de energia não é possível.
Jan Mrosik, CEO, Energy Management
Infográfico

Como criar uma grande planta de energia a partir de muitos pequenos produtores

Com o software inovador “Pooling Solution”, pequenos produtores de energia elétrica podem conectar-se, permitindo que façam parte do mercado de energia de controle. Comercializar essa energia serve para estabilizar a rede quando a produção de eletricidade em plantas de energia eólica e solar flutua naturalmente.
A estabilidade da frequência na rede é um pré-requisito para um abastecimento de energia confiável. Caso a frequência seja baixa demais porque não há energia suficiente na rede, ou caso haja uma sobrecarga por um curto prazo, quando, por exemplo, uma rajada de vento atinge uma fazenda eólica, a frequência deve ser equilibrada com geradores locais de energia de controle positivo ou negativo. Tem a chance de penetrar no mercado de controle nacional.
O provedor de serviços de energia VSE AG integra geradores de energia pequenos, cuja capacidade geralmente fica entre 150 quilowatts até 2-3 megawatts, em pacotes virtuais de 5 megawatts. Eles podem ser negociados no mercado de controle de energia. Caso uma oferta de pacote seja aceita, a VSE AG garante que a energia possa ser acessada no tempo acordado. A VSE AG também cuida do faturamento com os operadores da troca de energia de controle equilibrando com geradores locais de controle de energia negativo ou positivo, tem a chance de penetrar no mercado de controle nacional.
Na Alemanha, existem quatro operadores de sistemas de transmissão, TenneT, 50Hertz, Amprion e TransnetBW, que devem garantir que energia suficiente seja sempre transportada por meio de redes de alta tensão de e para as redes de distribuição. Caso seja necessário, é responsabilidade deles adquirir energia de controle para estabilizar as redes. Garantir que a energia possa ser acessada no momento acordado. A VSE AG também cuida do faturamento com os operadores da troca de energia de controle. Equilibrando com geradores locais de controle de energia negativo ou positivo, tem a chance de penetrar no mercado de controle nacional.
Desde 2001, os quatro operadores de sistemas de transmissão na Alemanha, Tennet, 50Hertz, Amprion e TransnetBW, suprem energia de controle a partir de um mercado de energia de controle on-line (regelleistung.net). A aquisição é realizada por meio de licitação. Adquirir energia de controle para estabilizar as redes. Garantir que a energia possa ser acessada no momento acordado. A VSE AG também cuida do faturamento com os operadores da troca de energia de controle. Equilibrando com geradores locais de controle de energia negativo ou positivo, tem a chance de penetrar no mercado de controle nacional.
Visão geral

Trazendo energia para o mundo moderno

A produção de energia a partir de fontes renováveis está se tornando competitiva e, por esse motivo, está crescendo de maneira significativa. Novos modelos de negócios surgiram para cuidar desse contexto dinâmico. A Siemens pooling solution permite que produtores unam forças, façam negócios no mercado de energia de controle e ofereçam, de maneira eficiente, seus produtos para consumidores.
Portfólio

Solução de gestão para controle de plantas de energia e frotas

Soluções flexíveis e plataformas para transformar sua empresa digitalmente: Novos produtos e serviços para consumidores de energia residenciais e comerciais, proprietários de instalações decentralizadas e para ofertas ao mercado de energia.

For more information please send us a message.

First name is required.
Last name is required.
E-mail is required. E-mail has to be of format 'text@text.text'.
Company/Organisation is required.
Your Message is required.
* Required
Cancel

Your request has been successfully processed.

Thank you for your contribution.

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.