Diretivas, normas e regulamentações da União Europeia

As diretivas europeias são usualmente transpostas pelos países membros da Área Econômica Europeia em sua legislação nacional com o objetivo de criar a harmonização dos produtos em relação as leis e regulamentações de segurança.

Guia de Referência IEC e UE: Implementação de painéis de controle industrial em conformidade com as normas IEC e diretivas UE

Guia de Referência IEC e UE

Na Europa e em todo o mundo

Fique sempre atualizado com a ajuda da Siemens

Assim como a tecnologia está sempre sendo redefinida, as normas e diretivas mais relevantes que governam os painéis de controle, também estão sujeitas a atualizações regulares: uma versão revisada da IEC 60204-1/2 (Segurança de máquinas – Equipamentos elétricos de máquinas) foi publicada no final de 2016. Novas diretivas europeias foram transpostas dentro da legislação nacional antes do final de 2016, desde então, estamos publicando artigos informativos sobre as atualizações mais relevantes e importantes para os fabricantes de painéis de controle para máquinas industriais.

Requerimentos na Área Econômica Europeia

As Diretivas da União Europeia definem quatro requerimentos para produtos que são aplicados em toda Europa.

Produtos marcados para a Área Econômica Europeia necessitam satisfazer os objetivos de segurança aplicáveis nas diretivas.

As diretivas mais relevantes que governam os requerimentos para painéis de controle industrial são as de Baixa Tensão (Low Voltage Directive 2014/35/EU) e de Compatibilidade Eletromagnética (EMC 2014/30/EU), as diretivas realizam a harmonização das normas EN (European Norms), que em muitos casos foram baseadas nas normas internacionais IEC.

Sem marcação CE não há negócio

A marcação CE é uma etiqueta legalmente atribuída para todos os produtos que cumprem com as diretivas europeias, e é essencialmente um “passaporte técnico” para os produtos dentro da Área Econômica Europeia.  A declaração de conformidade europeia, forma a base para a marcação CE de um produto, é a declaração do fabricante que o produto está cumprindo com os requerimentos fundamentais do mercado com relação à saúde e segurança ocupacional, atestando que está em conformidade com as diretivas europeias mais relevantes.

A marcação CE tem que ser colocada diretamente no produto, caso não seja possível por questões físicas, a embalagem e a documentação que acompanham o produto (manual de instruções, certificado de garantia) devem constar a marcação CE.

20 de abril de 2016: Oito novas diretivas europeias vieram com força

No início de 2008, as Diretivas Europeias foram normatizadas como parte da nova plataforma legislativa.  Em abril de 2016, as novas versões de um total de oito Diretivas Europeias, foram transpostas para dentro da legislação nacional dos países membros da União Europeia, incluindo as diretivas de Baixa Tensão, EMC e ATEX.

 

  • A documentação tem que estar disponível no idioma que é compreendido pelas autoridades e usuários locais
  • Documentação tem que incluir uma análise de avaliação de risco
  • Um endereço postal deverá ser incluído no próprio produto, caso não seja possível, na embalagem ou na documentação que acompanham o produto
  • Uma definição clara dos operadores comerciais e suas obrigações:  fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores
  • Uma definição clara das seguintes atividades:

- Disponibilização do produto no mercado

- Ações de marketing

- Avaliação de conformidade

- Retirada do mercado

- Recall

A diretiva de Baixa Tensão estipula os seguintes objetivos de segurança:

 

Condições gerais

  • As características essenciais para uso seguro devem ser especificadas
  • Equipamentos elétricos devem ser feitos de modo que garantam uma conexão segura ao conjunto
  • Equipamentos elétricos devem ser projetados e fabricados para garantir a proteção e segurança contra os perigos avaliados 
  • Provisão de medidas de manutenção dos equipamentos

Proteção contra possíveis perigos de equipamentos elétricos

  • Pessoas e animais domésticos devem estar protegidos contra perigos, lesões corporais ou qualquer outro prejuízo que possa existir por causa do contato direto ou indireto com a eletricidade
  • Temperaturas, arcos elétricos ou radiações que possam promover perigo, devem ser prevenidas
  • A isolação deve ser adequada para as condições planejadas

Proteção contra perigos que podem ser causados por influência externa de equipamento elétrico

  • Em acordo com os requerimentos mecânicos de modo que pessoas, animais domésticos e patrimônio, não sejam prejudicados
  • É resistente às influências não mecânicas das condições do ambiente operacional, de modo que pessoas, animais domésticos e patrimônio, não sejam prejudicados
  • Não ameace a segurança de pessoas, animais domésticos e patrimônio em condições de sobrecarga
  • O escopo da aplicação seja estendível para incluir animais domésticos e objetos. Também cobre outros perigos (mecânicos, químicos, ruídos etc.)

 

 

      

Diretivas Europeias essenciais para painéis de controle de máquinas

É essencial a verificação da diretiva certa para cada caso, pois irá determinar quais normas deverão ser utilizadas bem como o custo e esforço necessários para adquirir a documentação de conformidade requerida. 

 

As Diretivas Europeias abaixo são relevantes para painéis de controle máquinas:

Documentação em acordo com a diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU

A documentação técnica necessita ser elaborada em idioma que possa ser facilmente compreendido no país da instalação.  Necessita manter arquivado por um período de dez anos, após descontinuidade no mercado, para caso seja necessário apresentar para as autoridades locais.

Os documentos técnicos necessitam conter pelo menos os seguintes elementos:

  • Descrição geral
  • Informações conceituais do projeto e da máquina, diagramas e esquemas de circuitos elétricos etc.
  • Descrições e explicações para manutenção e operação dos equipamentos elétricos
  • Lista de normas associadas aplicáveis ou descrição das medidas que necessitam ser aplicadas com os requerimentos de segurança
  • Resultados de cálculos do projeto, inspeções efetuadas e relatórios de testes (dos fabricantes e de terceiros)
  • Cópia das declarações de conformidade
  • Relatório de avaliação de análise de risco

Avaliação de análise de risco

Uma avaliação de análise de risco adequada é parte do procedimento de conformidade, sendo necessário como medida adicional e podendo ser conduzida, caso aplicável, dentro do escopo da diretiva de máquinas.

Erros operacionais “razoavelmente previsíveis”, necessitam ser considerados durante a avaliação da análise de risco.

Para realizar uma análise de risco dentro do escopo de diretivas, o comitê europeu de normatização eletrotécnica (CENELEC) disponibiliza o guia CENELEC 32, para assuntos relacionados à segurança e como referência de avaliação e redução de risco para equipamentos de baixa tensão.

Ferramentas eficientes para documentação

Muitos detalhes estão envolvidos na estruturação da documentação e, frequentemente, buscar, encontrar e organizar documentos, torna-se uma tarefa complexa e que consome bastante tempo. 

Nossas ferramentas, além de auxiliar na seleção de produtos e no dimensionamento adequado de seu painel de controle em cumprimento com as normas, possibilitam a geração de relatórios que podem ser utilizados como material de suporte à documentação de seu projeto.

Por exemplo, você pode utilizar:

  • O SIMARIS therm para demonstrar os limites de elevação de temperatura
  • O SIMARIS curves e design para análises de coordenação e cálculo de nível de curto-circuito dos equipamentos

Muitos documentos que são necessários para o cumprimento das normas, podem ser baixados em nosso site através do CAx Download Manager, entrando somente com uma lista de códigos de produtos Siemens, e ter todas as informações disponíveis em um único arquivo encapsulado.

Alguns exemplos de documentos disponíveis:

  • Certificados, declaração de conformidade
  • Folha de dados técnicos
  • Curvas características
  • Manuais de instruções e operação etc.
Downloads e suporte

Informações adicionais

Você pode fácil e rapidamente encontrar aqui, links de suporte e materiais para baixar e ler
Guia

Guia de Referência IEC e UE

Para ter acesso ao conteúdo, por favor, preencha o formulário abaixo: