Boneco de neve com gravação

Peça torneada de alumínio com texto pessoal

A peça de trabalho

A peça de trabalho “Boneco de Neve” CNC4you é uma peça torneada de alumínio com uma gravação pessoal. Você pode obter os melhores resultados anodizando ou pintando a peça de trabalho por outros meios antes de gravá-la. Isso resulta em um processo de usinagem em 4 fases:

 

1) Tornar a peça

2) Anodizar ou pintar

3) Torneamento do dispositivo para fixação durante a gravação

4) Gravação

 

Todas as informações necessárias para a produção, incluindo o conjunto de desenhos, dados da ferramenta, plano de trabalho e programas NC, são compiladas abaixo.

Decorar o boneco de neve com fita e chapéu é opcional.

Observação

Os programas e arquivos foram criados e testados com muito cuidado, de acordo com os requisitos listados na descrição da fabricação. No entanto, a fabricação das peças oferecidas é por sua conta e risco. A Siemens não se responsabiliza por danos materiais ou ferimentos pessoais. A fabricação de peças de trabalho é permitida apenas para uso privado e não industrial. É estritamente proibido transmitir as peças fabricadas ou os documentos de produção a terceiros para ganho comercial.

Feedback

Você gostaria de nos contar sobre suas experiências com essa peça de trabalho? Ou talvez você tenha uma sugestão para uma peça de trabalho? 

Escreva para nós!