SINEC NMS para redes industriais

O Sistema de Gerenciamento de Rede para empresa digital
SINEC NMS é o Network Management System (NMS) escalável para estruturas de redes de tamanhos diversos, em um crescente mundo digital. Esse sistema pode ser usado para monitorar, gerenciar e configurar centralmente redes industriais com dezenas de milhares de dispositivos 24 horas por dia, incluindo áreas relacionadas à segurança. O SINEC NMS é, portanto, a primeira escolha para estruturas de redes de vários tamanhos e está no caminho para a transformação digital de indústria – em todos os setores, independentemente do tamanho da rede. Graças à sua escalabilidade, o SINEC NMS cresce em paralelo à medida que a rede se torna maior e mais complexa.

Pacote promocional: SINEC NMS e SCALANCE
Descubra como você pode proteger sua rede industrial e gerenciar facilmente o SCALANCE SC-600 Industrial Security Appliances com o SINEC NMS. Ambos os produtos também estão disponíveis com com o SCALANCE XC208G Industrial Ethernet Switch. Experimente agora! – com nossos pacotes promocionais com desconto.
Gerencie redes industriais de maneira eficiente com SINEC NMS
O SINEC NMS é dividido em dois níveis para gerenciar com eficiência redes de larga escala. Como entidade central, o nível de controle exibe rapidamente uma visão clara do status geral da rede. Operações também são gerenciadas aqui. Os níveis de operações, por sua vez, são distribuídos por toda rede e implementam as definições de configurações a partir do nível de controle em todos os dispositivos. Com o sistema de gerenciamento de rede escalonável SINEC NMS, é possível gerenciar de forma centralizada e eficiente, por exemplo, diversos componentes IWLAN ou SIMATIC Ident em paralelo.
Casos de Uso
É fácil integrar componentes como SCALANCE, RUGGEDCOM e dispositivos SIMATIC Ident em uma rede Operational Technology (OT) existente. Os componentes de rede também podem ser configurados e mantidos em uma base contínua. A configuração é baseada em políticas para que possa ser aplicada de forma genérica a muitos componentes diferentes. Ao configurar redes de larga escala em particular, isso significa uma grande economia de tempo. O SINEC NMS apoia os cinco pilares definidos pelo modelo FCAPS conforme ISSO. Assista aos nossos vídeos para descobrir o valor agregado que as funcionalidades do SINEC NMS oferecem.
Mais que FCAPS
O SINEC NMS vai além do FCAPS e oferece dois elementos essenciais do sistema que atendem especificamente aos requisitos da rede industrial e estão complementando as funcionalidades do nosso NMS.
Northbound Interface: Essa interface permite que dados de rede e diagnóstico sejam encaminhados a diferentes sistemas e aplicações, como sistemas HMI e SCADA, via OPC UA.
System Administration: O SINEC NMS é dividido em um nível de controle central e vários níveis operacionais distribuídos. Esse recurso de escalabilidade permite que ele cresça junto com a rede à medida que se torna maior e mais complexa.
SINEC INS
O software que fornece serviços de rede industrial. Com o SINEC INS, você pode usar uma interface de usuário padronizada para gerencial serviços de redes gerais que muitas vezes são necessários em redes OT.
SINEC PNI
O SINEC PNI torna rápido e fácil o comissionamento de componentes de rede SCALANCE e RUGGEDCOM em sua rede industrial. Configure convenientemente as configurações básicas para integrar dispositivos na rede e garantir que todos os novos dispositivos de rede operem perfeitamente na rede.

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
Backup e Restauração do Sistema: a nova versão permite backup e restauração do sistema SINEC NMS inteiro. Gerando automaticamente backups regulares do sistema que podem ser restaurados, por exemplo, em caso de emergência, a confiabilidade do sistema é aprimorada e o SINEC NMS se torna um importante bloco de construção de uma estratégia de backup.
Gerenciamento de Certificado Aprimorado: esse recurso traz um benefício de segurança essencial para sistemas de automação, dado que permite uma cadeia de certificação unificada para os clientes. O Sistema de Gerenciamento de Rede SINEC NMS também pode ser integrado às infraestruturas de certificados existentes, operadas pelos clientes. Devido a uma integração perfeita em sua infraestrutura, ele se encaixa impecavelmente nos requisitos de segurança individuais.
Gerenciamento Central baseado em políticas e Network Address Translation (NAT): Para a configuração conveniente e eficiente dos componentes do firewall a partir de um ponto central. A criação de políticas do firewall e NATs ocorre por meio de uma descrição gráfica da relação de comunicação permitida na rede. O sistema automaticamente gera as políticas especificas do dispositivo. O gerenciamento NAT é uma vantagem, especialmente para máquinas em série com endereços IP idênticos.
Função de documentação local por meio de trilhas de auditorias: As entradas de registro de auditoria tornam as atividades do usuário rastreáveis, documentando-as automaticamente com uma estampa de tempo.
Encaminhamento central de informações via Syslog: Por meio da interface Syslog no SINEC NMS, as informações podem ser passadas para um local central (por exemplo, um sistema SIEM) para análises ou outros fins. Além das outras entradas de registros de auditoria nas atividades do usuário, eventos do sistema ou alarmes da rede também são encaminhados para sistemas externos via Syslog.