Promova o valor das suas informações com Engenharia Modularizada

COMOS – Making data work. O caminho para a Indústria 4.0 oferece muitas oportunidades para as empresas da indústria Química agirem rapidamente. Quem souber como promover o valor das informações da planta de maneira direcionada terá uma vantagem competitiva duradoura. Os principais fatores incluem armazenamento centralizado de dados e o uso de modelos inteligentes. Os esforços de design e engenharia podem ser significativamente reduzidos com a ajuda de módulos padronizados, como os disponíveis no COMOS.
Quer falar com nossos especialistas?

Contate-nos

Desafios

A digitalização está mudando os negócios.

A digitalização está mudando as estratégias das empresas em um nível cada vez maior. Setores como a indústria química também estão enfrentando o desafio do próximo passo em direção à Indústria 4.0.

Existe uma necessidade crescente em aumentar a velocidade de produção em condições favoráveis. Os requisitos do cliente estão se tornando mais variados e sofisticados. Os projetos de engenharia estão sob tremenda pressão de tempo e custo. Os bids do projeto devem ser calculados com a maior precisão possível, o que é dificultado pela quantidade de informações espalhadas em diversas fontes diferentes. É especialmente importante durante a fase de bid trabalhar com eficiência. A preparação de uma oferta competitiva é um fator essencial para ter sucesso nos negócios da planta e do projeto.

Um fluxo consistente de informações ainda não foi implementado em muitas empresas

Muitas empresas não têm um fluxo consistente e contínuo de informações. Elas estão disponíveis apenas fisicamente ou em sistemas distribuídos e precisam ser copiadas de forma manual - o que pode dar margem a informações incorretas. Os dados da planta geralmente são registrados várias vezes em diferentes departamentos e são inconsistentes, incompletos ou desatualizados. Isso dificulta a reprodução de experiências de projetos anteriores, resultando em uma perda crítica da experiência valiosa da empresa.

Engenharia Modularizada

Download do flyer [EN]

Engenharia Modularizada

Armazenamento centralizado de dados e modelos inteligentes como base para digitalização

A solução integrada do software COMOS é a base para uma digitalização bem-sucedida na indústria química. O COMOS armazena e gerencia todas as informações relacionadas à engenharia e propostas comerciais em um banco de dados central.

O COMOS torna possível a implantação da engenharia modularizada para todas as disciplinas - desde a preparação da proposta e engenharia até a conclusão do projeto. O uso de modelos inteligentes em setores como a indústria química torna a engenharia e o design extremamente eficientes. Os módulos inteligentes oferecem aos engenheiros e operadores um alto grau de flexibilidade de bids e planejamento. As propostas podem ser preparadas rapidamente e são colocadas em uma base sólida para o cálculo dos custos. Após o recebimento do pedido, grande parte da engenharia básica já foi concluída. A engenharia modularizada pode reduzir drasticamente o tempo e custo de preparação. Com os módulos padronizados, as solicitações dos clientes são implementadas de maneira individual e precisa. Até os requisitos regulamentares (conformidade) são atendidos de maneira confiável. O COMOS também permite que as empresas estabeleçam uma sólida base de conhecimento à longo prazo, resguardando sua expertise e alcançando sucesso duradouro.

COMOS Engenharia modularizada na indústria química: um exemplo.

Benefícios

Consistência desde a fase de licitação e engenharia até a conclusão do projeto

A solução de software COMOS baseia-se em modelos inteligentes padronizados para um trabalho rápido e eficiente. Um configurador pode ser usado para criar e aplicar esses modelos.

O configurador no COMOS é modificado usando uma interface gráfica, o que torna desnecessário a programação de regras complexas. Os fluxogramas preliminares, especificações técnicas e listas de peças são gerados com base em drivers variantes (incluindo capacidades, condições da estrutura e requisitos técnicos). Um gestor de propostas em que os custos e preços dos objetos são atribuídos é usado para verificar as informações inseridas. Para a próxima fase da engenharia, modelos inteligentes podem ser novamente utilizados, por exemplo, para gerar diagramas de tubulação e instrumentação (P&IDs), documentação de engenharia elétrica, diagramas esquemáticos, listas de materiais (BOMs) e listas gerais. Após a conclusão, as informações coletadas podem ser reutilizadas em novos projetos. Os dados também podem ser usados para recálculos.

Seus benefícios em um piscar de olhos

Engenharia Modularizada baseada no COMOS

MTP Facilitates Modular Production

Leia o blog

Referências

Engenharia Modularizada na Prática

Soluções para promover o valor das suas informações já estão sendo implementadas com sucesso na indústria química. Vejam alguns exemplos que demonstram como o COMOS pode ajudar a aumentar o valor das suas informações na prática.

Veja todas as refefências

Contato

Promova o valor das suas informações - com Engenharia Modularizada

Os esforços de design e engenharia podem ser drasticamente reduzidos usando modelos oferecidos na solução de software integrada do COMOS. Deseja conversar com nossos especialistas? Contate-Nos: