Siemens Industrial Edge

A solução Edge flexível para máquinas de produção e plantas
Highlights

Destaques do Industrial Edge

Como o Industrial Edge funciona e o que é possível? Clique no gráfico interativo para aprender sobre a estrutura do sistema Edge aberto. Se os seus dados permanecem no local ou são processados ​​na nuvem, você decide. Com o Industrial Edge, você pode aproveitar a melhor solução para suas necessidades, com dispositivos Siemens ou adaptados para se adequar à sua própria infraestrutura.
Edge Management System

Infraestrutura central para gerenciar seus aplicativos e dispositivos Edge

O Industrial Edge Management System é a infraestrutura central que você pode usar para gerenciar todos os dispositivos Edge conectados de qualquer tipo, em todo o mundo. Em vez de ter que instalar patches de segurança individualmente em todos os dispositivos, você pode controlar tudo centralmente, a partir de um único sistema, que pode ser instalado no local ou na nuvem para atender às suas necessidades.

Industrial Edge Management System

O Edge Management System permite monitorar o status de todos os dispositivos conectados e instalar aplicativos e funções de software Edge nos dispositivos Edge desejados por controle remoto. O Edge Management System também é seu acesso a inúmeros aplicativos Edge, com sua conexão a um ecossistema de aplicativos disponíveis globalmente: o seu, de entidades parceiras e da Siemens. Você decide se deseja hospedar o Sistema de Gerenciamento em Produção ou centralmente em qualquer sistema em Nuvem (por exemplo, MindSphere). O gerenciamento via nuvem permite gerenciar centralmente os dispositivos Edge distribuídos globalmente.

 

Industrial Edge Apps

Comece agora mesmo com Industrial Edge apps

Além de seus próprios aplicativos Edge ou de entidades parceiras, você também pode usar os dados de suas máquinas com os aplicativos Industrial Edge imediatamente, sem a necessidade de fazer sua própria programação.

SIMATIC Apps

Nossos aplicativos SIMATIC intuitivos enviam informações valiosas diretamente ao seu dispositivo inteligente: informações que podem ser usadas para otimizar a qualidade, o desempenho, a disponibilidade e o consumo de energia do produto de maneira direcionada.

Descubra todos os apps (EN)
Aplicações Específicas

Use seus próprios aplicativos com o Industrial Edge

Faça a portabilidade de seus softwares e aplicativos existentes facilmente para o Industrial Edge e se beneficie da segurança e conectividade integradas aos sistemas de automação e à nuvem. A infraestrutura é fornecida - você só precisa cuidar da sua aplicação.

Beneficie-se do Industrial Edge rapidamente usando o Docker

Você pode usar seus aplicativos existentes com o Industrial Edge com custo e esforço mínimos. O software Docker de código aberto é executado nos dispositivos Edge, usando a virtualização de contêiner para oferecer muitos benefícios, como requisitos mínimos de recursos, disponibilidade rápida e facilidade de uso. Você pode usar qualquer linguagem de alto nível (C / C ++, Java, Python, Node.js), para desenvolver novos aplicativos Edge, virtualizá-los como imagens do Docker e agora executá-los em escala em todos os dispositivos Edge.

Ecossistema global para seus aplicativos Edge

Muitos aplicativos já estão disponíveis para download Siemens Industrial Edge App Store. Você também pode usar nossa plataforma como desenvolvedor de aplicativos, oferecer seus aplicativos a novos grupos-alvo em todo o mundo e aproveitar oportunidades de receita adicionais. Entre em contato conosco se você é um desenvolvedor e gostaria de usar nossa Industrial Edge App Store.

 

Portfolio

Dispositivos industriais Edge para todos os requisitos

Você pode usar o Industrial Edge com todos os tipos de hardware, dependendo de como deseja usar o Industrial Edge em sua empresa.

Open Industrial Edge Runtime

Support of third party vendors via open Industrial Edge Runtime

No futuro, o Open Industrial Edge Runtime da Siemens também poderá ser instalado em dispositivos de terceiros, como PCs industriais, o que permite compartilhar os benefícios do Edge Computing em toda a sua infraestrutura.

Soluções para mercados específicos

Como a indústria de Alimentos e Bebidas pode se beneficiar do Industrial Edge

White paper: Computing power at the edge of the network

Industrial Edge na indústria de Alimentos e Bebidas

Referência

Industrial Edge permite manutenção preditiva

Garras à vácuo da J. Schmalz GmbH são usadas em todo o mundo. A falha da vedação como resultado do desgaste aumenta o risco de tempo de inatividade da planta e de os objetos não serem mais transportados com segurança. Esse problema foi resolvido graças à solução Industrial Edge com conexão em nuvem.

Reconhecer os sintomas de desgaste em um estágio inicial

As garras de vácuo usam um vácuo para mover as peças rapidamente de A para B. Se a função de vedação das ventosas falhar ao longo do tempo como resultado do desgaste, os objetos não poderão mais ser movidos com segurança. Se eles caírem, isso pode paralisar uma linha inteira. Além disso, os filtros ficam sujos em aplicações que envolvem muita poeira, como a indústria da madeira. Isso leva ao aumento do consumo de energia para gerar o vácuo necessário.

 

Schmalz, portanto, usa dados dos sensores para reconhecer, em um estágio inicial, quando as ventosas e os filtros precisam ser substituídos. Os dados são pré-processados ​​no controlador e, em seguida, são avaliados pela Schmalz em um dispositivo Edge com o aplicativo SICON Edge. Dessa forma, a Schmalz pode se concentrar em seu principal elemento de valor agregado - o aplicativo. Ao usar a infraestrutura Edge Computing, não há mais necessidade de atividades demoradas, como programação de conectividade e proteção de segurança. O lado operacional da atividade também é facilitado. Dispositivos e software podem ser dimensionados globalmente. Graças à conexão na nuvem (MindSphere), os usuários da máquina também podem visualizar os dados em todo o mundo. Como resultado, a Schmalz pode oferecer a seus próprios clientes um suporte mais rápido e outros serviços por controle remoto.

Contato

Tire o máximo proveito do Industrial Edge

Com o Industrial Edge, você se beneficia de um sistema de gerenciamento central que permite executar e atualizar dispositivos e aplicativos Edge e adicionar novas funções - independentemente de você usar aplicativos de entidades parceiras, Siemens ou seus próprios aplicativos. Quer saber mais? Basta conversar com nossos especialistas. Eles ficarão felizes em ajudar.