Disjuntores

Oferecemos disjuntores de tanque ativo e tanque morto, além de soluções híbridas que combinam funções diferentes em um design compacto, como nosso disjuntor compacto de tanque morto (DTC) e nossos disjuntores de desconexão (DCB). Todos os nossos produtos são fabricados com base em nosso projeto modular comprovado e estão disponíveis com isoladores de porcelana ou compostos. Escolha o produto certo para sua necessidade específica em nosso portfólio.

Quer você gere, transmita ou distribua energia, o nosso Guia de engenharia de energia é um recurso prático que o apoiará em seu trabalho.

Encomendar Guia de engenharia de energia

Visão Geral do Produto

Nossa tecnologia de disjuntores

A tecnologia de nossos produtos define tendências internacionais. Garantimos continuamente nossa alta qualidade por meio de processos de produção otimizados, desenvolvimento constante de produtos e um sistema de gestão de qualidade certificado.

Vantagens:

  • Mais de 100 anos de experiência operacional
  • Muitos anos de experiência em aplicações especiais, por exemplo, em temperaturas extremamente quentes e frias ou no caso de terremotos
  • Contato próximo com o cliente e acessibilidade rápida graças à nossa rede de produção global e serviço 24 horas
  • Um forte conceito de plataforma para unidades de interruptores e mecanismos operacionais garante preços competitivos, além de baixos custos de manutenção e treinamento
  • Tudo a partir de uma única fonte: instalação, manutenção, treinamento e consultoria técnica
  • Peças de reposição e acessórios de manutenção para todos os disjuntores Siemens disponíveis por pelo menos 25 anos após a entrega
  • Taxa de vazamento de gás extremamente baixa, menor que 0,1% ao ano (a IEC exige um máximo de 0,5% ao ano)
  • Todos os disjuntores da Siemens têm um ciclo de inspeção de 12 anos / manutenção de 25 anos, minimizando o custo total de propriedade!  Não são necessários ajustes ou manutenção no mecanismo operacional durante a vida útil da unidade

Design Modular

Os disjuntores de alta tensão da Siemens, independentemente do tipo ou faixa de tensão, são projetados em um conceito de plataforma modular comprovado. Isso leva a uma ampla variedade de tipos de disjuntores e a uma forte flexibilidade em relação a várias aplicações, de acordo com os requisitos de nossos clientes.

 

Os principais componentes, como mecanismo de operação, sistema de controle, estrutura da base, corrente cinemática e projetos de isoladores, são idênticos e baseados em décadas de experiência em fabricação e operação. Nossa linha de aparelhagem GIS também inclui as mesmas unidades de interruptores, mecanismos de operação e elementos de controle. Ao aplicar esse projeto modular comprovado, não apenas em nossa fábrica líder na Alemanha, mas também em nossa rede global de fabricação, conseguimos atender às mais altas expectativas em relação à disponibilidade e confiabilidade a preços eminentemente competitivos.

Princípio de têmpera

Nossa família 3AP completa de até 800 kV e acima baseia-se em nossos princípios de têmpera de arco, seja o princípio de autocompressão, seja o princípio de autocompressão dinâmica usando a energia térmica do arco. A Siemens patenteou esse método de extinção de arco em 1973 e continuou a desenvolver a tecnologia da unidade de interrupção de autocompressão desde então. Nas operações de quebra de curto-circuito, a energia de atuação necessária é reduzida à energia necessária para o movimento do contato mecânico.

Sistemas de transmissão

Mecanismo de mola com energia armazenada

O conceito de drive da família de disjuntores 3AP é baseado no princípio patenteado de mola com energia armazenada. Os tipos de mecanismo diferem em termos de número, tamanho e disposição das molas de abertura e fechamento. As molas de abertura e fechamento estão localizadas dentro do mecanismo de operação, conseguindo assim um dispositivo simples e resistente. Foram mantidos princípios de projeto comprovados, como travas isoladas por vibração e isolamento sem carga do mecanismo de carregamento. 

 

 

Vantagens do mecanismo de mola de energia armazenada:

  • Mesmo princípio para tensões nominais de 72,5 kV a 800 kV
  • Alta confiabilidade graças à baixa energia operacional (10.000 ciclos operacionais garantidos)
  • Confiável, econômico e durável devido à construção simples e robusta com poucas peças móveis
  • Estado de comutação controlável em todos os momentos
  • Fácil acesso às molas, pois não estão integradas nos compartimentos SF6
  • Sem manutenção por 25 anos ou 6.000 ciclos de operação

Mecanismo de operação eletro-hidráulico

O mecanismo de operação eletro-hidráulico é utilizado em disjuntores 3AT e 3AQ há mais de 20 anos. Mesmo as tensões de comutação mais altas são controladas com segurança no menor tempo possível, e também é possível dominar as tarefas de comutação mais difíceis.

Vantagens do mecanismo de operação eletro-hidráulico:

  • Alta energia operacional para o mais alto desempenho de comutação no menor tempo possível
  • As posições de contato são mantidas de maneira confiável, mesmo se a fonte de alimentação auxiliar falhar
  • Possibilidade de religação múltipla sem a necessidade de recarga
  • Automonitoramento constante
  • Verificação de reservas de energia a qualquer momento
  • Baixa manutenção, vida útil econômica e longa
  • Atende a rigorosos requisitos de proteção ambiental

Isoladores compostos

Áreas de aplicação:

  • Buchas para transformadores e outros dispositivos
  • Capacitores de classificação
  • Transformadores de tensão e corrente
  • Conexões de cabo
  • Para-raios
  • Disjuntores de circuito

Características dos isoladores compostos:

  • Baixo risco de quebra devido a coberturas flexíveis
  • Instalação fácil
  • Leve
  • Segurança em caso de curto-circuito e terremotos
  • Não é necessário limpar o compartimento de silicone
  • Resistente a influências e poluição ambientais
  • Décadas de experiência operacional com isoladores de haste longa, para-raios e disjuntores

Gestão de qualidade

Rede de produção global

Nossa rede de produção global garante que estamos sempre acessíveis e próximos aos nossos clientes. Isso reduz os custos de transporte e os prazos de entrega, além de melhorar nossa pegada de carbono.

Referências

Serviço global

Como líder no mercado global, oferecemos disjuntores que atendem às diferentes condições ambientais, técnicas e econômicas de países ao redor do mundo. Em 150 países ao redor do mundo, existem 136.000 de nossos disjuntores em uso.
Downloads, suporte e serviços

Nossos serviços para você

Você pode encontrar materiais informativos em nossos disjuntores e detalhes sobre nossos serviços aqui.

Com prazer, podemos ajudá-lo com instalação, comissionamento, diagnóstico e mau funcionamento

Laboratórios de testes em Schaltwerk Berlin

Testamos componentes em nossos laboratórios de teste credenciados.

 

Laboratórios de testes em Schaltwerk Berlin

Simulação numérica e métodos de cálculo analítico para desenvolvimento eficiente de produtos.

 

Mais informações

Experiência comprovada e alta qualidade

Os disjuntores da Siemens oferecem soluções personalizadas, as mais recentes tecnologias e décadas de experiência em desenvolvimento a partir de uma única fonte. Você tem alguma pergunta? Você está procurando mais informações sobre nossos disjuntores? Temos especialistas para ajudá-lo com qualquer problema.