Energia importa: Flexibilidade e produtividade máximas para a indústria de alimentos e bebidas

A Potência Totalmente Integrada garante crescente competitividade

Assim como a maioria dos mercados, a indústria de alimentos e bebidas passa por constantes transformações que levam à necessidade de aumento de competitividade, fragmentação e complexidade. A digitalização tem um papel importante para que se tenha uma vantagem competitiva, assim como a eletrificação. Com base em um fornecimento de energia seguro, confiável e eficiente, as empresas na indústria de alimentos e bebidas alcançam novos níveis de rapidez, flexibilidade e produtividade.

Fale com nossos especialistas em TIP para alimentos e bebida

Entre em contato

Webinars para indústria do agronegócio - alimentos e bebidas

Confira webinar exclusivo sobre nosso portfólio de distribuição de energia para a indústria do agronegócio - alimentos e bebidas. Reserve sua agenda!

TIP para a indústria de alimentos e bebidas

Potência Totalmente Integrada para uma operação confiável e flexível

Hoje, a indústria de alimentos e bebidas está enfrentando muitos desafios – tais como sensibilidade a custo elevado, demanda por um nível consistentemente alto de qualidade de produto e, cada vez mais, a necessidade da mais alta flexibilidade a fim de atender aos crescentes requisitos individuais do consumidor. Além disso, transparência ambiental e metas de redução de CO2 entram em foco.

Soluções que atendem aos desafios de hoje e amanhã

A Potência Totalmente Integrada da Siemens, do inglês Totally Integrated Power (TIP), é feita sob medida para as necessidades dos produtores de alimentos e bebidas e os ajuda a se destacar da concorrência, no longo prazo, por meio da diminuição do tempo de inatividade e da maximização da eficiência energética, enquanto, simultaneamente, garante energia de qualidade e flexível. Nós levamos todas as áreas de produção em consideração e sistemas podem ser adaptados e expandidos.

Nossa resposta: Potência Totalmente Integrada

O conceito TIP inclui todos os aspectos do fornecimento de energia para a indústria de alimentos e bebidas: desde a eletrificação e automação até a digitalização. Nosso portfólio integrado inclui produtos, soluções e serviços para todos os níveis de tensão, áreas de aplicação e fases de ciclo de vida da infraestrutura. Isso garante um fornecimento de energia confiável e flexível.

 

Visão geral do ciclo de vida TIP

Soluções específicas para a indústria de alimentos e bebidas

Pronto para o futuro

Em mercados altamente competitivos como o de alimentos e bebidas, o foco principal das empresas está em receitas, otimização de fluxo de trabalho, aumento de produtividade e tarefas similares. O fornecimento de energia não é sua principal prioridade, no entanto, ele é essencial para o negócio. Porque a energia importa, a TIP oferece inúmeros benefícios que atendem especificamente à indústria de alimentos e bebidas.

Adaptar-se às capacidades necessárias

A indústria de alimentos e bebidas é um negócio muito competitivo, caracterizado por um tempo entre a criação e o lançamento do produto no mercado (time-to-market) curto, tendências de curta duração e um grande grau de customização.

Redução do tempo até o mercado

O tempo é um fator importante na indústria de alimentos e bebidas. Para poder ficar à frente da concorrência, mudanças no processo de produção, assim como na extensão do portfólio, precisam ser implementadas rapidamente, ao mesmo tempo em que se mantém a alta qualidade de produto de forma constante.

Reduza o impacto ambiental

A necessidade da proteção ambiental, redução da emissão de CO2, assim como redução de água e produção de resíduos são alguns objetivos de sustentabilidade que os produtores de alimentos e bebidas devem respeitar para serem pioneiros ecológicos ou para atender a regulamentações governamentais.

Obtendo um fornecimento de energia confiável

Em países emergentes, geralmente há uma grande incerteza a respeito da confiabilidade da rede. Além disso, a qualidade da energia oscila, o que dificulta o processo de produção da indústria de alimentos e bebidas.

Aumentando a competitividade por meio da digitalização

Demandas individuais de consumidores estão se tornando uma prioridade na indústria de alimentos e bebidas. Para atender a esses requisitos, a coleta de dados da operação tem se tornado cada vez mais importante. Soluções inteligentes para a convergência IT / OT são essenciais para permitir o aprimoramento de operações de negócios, já que elas oferecem transparência em relação a custos, processos e a disponibilidade do local. 

Visão detalhada de nossa oferta TIP

Referências

Utilização bem-sucedida de TIP na indústria de alimentos e bebidas

As soluções integradas de fornecimento de energia da TIP têm sido utilizada em vários setores da indústria de alimentos e bebidas, como mostram o seguinte exemplo.

A Siemens aumenta a eficiência energética em uma fábrica de açúcar na Turquia

Amasya Sugar A.Ş, | Suluova, Turquia – A produtora de açúcar turca Amasya Sugar (Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.) está substituindo suas soluções de fornecimento de energia antigas da Siemens por novos sistemas e componentes da empresa. Baseada na ferramenta de planejamento SIMARIS, a distribuição de energia conta com 100 painéis SIVACON S8 de baixa tensão, 100 Disjuntores de Caixa Moldada 3VA assim como 22 Dispositivos de medição 7KM PAC4200 e 7KM PAC3100. O software powermanager de monitoramento de energia coleta e analisa dados dos dispositivos de medição. Isso resulta em uma operação com eficiência energética e disponibilidade aumentada da instalação.

Contato

Entre em contato com um especialista

Para permitir que as empresas se concentrem totalmente em seus principais negócios, a Totally Integrated Power fornece uma fonte de alimentação confiável, segura e eficiente ao longo de toda a cadeia de valor.