Energia importa: Tudo deve funcionar – a energia faz com que isso seja possível

A proteção contra interrupções na produção é a prioridade máxima

A indústria química é caracterizada por complexos que dependem de precisão e segurança máximas. A energia tem um papel essencial nesse fator: até mesmo as menores interrupções no fornecimento de energia podem resultar em onerosas interrupções no processo de produção e causar sérios danos a instalações de alta qualidade na fábrica. Na pior das hipóteses, um gargalo de fornecimento pode até colocar pessoas e o ambiente em risco. Por todos esses motivos, garantir um fornecimento de energia seguro, eficiente e confiável é de grande importância na indústria química.

Fale com nossos especialistas

Entrar em contato

Webinar exclusivo para a Indústria de Processos

Dia 3 de agosto você vai conhecer o nosso portfólio de distribuição de energia voltado à indústria de processos! Verifique a agenda e reserve sua presença. 

TIP para a indústria química

A Potência Totalmente Integrada garante um fornecimento contínuo de energia essencial para instalações da indústria química

As soluções da Potência Totalmente Integrada, do inglês Totally Integrated Power (TIP), são feitas sob medida para os requisitos da indústria química e garantem um fornecimento contínuo de energia para um segmento que se transforma lentamente, indo de uma produção altamente padronizada até soluções cada vez mais específicas. A integração perfeita do fornecimento de energia completo, a partir de uma única fonte, e a ligação estreita com a automação do processo permitem o máximo de confiabilidade no fornecimento, garantindo maior eficiência energética, transparência e flexibilidade.

Grandes desafios para a indústria química

As empresas do setor químico precisam atender a requisitos de alta tecnologia além de rigorosas leis e regulamentações para a proteção ambiental. É também essencial garantir máxima segurança em um ambiente de trabalho altamente controlado. Além disso, o aumento no custo de energia demanda maior eficiência. Por isso que o fornecimento de energia confiável, seguro e eficiente contribui para um sucesso consistente no mercado frente à forte concorrência mundial.

Nossa resposta: Potência Totalmente Integrada

Soluções específicas para a indústria química

Confiabilidade máxima graça à TIP

A indústria química requer um fornecimento de energia confiável, seguro e econômico. Falhas elétricas têm impactos sérios no processo de produção e resultam em grandes perdas. A Potência Totalmente Integrada da Siemens é feita sob medida para as necessidades da indústria química. Nosso portfólio segue os mais altos padrões de segurança e oferece uma ampla gama de equipamentos e serviços certificados e padronizados. Desde planejamento elétrico até configuração e gerenciamento, a TIP é nosso conceito abrangente para garantir um fluxo energético perfeito para instalações químicas – dando apoio a todos os estágios do ciclo de vida do fornecimento de energia da instalação.

Estruturas variáveis da atividade química

A indústria química está passando por mudanças extremas no ambiente de negócios. Mudanças na dinâmica do mercado, inovações dedicadas para problemas específicos e até mesmo o aumento da comercialização de tecnologias de produção alternativas estão entre os desafios que estão surgindo.

Ambiente de negócios altamente controlado com políticas e regulamentos

As indústrias químicas, frequentemente localizadas em locais remotos, precisam de um fornecimento de energia confiável e seguro. Há, no entanto, muitos padrões que precisam ser seguidos para garantir um fornecimento de energia estável. Leis e regulamentações internacionais demandam a maior qualidade possível de produtos para uso na produção química. O sistema elétrico deve ser capaz de resistir a ambientes difíceis: no setor petroquímico em particular, a construção deve ser altamente resistente a condições ambientais extremas.

Altos requisitos de tecnologia e um grande número de processos automatizados

A indústria química é caracterizada por um grande número de processos automatizados. Uma grande variedade de equipamentos importantes de processos de automatização é utilizada para que a produção aconteça sem problemas e de forma eficiente, sem interrupções.

Segurança de pessoal e operacional

Um fornecimento de energia confiável para a indústria química é uma missão essencial. Falhas elétricas podem afetar a segurança tanto do pessoal quanto dos materiais e podem levar a tempos de parada onerosos, além de colocar os trabalhadores em risco.

Incerteza na confiabilidade da rede elétrica e oscilação na qualidade elétrica

As instalações da indústria química com frequência estão localizadas em regiões do mundo onde há uma grande incerteza em relação à confiabilidade da rede elétrica, assim como oscilação na qualidade de energia – porque redes locais eventualmente não são projetadas para a alta carga elétrica necessária para a produção química.

Crescente complexidade na rede elétrica

As redes elétricas estão ficando cada vez mais complexas. A mistura de geração de energia centralizada e descentralizada e fontes geradoras múltiplas na rede demandam um gerenciamento de processos automatizado mais avançado. Isso resulta em mais dados que precisam ser processados para monitorar, controlar e gerenciar o fluxo de energia de forma confiável.

Crescente demanda de energia

A globalização, combinada ao potencial de crescimento de países emergentes, tem criado oportunidades de crescimento para a indústria química, até mesmo em economias maduras. Novas instalações de produção estão sendo construídas e as já existentes expandiram para atender às demandas mundiais por produtos químicos. Esse crescimento da indústria está resultando em uma crescente demanda por energia, de forma que a alimentação de média tensão pode não ser mais suficiente em alguns casos.

Crescentes custos de energia demandam maior eficiência e novos conceitos

Os preços de energia estão subindo ao longo do tempo e isso também se aplica à indústria química, por muito motivos. O gerenciamento de energia com bom custo-benefício é, portanto, extremamente importante para a futura competitividade do seu negócio.

Virada no joga graças à digitalização

Soluções inteligentes para convergências IT/OT são facilitadores de tecnologias essenciais para a operação do seu negócio. No entanto, como gerenciar a consequente explosão de dados ainda é uma grande questão – assim como criar valor a partir de dados.

Leis e regulamentações internacionais para proteção ambiental, e redução da emissão de CO2

A emissão de CO2 está aumentando ao redor do mundo, ao mesmo tempo, a extração de combustíveis fósseis está se tornando mais difícil. A indústria química também está sendo questionada por políticos, ecologistas e pela sociedade em geral. Essas fontes estão demandando um uso eficiente de recursos, assim como responsabilidade social corporativa. Atender a esses requisitos permite que empresas ganhem aprovação e conquistem os altos padrões de sustentabilidade exigidos da indústria química. 

Visão detalhada de nossa oferta TIP

Referências

Uso bem-sucedido da TIP na indústria química

TIP é uma solução de fonte de alimentação integrada que tem sido utilizada com sucesso na indústria química em todo o mundo. Saiba mais com o seguinte projeto de referência. 

Implementação de soluções de média e alta tensão e soluções de tecnologia de automação e proteção na Rússia

EuroChem-Usolsky | Russia O complexo Usolskiy Potash, da empresa EuroChem, é um dos maiores projetos de cloreto de potássio na região de Perm, na Rússia. Sua linha de alimentação de 220 kV tem 32 km de extensão e a carga máxima estimada da operação de instalação é 108 MW. Para oferecer um fornecimento de energia confiável para uma instalação desse tamanho, a Siemens criou uma solução altamente eficiente e abrangente para todos os níveis de tensão necessários. A subestação de Kama-Potash agora está funcionando com nossos equipamentos de última geração de alta e média tensão com isolamento a gás e a ar, incluindo transformadores, painéis (NXAIR S), proteção de relé e automação (SIPROTEC 5).

Contato

Entre em contato com um especialista

Para permitir que as empresas se concentrem totalmente em seus principais negócios, a Totally Integrated Power fornece uma fonte de alimentação confiável, segura e eficiente ao longo de toda a cadeia de valor.