Energia importa – especialmente para indústria de petróleo e gás

Máxima segurança, do poço ao consumidor

No setor de petróleo e gás, a estabilidade da energia é essencial para o sucesso das operações. Paradas de sistema causadas por falhas elétricas ou até mesmo alterações mínimas no fornecimento de energia podem ter consequências sérias. Processos e procedimentos demandam disponibilidade máxima do fornecimento de energia. Habitualmente, as áreas de produção de óleo e gás estão entre os ambientes mais difíceis e perigosos. É por isso que energia importa – questões de segurança e proteção demandam atenção especial.

Entre em contato com nossos especialistas

Contate o serviço ao cliente

Webinar exclusivo para a Indústria de Processos

Dia 3 de agosto você vai conhecer o nosso portfólio de distribuição de energia voltado à indústria de processos! Verifique a agenda e reserve sua presença. 

TIP para petróleo e gás

Um mercado em expansão com uma crescente demanda de energia

A população mundial continua crescendo, assim como a demanda por petróleo e gás. Em 2030, petróleo e gás vão suprir 60% da demanda por energia, em escala crescente daqui até lá. Ao mesmo tempo, todo processo de produção, refino e distribuição de petróleo e gás necessita de energia confiável. Diante do esgotamento de poços, ainda mais energia será necessária para técnicas de produção adicionais. Por esse motivo, o fornecimento de energia deve ser eficiente e confiável, até em lugares remotos, o tempo todo. As soluções da TIP da Siemens focam nas especificações de economia e processos característicos dessa indústria.

Grandes desafios para petróleo e gás

Em uma indústria com aspectos tão críticos de segurança como a de petróleo e gás, o espaço geralmente é extremamente restrito e regulamentado das formas mais rigorosas. Em um esforço para oferecer, em alto-mar, usinas para fornecimento de energia em rede interconectadas com as redes em terra, a indústria está constantemente buscando melhores soluções que levem em consideração a necessidade de espaço, manutenção e investimento ou gasto com pessoal. E, em tempos de digitalização, sistemas complexos de automação de energia estão sendo confrontados por uma demanda crescente. Todos os componentes devem trabalhar juntos com perfeição e o processo deve permanecer transparente e disponível. Um fornecimento de energia confiável deve ser assegurado em todos os momentos.

Nossa resposta: Potência Totalmente Integrada

Soluções específicas para a indústria de petróleo e gás

Confiabilidade máxima até nas condições mais difíceis

Para a produção de petróleo e gás, a eletricidade é um fator de alto custo. Por esse motivo, a Potência Totalmente Integrada oferece soluções elétricas sob medida para esse tipo de utilização, que são a base das tarefas principais da indústria de petróleo de gás com demandas por soluções que ocupem pouco espaço, desempenho confiável sob as condições mais difíceis, e máxima eficiência energética.

Energia confiável e competitiva para petróleo e gás

O cenário atual do preço do petróleo está causando grandes mudanças e decisões difíceis na indústria de petróleo e gás. Os produtores precisam de novos modelos de operação que melhorem o CAPEX e o OPEX para responder à dinâmica de oferta e demanda de mercado de curto e médio prazo e manter seus negócios prósperos. Por trás disso tudo, a digitalização tem ganhado terreno, com soluções com base em dados para melhorar performance, aumentar eficiência e, por fim, reduzir custo. No entanto, todos esses processos demandam energia confiável e competitiva. Com a Potência Totalmente Integrada, do inglês Totally Integrated Power (TIP), para petróleo e gás, oferecemos soluções tecnológicas abrangentes para produção, refino e distribuição com foco em fornecimento e distribuição de energia eficientes. De forma totalmente integrada e coordenada, em todos os níveis de tensão e por todo o ciclo de vida, as soluções da TIP oferecem maior confiabilidade de fornecimento, menor tempo de resposta, maior confiabilidade, menor custo – do local da perfuração à refinaria.

 

Abra nosso webfeature para petróleo e gás para saber mais sobre o que temos a oferecer!

Demandas crescentes em tempos de digitalização

Consumo energético transparente, processos precisos e fornecimento de energia contínuo: com seu portfólio de automação energética abrangente, a TIP oferece soluções de gerenciamento de energia com excelente relação custo-benefício e o mais alto nível de tecnologia, dispondo de proteção para sistemas e de controle e automação para subestações, assim como monitoramento remoto e medição e armazenamento de dados.

Proteção otimizada para instalações

As áreas de produção de petróleo e gás estão entre os ambientes mais difíceis e perigosos e a estabilidade elétrica é essencial para uma operação bem-sucedida. Interrupções no sistema causadas por falhas elétricas ou até mesmo as menores alterações no fornecimento de energia podem ter consequências graves.

Confiabilidade e segurança

A produção de petróleo e gás demanda soluções de fornecimento de energia robustas para garantir, diariamente, confiabilidade e disponibilidade de equipamentos em ambiente hostis. Além disso, essas soluções precisam ser seguras e com bom custo-benéfico – ao longo de todo ciclo de vida.

Visão detalhada de nossa oferta TIP

Referências

Uso bem-sucedido da TIP na indústria de petróleo e gás

TIP é uma solução de fonte de alimentação integrada que tem sido utilizada com êxito na indústria de petróleo e gás em todo o mundo. Aqui estão alguns projetos de referência.

Solução rápida e com bom custo-benefício em locais adversos

A Siemens forneceu E-Houses (eletrocentros) modulares customizadas, totalmente equipadas e pré-testadas a uma empresa colombiana que transporta petróleo leve, cru e misturas intermediárias. As E-Houses, que garantem um fornecimento de energia rápido e confiável nas plataformas de petróleo, incluem o portfólio abrangente de placas de baixa e média-tensão, assim como sistemas de calhas de barramento.

Contato

Entre em contato com um especialista

Para permitir que as empresas se concentrem totalmente em seus principais negócios, a Totally Integrated Power fornece uma fonte de alimentação confiável, segura e eficiente ao longo de toda a cadeia de valor.