O EEA ajudará você a trazer melhorias a seus negócios
A Siemens leva seus negócios a sério. Sabemos que cada setor e cada empresa enfrenta seus próprios desafios. E isso também vale para a eficiência energética. Softwares e soluções de blueprint trarão resultados com a mesma pegada. Mas o que vem depois? Nosso desejo é acompanhá-lo em sua jornada de eficiência energética - não importa onde você esteja - e ajudá-lo a encontrar e aumentar a economia em itens ocultos de seu negócio é nosso papel. E nós sabemos que eles existem! É por isso que o Energy Efficiency Analytics (EEA) é um serviço flexível, adaptado às suas necessidades em termos de eficiência energética, independentemente do tamanho, do setor e do ambiente regulatório de sua empresa.Saiba como obter melhorias
Com a abordagem do EEA para obter melhorias no consumo de energia, deixe seu big data por nossa conta, além das análises dados da sua planta em termos de eficiência energética. para otimizar seu negócio de forma geral:
- Realize economias financeiras e na emissão de CO2 através da redução de custos em energia e manutenção,
- Aumente o desempenho do seu processo através de benchmarking e otimização contínua
- Rentabilize e certifique com uma pegada de CO2 reduzida através do monitoramento contínuo, com ferramentas certificadas ISO 50001
Financiamento e outros modelos de negócios inovadores? Sem problemas. Encontraremos a solução certa, para melhor atender às suas necessidades atuais.

EEA uses cross comparison distribution analysis in order to find which transformers are operated efficiently and which might be oversized. By comparing the time usage of the power through the transformer we are able to benchmark and identify which transformers are oversized. We minimize the losses and we point out to phase unbalance to reduce power consumption and extend the lifetime of the asset.

EEA analyzes energy consumption with process data to gain an even better understanding on the behavior of the equipment. Starting from this baselining, EEA computes measures to improve asset performance, performs benchmarking based on millions of datapoints, and predicts asset behavior from an energetic point of view. Any optimization measure is quantified as to payback and impact.

EEA Compressor Optimization uses advanced analytics and AI to optimize the efficiency of compressor systems, thereby enabling savings without impacting the gas flows required by the underlying processes. Use our vendor agnostic approach only based on operational data to find your individual optimal control settings and overall compressor system setup and save up to 17% in cost.

EEA Pump Optimization makes the most of unsupervised learning, segmentation and dynamic time wrapping in order to find consumption states and give recommendations on which operating states are most optimal for your energy bill while maintaining required throughputs to the process. As all EEA modules, EEA Pump Optimization is purely based on operational data and identifies those optimization measures with best payback.

This analysis uses outlier detection, peak detection and time series modelling in order to find unnecessary temperature and energy peaks in heating consumption over time. Our big data analyses are able to model the thermal inertia of the systems so we can propose new settings that will result in a lower consumption while maintaining temperature levels as they need to be.
Deixe seus dados trabalharem
A partir do momento em que você percebe quanta energia gasta, além de onde, como e quando ela é usada exatamente para que finalidades, a união entre nós, você e nossos algoritmos é capaz de encontrar as melhores formas de otimizá-la, somando-se a todos os esforços que você já fez para aumentar sua eficiência energética. Nós não tivemos nenhum cliente que não tenha sido ajudado no sentido de alavancar economias adicionais graças a nossas soluções de análise de dados.Deixe que seus dados façam o levantamento - Visão Geral dos benefícios
Vemos o consumo de energia como uma variável adicional do processo, que nos dirá muito sobre como melhorar seus resultados. Assim que você percebe quanto de energia consome, onde, como e quando epara que ela é usada, podemos, através de nossos algoritmos e com a sua ajuda, encontrar formas de otimizar, aeficiência energética do seu negócio. Não tivemos um único cliente em que não foi possível aumentar a economia de energia.
Exemplos na prática - Aproveitando oportunidades adicionais de economia de energia
Nossos clientes operam em várias áreas industriais, de ambientes de processos discretos, a ambientes e infraestruturas contínuas. Além disso, eles aproveitaram nossa abordagem via EEA a partir de pontos muito diversos a sua jornada de eficiência energética. Em todos os casos, fomos capazes de obter economia e benefícios adicionais, mesmo que os esforços anteriores em termos de eficiência energética já tivessem sido bastante significativos.Como o EEA identifica economias adicionais
Muitas análises se tornam possíveis com a abordagem feita pelo EEA para obter maior visibilidade de consumo de energia em alta frequência no nível de ativos. Atualmente, o EEA trabalha com 14 áreas que utilizam análise estatística, análise de big data e mecanismos de inteligência artificial. Essas áreas de análise são aplicadas ao seu negócio para identificar oportunidades adicionais de economia e melhoria. Descubra três delas em nossos vídeos abaixo.Aumentar a amostragem, aumentar a transparência
Resolução é importante. Os padrões de consumo oferecem muitas informações sobre o desempenho da sua máquina e a precisão de suas configurações. Quando você combina resolução e transparência com amostragens frequentes, sua visibilidade aumenta. Isso é essencial para garantir operações tranquilas que se traduzem em menos falhas e uma vida útil mais longa.
Resultado: Detecção de maus comportamentos e maior visibilidade.
Negocie melhores contratos
Informe-se antes de selecionar seu tipo de tarifa de energia ou negociar contratos de consumo de energia. Escolha o nível de energia de seu contrato com base em suas necessidades reais. Otimize seus contratos de energia para economizar (potencialmente) milhares de reais em contas mensais - sem esforço.
Resultado: Economia (potencialmente) de milhares de reais em contas mensais de energia.
Tomar decisões econômicas
A nuvem traz vantagens como a possibilidade de avaliação de suas instalações em todo o mundo, com a comparação de fornecedores - de maneira fácil e eficiente. O comportamento do consumo de energia de seus equipamentos é fator decisivo no processo de seleção de fornecedores para novos projetos. Obtenha a transparência necessária para planejar novos investimentos e fazer escolhas econômicas.
Resultado: Redução de 40% no consumo de energia devido a dados de alta resolução.