Válvulas de controle independentes de pressão

PIC Valve

Uma solução delta-T mais simples

As válvulas de controle independentes de pressão (PICVs) melhoram o desempenho do sistema e otimizam o delta-T, resultando em menos energia de bombeamento e contribuindo para um carregamento mais eficiente de caldeiras e resfriadores. As válvulas de controle independentes de pressão da Siemens integram três funções em um único dispositivo: válvula de controle, limitador de fluxo ajustável e regulador de pressão automático. O regulador de pressão automático equilibra dinamicamente o circuito, mantendo um fluxo consistente através da válvula quando a pressão diferencial muda. As válvulas de controle independentes de pressão da Siemens têm a vantagem exclusiva de manter sempre o curso completo, independentemente da configuração de fluxo ajustável máximo, para fornecer um melhor controle. Isso reduz ou elimina significativamente a busca pela configuração correta do atuador, resultando em melhor controle e maior conforto. As PICVs da Siemens ajudam a prolongar a manutenção e preservam a vida útil dos equipamentos HVAC, aumentam o conforto da sala e otimizam a eficiência energética.

Consiste em válvulas roscadas bidirecionais que variam de ½ a 2 polegadas com configurações de fluxo máximo de 0,3 a 50 gpm e válvulas flangeadas com tamanhos de linha de 2 ½ a 6 polegadas com configurações de fluxo máximo de 19 a 860 gpm. A faixa de operação da pressão diferencial é de 2,3 psi a 90 psi. Essas válvulas controlam a água quente e refrigerada com até 50% de glicol em uma faixa de temperatura de 1,6°C a 121°C.

 

Download do folheto


Assista aos nossos webinários

 

 

Use o HIT, nossa Ferramenta Integrada HVAC, para encontrar os produtos certos para os seus projetos. É atualizado continuamente com as informações de preços mais recentes para planejamento e orçamento precisos.

Explore o HIT

  • Válvulas roscadas de classe de pressão ANSI 250; Válvulas flangeadas de classe de pressão ANSI 125 e 250
  • Fechamento de até 200 psi com vazamento ANSI Classe IV (≤0,01%)
  • Característica de fluxo linear
  • Predefinição de vazão máxima ajustável em campo
  • Kit de portas P/T (kit de acessórios opcional para válvulas de ½ a 1¼ polegada; padrão em válvulas de 1½ a 6 polegadas)
  • Gama completa de atuadores disponíveis
  • Desempenho otimizado para maior economia de energia
  • Maior confiabilidade devido a menos repositórios
  • Pegada pequena
  • Instalação fácil e comissionamento rápido - menos componentes a serem instalados e balanceamento simplificado para maior economia de custos
  • As expansões do sistema não exigem reequilíbrio do sistema existente
  • Maior controlabilidade e precisão devido ao limitador de fluxo, independente do curso da válvula 
  • Dimensionamento simplificado da válvula
  • Unidades de tratamento de ar
  • Aquecimento de piso/radiante
  • Instalação central
  • Convetores
  • Unidades de bobina do ventilador
  • Ventiladores de unidade
  • Reaquecimento VAV

Presetting Flange Valves: Using the tag and table

Flanged PICVs sizes 2.5"-6" are not preset. Refer to the tables shown below for the gpm corresponding to each presetting mark on the valve. This information is also found on the bib tag shipped with the valve (see photo to the right). The tables below are also located in the Technical Instructions (data sheet) for PICV Two-way Cast Iron Flanged Bodies ANSI 125 & 250.

 

Download Technical Instructions

 

PICVs smaller than 2.5” are preset in the factory.

 

The ½” to 2” threaded PICV have a presetting scale that is in gpm, so these are not a problem in knowing where to adjust them in the field.

PICV Volumetric

Gama completa de PICVs para todas as suas necessidades.

Válvulas roscadas bidirecionais de ½ a 2 polegadas com configurações de fluxo máximo de 0,3 a 50 gpm.

 

Válvulas flangeadas de 2 ½ a 6 polegadas com configurações de fluxo máximo de 19 a 860 gpm.

 

Uma pegada pequena faz a diferença.

Não importa o grau de complexidade da sua rede de tubulação, as PICVs da Siemens são o ajuste certo. Não é necessária tubulação extra ao instalar qualquer tamanho de válvulas de controle independentes de pressão da Siemens.  Nenhum tubo extra significa custos reduzidos de material e menos pontos de vazamento. 

Garanta maior nível de conforto e reduza custos.

Nossas PICVs bidirecionais possuem um regulador de pressão diferencial integrado que mantém constante a pressão na válvula de controle interno, além de manter constante o fluxo volumétrico, independentemente das flutuações de pressão. Isso garante um nível mais alto de conforto em todas as condições operacionais e mantém as temperaturas de retorno no nível correto. Os equipamentos de climatização podem trabalhar mais facilmente, gerando maiores economias nos custos de manutenção e reparo, reduzindo significativamente os custos de aquecimento e refrigeração.

Válvulas de controle independentes de pressão Siemens - produtos em destaque

Montagem de fábrica gratuita e marcação de válvulas

Válvulas e atuadores de válvula são montados e etiquetados para entrega direta em qualquer local de trabalho, gratuitamente. Tudo o que você faz é especificar a localização de cada válvula ao fazer seu pedido inicial e nós as etiquetaremos antes do envio para economizar tempo e despesas de instalação.

Para perguntas, ligue para 800-516-9964  ou

envie um e-mail para bgcustomersupport.us.sbt@siemens.com

As válvulas de controle independentes de pressão da Siemens reduzem o consumo de energia do Peachtree Center em 13,8%

Os prédios comerciais requerem uma grande quantidade de energia e água para aquecer e resfriar o ambiente interno. O Peachtree Center não era exceção, e os verões quentes e úmidos de Atlanta tornaram o desafio ainda mais intimidador. A Siemens apresentou ao Peachtree Center uma solução inovadora e econômica, usando válvulas de controle independentes de pressão.

 

Leia o estudo de caso

Ferramenta Integrada HIT – HVAC

  • Seleção – Filtros e calculadoras ajudam a dimensionar e selecionar os produtos certos para a sua aplicação
  • Substituição – O guia de substituição ajuda a encontrar rapidamente os produtos atuais da Siemens para outras marcas e peças descontinuadas
  • Projetos – Crie rapidamente cronogramas de projetos e reúna documentos de envio para ofertas mais rápidas, ajudando sua empresa a conquistar mais negócios
  • Pedidos – O carrinho de compras integrado se conecta ao Siemens iMall para fazer pedidos mais rapidamente

Assitir vídeo

 

Explore HIT

Programas Técnicos e Recursos de Especificação

Precisa de mais suporte?