Normas Internacionais IEC - Garanta um sólido conhecimento das normas e diretivas internacionais

Com
-
comitês internacionais, a IEC (International Electrotechnical Commission) é a organização que lidera a área eletrotécnica normativa. Muitos países ao redor do mundo têm suas próprias versões nacionais dos padrões IEC.
Fique sempre atualizado com a ajuda da Siemens
Assim como a tecnologia está sempre sendo redefinida, as normas e diretivas mais relevantes que governam os painéis de controle, também estão sujeitas a atualizações regulares: uma versão revisada da IEC 60204-1 (Segurança de máquinas – Equipamentos elétricos de máquinas) foi publicada no final de 2016. Novas diretivas europeias foram transpostas dentro da legislação nacional antes do final de 2016, desde então, estamos publicando artigos informativos sobre as atualizações mais relevantes e importantes para os fabricantes de painéis de controle para máquinas industriais.Seja beneficiado com nosso suporte para os mercados IEC
Através de:
- Um portfólio de produtos e sistemas certificados para uso global
- Acesso a uma plataforma de conhecimento bem estruturada das normas e diretivas
- Uso de ferramentas de engenharia e dados de digitalização para garantir a produtividade de seu processo de engenharia
As normas IEC representam o estado da arte
As normas IEC são aplicadas em dois terços dos países de todo o mundo. Projetistas e fabricantes de painéis de controle que aplicam suas documentações com base nas normas IEC, estão de acordo com os requerimentos de mercado da maioria dos países.Normas IEC importantes para painéis de controle industrial
Devido a crescente incerteza no mercado em relação qual norma deveria ser considerada como mais importante para painéis de controle de máquinas industriais, a comissão alemã DIN e VDE (DKE) para tecnologias eletrotécnicas e eletrônicas, fizeram uma publicação a esse respeito, e segundo estes conceituados órgãos, muitas normas deverão ser consultadas para a construção de painéis de controle industrial, sendo as normas IEC 60204-1 e IEC 61439-1/2, bastante relevantes.
Mas ainda é de responsabilidade dos projetistas de painéis, a definição das normas e boas práticas que deverão ser seguidas em atendimento a legislação local, com o objetivo de garantir a segurança da instalação.
A norma IEC 60204-1, “Segurança de máquinas – Equipamentos elétricos de máquinas – Parte 1: Requisitos gerais”, constitui uma referência normativa importante para painéis de controle como parte integrante de uma máquina industrial.
Escopo da IEC 60204-1:
- Aplicável para sistemas e equipamentos eletroeletrônicos em máquinas fixas
- Inicia no painel elétrico ou ponto de conexão dos equipamentos elétricos da máquina
- Tensão operacional até 1000 VCA ou 1500 VCC
Perspectiva e revisões
Nos últimos anos, a comissão elétrica internacional da IEC trabalhou em uma nova versão da norma IEC 60204-1, a qual foi publicada no final de 2016 e, deste modo, é esperado que as normas regionais derivadas também fossem revisadas até o final de 2017.
A nova versão teve como principais objetivos a revisão de:
- Aplicações com sistemas de acionamentos de potência
- Compatibilidade eletromagnética (EMC)
- Proteção contra surtos, níveis de curto-circuito e sistemas de aterramento
- Circuitos de comando e suas funções de comando
- Requerimentos de documentação técnica, condições normativas e literatura de referência
A norma IEC61439-1/2 para conjuntos de comando e manobra em baixa tensão, após um período de transição, tem uma sólida validade desde 2014. Partes 1 e 2 estabelecem os requerimentos de segurança para conjuntos de manobra e comando de sistemas de potência, os quais podem ser relevantes para os painéis de controle de máquinas industriais, como exemplo, análise dos limites de temperatura no painel elétrico, análise de nível de curto-circuito etc.
Documentação orientada à prática
Ambas as normas IEC 60204-1 e IEC 61439-1/2, possuem exigências de documentação, e daremos aqui uma visão geral dos pontos mais relevantes.
O fabricante de painéis de controle industrial, deverá fornecer as informações necessárias para parametrizar, operacionalizar e manter os equipamentos elétricos associados à máquina. A documentação necessitará conter as versões adequadas e ser aprovada no idioma reconhecido localmente.
A documentação que ficará com o cliente deverá conter os seguintes elementos:
- Uma descrição compreensiva do equipamento, manual de operação, manual de manutenção, lista de partes e peças
- Notas do conjunto, instalação e conexões com a alimentação externa
- Onde aplicável, detalhes do ambiente da instalação, diagramas e esquemáticos de circuitos, tabelas de parametrização e orientações sobre intervalos de manutenção
- Medidas técnicas de proteção e acesso aos equipamentos
- Informações de manuseio, transporte e armazenamento
De acordo com a IEC 61439-1/2, a documentação técnica necessitará incluir todas as características identificáveis do conjunto de manobra e comando.
Abaixo estão as principais:
- Valores nominais de tensão: tensão nominal para o conjunto de manobra e comando, tensão nominal dos circuitos específicos de comando e manobra, tensão nominal de isolação
- Correntes nominais (InA, InC, IpK, Icw, Icc)
- Fator de diversidade nominal (RDF) para o conjunto e circuitos
- Frequência operacional (fn)
- Nível de contaminação, grau de proteção (IP)
- Tipo de sistema de aterramento
- Divisão de área por EMC (condições ambientais A ou B)
- Tipo de dispositivos de proteção de curto-circuito e sobrecarga
- Medidas de proteção contra choque elétrico
- Dimensões, peso total, orientações de transporte, pontos de içamento, armazenagem
- Manuais de operação e orientações de manuseio, parametrização e manutenção
- Identificação de dispositivos, partes e circuitos: lista de partes e peças, desenhos dimensionais, diagramas de circuitos elétricos, diagramas de conexão
Avaliação de análise de risco
Uma avaliação de análise de risco adequada é parte do procedimento de conformidade, sendo necessário como medida adicional e podendo ser conduzida, caso aplicável, dentro do escopo da diretiva de máquinas.
Erros operacionais “razoavelmente previsíveis”, necessitam ser considerados durante a avaliação da análise de risco.
Para realizar uma análise de risco dentro do escopo de diretivas, o comitê europeu de normatização eletrotécnica (CENELEC) disponibiliza o guia CENELEC 32, para assuntos relacionados à segurança e como referência de avaliação e redução de risco para equipamentos de baixa tensão.
Ferramentas eficientes para documentação
Muitos detalhes estão envolvidos na estruturação da documentação e, frequentemente, buscar, encontrar e organizar documentos, torna-se uma tarefa complexa e que consome bastante tempo.
Nossas ferramentas, além de auxiliar na seleção de produtos e no dimensionamento adequado de seu painel de controle em cumprimento com as normas, possibilitam a geração de relatórios que podem ser utilizados como material de suporte à documentação de seu projeto.
Por exemplo, você pode utilizar:
- O SIMARIS therm para demonstrar os limites de elevação de temperatura
- O SIMARIS curves e design para análises de coordenação e cálculo de nível de curto-circuito dos equipamentos
Muitos documentos que são necessários para o cumprimento das normas, podem ser baixados em nosso site através do CAx Download Manager, entrando somente com uma lista de códigos de produtos Siemens, e ter todas as informações disponíveis em um único arquivo encapsulado.
Alguns exemplos de documentos disponíveis:
- Certificados, declaração de conformidade, certificados de tipo
- Folha de dados técnicos
- Curvas características
- Manuais de instruções e operação etc.
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.