Confiável e eficiente. Gota a gota.
O portfólio da Digital Enterprise para a indústria de água e saneamento.
A água é o recurso mais valioso do nosso planeta. É por isso que eficiência e qualidade são as principais prioridades da indústria da água. Esses objetivos estão se tornando cada vez mais difíceis de alcançar, à medida que crescem as despesas com o fornecimento de água limpa em muitas regiões, ao mesmo tempo em que as operações devem ser o mais eficientes e econômicas possível. A digitalização consistente e de ponta a ponta de instalações e processos ajuda a indústria de água e saneamento a enfrentar esses desafios.
Digitalização ao longo do ciclo da água
Para permitir que o setor de água aproveite ao máximo a digitalização, a Siemens desenvolveu o Empresa Digital, um portfólio abrangente de soluções de software e automação. O processamento de todos os dados disponíveis em um modelo de dados abrangente faz com que seja possível explorar de forma otimizada todo o potencial de todos os sistemas. O resultado disso é um gêmeo digital, um modelo virtual preciso da planta que está sempre atualizado.Benefícios para plantas greenfield e brownfield
A conexão inteligente de dados de diferentes fontes, como sensores, medidores de água e dados meteorológicos, está criando novas oportunidades para o uso mais eficiente e sustentável da água na indústria, agricultura e serviços públicos municipais. Uma pré-condição para isso é uma rede ponta a ponta da engenharia de sistema, que, com base em uma plataforma de dados - uma fusão dos mundos virtual e real -, englobe desde o comissionamento até a operação, manutenção e otimização contínua do processo.
Dados de mais qualidade e mais disponíveis reduzem o tempo de execução do projeto no mundo real. Ao mesmo tempo, as possibilidades oferecidas pela simulação e modelagem no mundo virtual reduzem os custos incalculáveis durante a fase de construção e os custos operacionais contínuos.
Alcançando seus objetivos com mais rapidez e eficácia
Quando plantas greenfield estão sendo planejadas, a combinação de dados da engenharia da planta e planejamento de automação permite processos e sequências de trabalho paralelos. Isso reduz a duração do projeto e, ao mesmo tempo, melhora sua qualidade.
Graças à integração de planejamento, engenharia e operação, os dados adquiridos durante a fase operacional podem ser reutilizados para a engenharia e complementados com os dados operacionais mais recentes. As atualizações automáticas dos dados de planejamento durante a operação da planta permitem manter sempre em vista a condição real das plantas e sistemas ao realizar serviços e modernizações e implementar projetos de forma eficiente e eficaz.
Atualizado sistematicamente
Como os dados de planejamento geralmente não estão disponíveis em formato digital, estão incompletos ou desatualizados, as fábricas brownfield podem se beneficiar da digitalização. Com as ferramentas adequadas, até mesmo conjuntos de dados grandes e não estruturados podem ser lidos em uma estrutura de banco de dados uniforme e verificados. Além disso, ao integrar dados 2D e 3D usando ferramentas apropriadas, as plantas podem ser digitalizadas e vinculadas a dados de planejamento importados em uma estrutura de banco de dados.
É assim que os dados podem ser verificados e os operadores da planta podem obter um modelo digital atualizado de sua planta.
Os aplicativos e serviços digitais do Siemens Industry Suite para gestão de água fornecem maior transparência e, portanto, ajudam a identificar o potencial de otimização e economia para aumentar a segurança do fornecimento. Com os aplicativos Siemens Water (SIWA) desenvolvidos especificamente para os operadores da indústria de água e saneamento, você pode otimizar a eficiência energética, evitar a perda de água, reduzir a contaminação dos recursos hídricos e tomar medidas preditivas de manutenção.
Detecção de vazamentos nas redes de transporte de água
O SIWA Leak é um sistema para detectar vazamentos grandes e pequenos contínuos na rede de transporte de água. Como um complemento aos sistemas de controle e automação existentes, o SIWA Leak fornece continuamente a equipe de operação informações sobre o status da tubulação de transporte de água, o que –no caso de um vazamento – fornece a equipe um ponto de partida preciso para a tomada de decisões com o planejamento preciso das ações.
Detecção de vazamento em redes de distribuição de água
SIWA LeakPlus - desenvolvido pela BuntPlanet* - é uma solução inovadora para detecção de vazamentos em redes de distribuição de água. Com o suporte de computação em nuvem, inteligência artificial e simulações hidráulicas, os vazamentos podem ser detectados de forma fácil e totalmente automática e corrigidos em um estágio inicial.
*Empresa parceira da Siemens
Otimização dos custos operacionais de bombas em sistemas de abastecimento de água
SIWA Optim é uma solução para o controle inteligente e com otimização de energia de bombas e válvulas. Ela atua com base nos dados do sistema e previsões de demanda mais recentes, bem como nos preços de energia atualizados diariamente. Além disso, permite que os operadores reduzam o consumo da energia em até 15 por cento e garante a segurança ideal de abastecimento.
Sistema de controle de rede de esgoto centralizado para evitar inundações como uma contribuição para a proteção sustentável da água
SIWA Sewer é um aplicativo de controle de rede de esgoto poderoso e inovador que calcula a necessidade de intervenções de controle em sistemas de drenagem usando algoritmos de otimização. Desta forma, o aplicativo garante uma utilização ideal da rede de esgoto e evita que águas residuais sejam despejadas em águas naturais.
O SIWA Sewer otimiza o desempenho do tratamento de água ao estabilizar o fluxo de entrada para a estação de tratamento de maneira que o operador consiga trabalhar na instalação com mais eficiência.
Máxima eficiência e disponibilidade graças a soluções personalizadas
Descubra como as soluções técnicas poderosas e inovadoras da Siemens estão contribuindo para a operação eficiente, confiável e totalmente sustentável dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgoto em todo o mundo.Vamos nos unir e ter sucesso
A Siemens trabalha em estreita colaboração com parceiros selecionados na indústria da água em todo o mundo, incluindo EPCs, integradores de sistemas e distribuidores . Cada um desses parceiros é um especialista comprovado em seu campo, com ampla experiência em produtos e sistemas em todas as áreas do extenso portfólio da Siemens para a indústria da água. Isso significa que a oferta abrangente de digitalização e automação e tecnologia de acionamento pode ser otimamente adaptada aos requisitos específicos dos clientes no local, em qualquer lugar do mundo.
Our other collaborations
De acordo com nossa promessa de ser um líder de mercado ágil e ativo, vamos além das distribuições tradicionais e confiamos cada vez mais na colaboração em diferentes áreas. Assinamos acordos de colaboração com fabricantes de componentes como o Hach Analytics e com parceiros globais como Acciona (dessalinização) e jovens empreendedores como BuntPlanet (portfólio digital). É assim que nossa empresa e nossos parceiros serão capazes de atender aos requisitos de nossos clientes e oferecer a eles um portfólio abrangente e inovador de produtos e sistemas, presença local em todo o mundo e nossa alta qualidade habitual, além de permanecerem competitivos economicamente.
Um portfólio completo para a indústria da água
A digitalização, automação e eletrificação estabelecem as bases para processos eficientes, confiáveis e sustentáveis na indústria da água. Descubra produtos, sistemas e soluções sob medida para uma indústria da água mais sustentável.Componentes que funcionam perfeitamente juntos
Soluções completas e personalizadas para sistemas de abastecimento de água potável, tratamento de esgoto e dessalinização são comercialmente viáveis hoje e amanhã, para manter uma alta segurança no fornecimento e para o uso responsável da água como um recurso vital. Todos os componentes do portfólio abrangente de produtos da Siemens são perfeitamente coordenados nas soluções personalizadas da empresa para a indústria da água. Essas soluções combinam as mais recentes tecnologias com décadas de experiência no setor em todas as áreas de gestão de água.
Soluções personalizadas para áreas específicas de aplicação
Os requisitos nas áreas de água potável, saneamento e dessalinização variam amplamente. É por isso que a Siemens oferece uma seleção de soluções perfeitamente adaptadas que garantem a máxima eficiência e sustentabilidade.Forneça água potável a uma taxa sustentável
Soluções e serviços inteligentes da Siemens para planejamento, engenharia, operação e manutenção garantem água potável tratada com confiabilidade e sustentabilidade da mais alta qualidade possível em todo o mundo. Eles incluem controle de processo, automação e tecnologia de acionamento, bem como o fornecimento de energia para estações de tratamento de água, sistemas de tubulações e redes de água em larga escala.
Tratamento de Esgoto
A Siemens oferece sistemas de hardware e software feitos sob medida, serviços abrangentes e conhecimento especializado aprofundado para a construção de novos sistemas de águas residuais ou para a modernização das redes existentes. Isso garante, mesmo em caso de chuvas fortes, o descarte de águas residuais seguro e confiável por meio de redes de esgoto e estações de bombeamento, bem como o gerenciamento de operações das estações de tratamento de forma eficiente energeticamente e ecologicamente correta.
Dessalinizar água do mar - preservar a vida
A dessalinização da água do mar está desempenhando um papel cada vez mais importante em todo o mundo, especialmente em regiões que sofrem com a crescente escassez de água. Hoje, mais de 150 países já estão empreendendo processos de dessalinização da água do mar. Nossos clientes contam com o processo de osmose reversa com eficiência energética. Software, fornecimento de energia, gerenciamento de energia e serviço ponta a ponta da Siemens nas áreas de projeto, operação e manutenção apoiam a operação otimizada de energia de usinas de dessalinização em todo o mundo.
Padronização para um fluxo de trabalho digital eficiente
Um sistema modular composto por componentes especificamente selecionados e exemplos de soluções abrangentes para instalações e processos típicos está abrindo caminho para maior eficiência, produtividade e disponibilidade, além da operação confiável – e garante uma base sólida para uma digitalização consistente e de ponta a ponta.Suporte especializado desde o planejamento até a engenharia e operação.
O Portal de Águas fornece uma coleção abrangente e disponível gratuitamente de exemplos de soluções e configurações , padrões de engenharia e ferramentas para automação, instrumentação de processos, tecnologia de acionamento e equipamentos eletrotécnicos em estações de tratamento de água e esgoto. Instruções para segurança e comunicação industrial também estão disponíveis.
Ferramentas específicas e comprovadas para especialistas
Suporte especializado a empresas de engenharia, integradores de sistemas e construtoras para configurar projetar e construir instalações e sistemas de água e esgoto , estações de bombeamento e dessalinização. Esses exemplos de soluções prontos para o futuro permitem que os clientes finais minimizem seus custos e riscos durante todo o ciclo de vida de sua instalação.
Modelos padronizados para engenharia e operação de sistemas de controle de processo
A engenharia padronizada da aplicação do sistema de controle vale a pena. Ela reduz custos e riscos durante o planejamento, engenharia de projeto, comissionamento, manutenção contínua e serviços e até mesmo as despesas por possíveis futuras modernizações da planta. O funcionamento sem percalços e a operação e diagnóstico ergonômicos são garantidos para as empresas de serviços públicos.
Engenharia integrada e operação integrada
Os Modelos de Água - disponíveis gratuitamente - são modelos feitos sob medida para integradores de sistemas, empresas de construção de plantas e operadores. Eles contêm funções para controle de malha aberta e fechada e operação e diagnóstico ergonômicos, inclusive para salas de controle distribuídas e estações externas. O uso de componentes de hardware para sistemas de automação, tecnologia de acionamento e comunicação industrial, que inclui tecnologia de telecontrole, está totalmente previsto.
Os modelos de água são incorporados de forma ideal na engenharia integrada e também abrangem simulação, teste e comissionamento. Além disso, seu uso também garante um banco de dados padronizado para digitalização de ponta a ponta.