Le jumeau numérique améliore le sauvetage par hélicoptère
À l'aide d'un logiciel de CAO, le spécialiste australien en modification d'hélicoptères, HeliMods, intègre sa technologie innovante de chargement de civière à bouton-poussoir dans une variété d'avions. Les technologies numériques sont essentielles pour accroître la pénétration du marché mondial, déclare le fondateur de la société.
" La CAO 3D a été l'un de nos premiers investissements, raconte Will Shrapnel. Il était important pour moi de concevoir et de modéliser un concept dans un environnement qui pourrait me permettre de transférer ces idées dans un avion et de le mettre à l'échelle ". Le fondateur et directeur général d'HeliMods affirme également qu'il a pu travailler davantage avec moins de personnes. " Nous pouvons abattre beaucoup de travail avec une petite équipe grâce à la technologie que nous utilisons ".
Installée dans la ville de Caloundra, sur la Sunshine Coast du Queensland, la société Shrapnel permet à ses clients d'effectuer un large éventail de missions spéciales - y compris la recherche médicale d'urgence, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies et la surveillance policière aérienne. Ses clients se trouvent non seulement en Australie, mais aussi en Amérique du Nord, en Europe et dans la forêt tropicale de Bornéo.
Chargement des patients facile et rapide
C'est la pièce maîtresse des développements d'HeliMods et la première innovation du genre : la nouvelle technologie de chargement des civières à bouton-poussoir. " Cela n'avait jamais été fait auparavant dans aucun avion, dit M. Shrapnel. Le système Powered Aero Loader (PAL) est un système de civière entièrement automatisé qui demande seulement la pression d'un bouton pour charger un patient dans un hélicoptère de sauvetage.
La civière peut supporter jusqu'à 318 kg. Le chargement des patients dans un hélicoptère est beaucoup plus rapide, et ceux-ci reçoivent les soins avancés dont ils ont besoin plus rapidement que jamais - notamment parce qu'il n'est pas nécessaire de déplacer l'équipement sur la structure lors du chargement du patient dans l'hélicoptère.
Le système PAL peut également réduire considérablement la dépendance des ambulanciers paramédicaux au levage manuel, ce qui réduit le risque de fatigue et de microtraumatismes répétés.
Gestion de l'ensemble de l'environnement numérique
" Nous utilisons toute une gamme de technologies de Siemens, déclare M. Shrapnel. Nous utilisons NX pour la CAO et l'ingénierie et avons aussi recours à Teamcenter pour la gestion du cycle de vie des produits. Ces technologies nous aident à gérer l'ensemble de notre environnement numérique. Elles nous permettent de comprendre tous nos processus numériques, en commençant par les exigences initiales, jusqu'à ce que nous les intégrions finalement dans l'avion pour des missions spéciales. Nous utilisons beaucoup de simulation et beaucoup de technologie lourde pour créer cette solution ".
Le logiciel de CAO remplace les tests dans le monde réel
En utilisant le logiciel de CAO NX, HeliMods a pu créer un jumeau numérique à la fois de son système PAL et des différents hélicoptères dans lesquels elle espérait intégrer son système. Ces jumeaux numériques tridimensionnels sont entièrement personnalisables et permettent d'isoler chaque élément de la technologie et de l'adapter aux besoins de chaque client, en fonction de son modèle d'hélicoptère. Cela élimine le processus de fabrication pour chaque modèle et permet également de faire des tests pour savoir comment les composants résisteront aux environnements difficiles auxquels sont confrontés les services médicaux d'urgence des hélicoptères.
Le logiciel PLM pour des cycles de vie optimisés
HeliMods a recours à Teamcenter pour la gestion du cycle de vie des produits. Le système connecte les personnes et les processus avec un fil d'innovation numérique, ce qui garantit que l'ensemble du cycle de vie d'un produit, depuis les premières étapes de conception jusqu'à l'intégration dans l'avion, peut être surveillé et ajusté en fonction des besoins de l'entreprise et de l'avion.
L'empressement pour le système PAL est venu d'Ornge, un organisme sans but lucratif qui fournit des ambulances aériennes et le transport médical de patients dans l'ensemble de l'Ontario, au Canada. Elle a entrepris une recherche mondiale pour améliorer les soins aux patients, et a trouvé HeliMods.
C'est probablement la plus grande amélioration que nous ayons apportée aux soins des patients et à la satisfaction des employés, déclareJustin Pyke, directeur des paramédicaux d'Ornge.
"Nous sommes maintenant en mesure de charger à chaud avec les rotors en marche et de sortir plus rapidement de la scène. Et nous recevons tellement de réactions positives de la part des équipes à propos de l'impact majeur que cela a eu sur le travail qu'ils accomplissent chaque jour et sur leurs équipes ".
Une technologie qui rend le travail beaucoup plus facile
L'innovation du Queensland profite également aux patients dans son propre état: Le système PAL a été intégré aux hélicoptères RACQ LifeFlight. " La technologie rend notre travail beaucoup plus facile, relate Shaun Gillot, membre d'équipage de LifeFlight Australia. Nous pouvons décharger notre équipement plus rapidement, recevoir nos patients plus rapidement, les charger dans l'avion, puis les amener aux soins avancés dont ils ont besoin beaucoup plus rapidement "
La numérisation pour les améliorations et la croissance
Tous ces avantages pour les patients et les équipages d'hélicoptères n'auraient pas été possibles sans la numérisation. Pour HeliMods, c'était aussi un facteur de réussite économique. M. Shrapnel conseille aux autres décideurs de l'industrie " d'investir massivement dans les technologies numériques nouvelles et émergentes. Vous n'allez pas toujours bien faire les choses, mais lorsque vous y parvenez, votre accès aux améliorations et à la croissance est certainement important. Et si vous voulez avoir votre place sur le marché mondial, c'est exactement ce que vous devez faire ".
Plus nous investissons dans nos technologies numériques, plus nous avons de portée sur le marché et plus nous pouvons en faire sur le marchéWill Shrapnel, le fondateur et directeur général d’HeliMods
Il est convaincu que " le parcours de numérisation qui nous attend est incroyable ". Et il ajoute ceci : " Au cours des dernières années, la croissance de notre entreprise a été en grande partie dans la technologie. En fait, plus nous investissons dans nos technologies numériques, plus nous avons de portée sur le marché et plus nous pouvons en faire sur le marché ".
2019-12-10