Un engagement en matière d’innovation performante
Depuis plus de 100 ans, les Canadiens rirent profit de l’engagement de Siemens à l'égard de l’innovation. Et cela n’a jamais été plus vrai qu’aujourd’hui. Les Canadiens peuvent être là où ils doivent, alimenter la technologie sur laquelle ils comptent et accéder à la formation qui fera d’eux des leaders.Quand la technologie incite les gens à façonner l’avenir, ils laissent derrière eux un héritage durable.
Les entreprises et les consommateurs du Canada ont besoin de fiabilité et de flexibilité en ce qui concerne le transport, la gestion de l'énergie, etc. L'engagement de Siemens en matière d'innovation performante permet d'offrir "" L'ingéniosité au service de la vie "" aux Canadiens.
Siemens aide le Collège Algonquin à redéfinir la durabilité et la gestion de l'énergie grâce à une infrastructure respectueuse de l'environnement, à un miniréseau sur place et à l'offre d'un apprentissage appliqué aux étudiants. Le partenariat est intégré directement à la salle de classe et a une incidence sur l'expérience du corps professoral et des étudiants ainsi que sur le contenu d'apprentissage. Le collège est un laboratoire vivant nous donnant une idée de ce dont un avenir vert pourrait avoir l'air.
Le partenariat innovateur entre Siemens et Énergie NB fait de ce service public un chef de file dans l'industrie mondiale de l'électricité. Grâce à la solution de réseau intelligent de Siemens, les Néo-Brunswickois gèrent mieux leur consommation d'électricité. Ils adoptent de nouvelles formes d'énergie renouvelable et peuvent tirer avantage d'une meilleure fiabilité à l'échelle du système.
Siemens apporte également des changements au secteur de l'énergie en Alberta. Les Albertains comptent moins sur les sources d'énergie traditionnelles depuis que ATCO et AltaLink ont bâti une puissante infrastructure énergétique qui intègre au réseau de l'énergie propre et verte venant du sud venteux. Des stations de conversion révolutionnaires assurent que le système de transport est fiable à 99,9 %.
Le transport en commun à Calgary est également en cours de changement. Siemens propose à Calgary Transit des véhicules sur rail légers et à la fine pointe. Accessibles à tous, ces véhicules ont été conçus pour résister au climat extrême de Calgary. Les Calgariens peuvent se fier à ces services pour se rendre à destination sans délai.
Quant aux Torontois, ils n'ont pas à s'inquiéter de rester au chaud dans les hôpitaux et les bureaux du centre-ville lors des journées froides. Enwave Energy assure un chauffage fiable des 150 édifices du centre-ville de Toronto, y compris les établissements au rôle primordial comme les hôpitaux de renom de l'Ontario. L'usine de chauffage de Enwave est automatisée, surveillée et gérée par un système de commande de Siemens, lequel reçoit de l'information critique en temps réel des instruments de Siemens.
L'Organisme UNIS rend le changement possible. UNIS aide les gens à avoir une incidence positive dans le monde. Le centre d'apprentissage WE Global Learning Centre est un établissement de 50 000 pieds carrés restauré sur mesure, qui a récemment ouvert ses portes dans le centre-ville de Toronto. Il accueille des groupes d'étudiants, d'éducateurs et de militants tous les jours.
Siemens apporte également des changements au secteur de l’énergie en Alberta. Les Albertains comptent moins sur les sources d’énergie traditionnelles, car les stations de conversion révolutionnaires permettent l’intégration de l’énergie propre et verte du sud venteux dans le réseau. Cela fait également en sorte que le système de transport est fiable à 99,9 %. Il en va de même au Manitoba, où l’innovation de Siemens est au cœur du projet de fiabilité du transport Bipole III, le plus important projet de CCHT en Amérique du Nord des 30 dernières années, et l’un des projets les plus évolués au monde dans son genre. Parallèlement, Siemens a livré à Hydro-Québec des solutions révolutionnaires en matière d’automatisation et de cybersécurité de poste, mettant à profit sa certification CEI 62433, que l’entreprise a obtenue en premier dans le monde.
L'ingéniosité au service de la vie : l'innovation pour les entreprises et les Canadiens.