Hydro-Québec

Création d’un système électrique plus sûr, plus efficace et plus moderne

Hydro-Québec a choisi Siemens pour moderniser le système de protection et de contrôle de son poste Saint-Chrysostome.  De l’automatisation à la cybersécurité, le service public d’électricité évolue vers la numérisation.
Gestion de l’énergie

Gérer modernisation et cybersécurité

Hydro-Québec a dû remplacer des systèmes désuets par des technologies numériques modernes, dotées d’outils de cybersécurité. Le projet pilote a fourni les solutions requises, et un modèle de partenariat fort capable de relever de grands défis s’est créé. C’est L’ingéniosité au service de la vie.

Hydro-Québec est propulsée vers un meilleur avenir par les systèmes de commande automatisés et de cybersécurité évoluée innovants de Siemens

Après avoir eu recours aux technologies électromagnétiques installées dans les années 1980, Hydro-Québec croit que le moment est venu de moderniser ses systèmes de protection et de commande grâce à la numérisation. Adhérant à la norme d’excellence sur l’automatisation des postes électriques, CEI 61850, l’entreprise souhaitait intégrer de nouvelles fonctionnalités, notamment la surveillance et l’entretien à distance de bout en bout.

 

En outre, il fallait aborder la cybersécurité, compte tenu de la vulnérabilité récente des réseaux dans le monde.

 

Le service public a approché le marché avec une seule demande : des propositions sur la façon de créer le nouveau poste à l’aide de solutions basées sur le marché, tout en travaillant étroitement avec les experts d’Hydro-Québec.

L'agilité, la flexibilité et la pensée novatrice pour relever les défis ont caractérisé le projet.  Par exemple, pour assurer la tranquillité d'esprit d'Hydro-Québec en matière de contrôle de qualité, Siemens a bâti une réplique de la solution et l'a installée dans ses laboratoires de protection et de contrôle.

 

Elle y a été testée avec un simulateur de système PAC, dans un environnement informatique et de cybersécurité, avant d'être déployée. Aussi, pour la cybersécurité, Siemens a mis à profit sa certification CEI 62443, la première dans le monde, pour fournir des outils sophistiqués.

Maintenant que la station est pleinement opérationnelle et qu'un modèle de modernisation future de la sous-station a été établi, la population du Québec peut s'attendre à des avantages comme une fiabilité accrue.

La relation avec Siemens était excellente, de l’offre à la mise en service, et même après.
Michel Lavallee, Hydro-Québec

Hydro-Québec : L’ingéniosité au service de la vie

Hydro-Québec ne voulait pas seulement une nouvelle technologie. Elle voulait un partenaire pour l’aider à exécuter les projets plus rapidement et plus efficacement, s’éloignant des fournisseurs peu impliqués et optant pour une vraie collaboration pour concevoir et déployer des solutions de bout en bout.

 

Les gens de Siemens et d’Hydro-Québec – des opérations, des technologies de l’information, des télécommunications et de la cybersécurité – ont si bien œuvré ensemble que le poste a été entièrement mis en service en environ un an.

 

C’est presque la moitié du temps dont l’entreprise avait normalement besoin pour des projets similaires, même s’il s’agissait du premier projet convergé 61850, réunissant la technologie des opérations, l’informatique, les télécommunications et les technologies de cybersécurité.

 

Siemens a réalisé un réel travail d’équipe, des experts collaborant avec des collègues d’Hydro-Québec sur la documentation de l’offre, les contrats, l’ingénierie ou les achats pour toutes les technologies d’automatisation et de cybersécurité, aux relations avec les sous-traitants travaillant sur la construction du bâtiment. 

Automatisation des postes

Intégration d’une nouvelle ère d’automatisation des postes

Les systèmes de protection et de commande vieux de plusieurs décennies ayant été remplacés par les plus récentes solutions d’automatisation numérique conformes à la norme CEI 61850, les actifs décentralisés d’Hydro-Québec peuvent désormais être surveillés et gérés à distance.

 

Cela entraîne d’importantes améliorations de l’efficacité, atténue les risques pour la santé et la sécurité des employés et réduit la fréquence à laquelle les employés doivent se rendre aux postes éloignés.

En ajoutant la cybersécurité aux technologies intégrées, la fiabilité du réseau devient essentielle à la transition vers un avenir numérisé.

 

Au final, Siemens a livré un poste préconçu et préfabriqué, y compris tous les panneaux de protection et de commande, le câblage et les écrans IHM, répondant à toutes les exigences précises d’Hydro-Québec.

 

Toute la programmation de l’automatisation a été configurée – avec une architecture de cybersécurité renforcée conforme à la norme CEI 62443 – pour fournir une solution complète de bout en bout. Le tout livré clé en main, de la planification et de la construction à la mise en service, en passant par les essais.

 

Grâce au bon fonctionnement de tous ces éléments, une fondation est maintenant en place, conçue pour durer des décennies. C’est L’ingéniosité au service de la vie.

Galerie

Création d’un système électrique plus sûr, plus efficace et plus moderne

Hydro-Québec a choisi Siemens pour moderniser le système de protection et de contrôle de son poste Saint-Chrysostome.