Manitoa Hydro

Une autoroute électrique fiable et à grande capacité pour les décennies à venir

La ligne de transport d'énergie Bipole III du Manitoba fournira de l'énergie renouvelable à la province pour les années à venir. La technologie, l’expertise et le soutien spécialisé de Siemens sont au cœur du projet.
Gestion de l’énergie

Assurer au Manitoba un approvisionnement en énergie à l'épreuve du temps

Une immense ligne de transport était nécessaire pour assurer la fiabilité et la sécurité du flux d’énergie hydroélectrique au Manitoba. Une vision ambitieuse a été réalisée grâce aux solutions uniques proposées par Siemens, malgré les défis logistiques à relever et les échéanciers serrés à respecter. C'est L'ingéniosité au service de la vie.

Siemens et Manitoba Hydro : collaborer pour créer l’un des systèmes CCHT les plus évolués et les plus puissants au monde

Près des trois quarts des besoins énergétiques du Manitoba sont comblés par une énergie hydroélectrique renouvelable générée dans le nord et acheminée vers le sud, où réside la majeure partie de la population de la province. Le service est depuis longtemps assuré par deux lignes de transport : Bipole I et II.

 

Comme les deux lignes sont très proches l'une de l'autre, elles risquent d'éprouver simultanément des perturbations de service en cas de catastrophe comme une inondation ou une tornade.

 

Pour remédier à cela, une troisième ligne – appelée Bipole III – devait être construite. En plus de son principal objectif d'assurer la fiabilité et la sécurité, la ligne serait aussi essentielle pour accroître la capacité nécessaire pour répondre à la demande croissante du Manitoba – en fournissant de l'énergie à partir de la centrale électrique Keeyask en construction dans le nord du Manitoba.

 

La vision concernant Bipole III était ambitieuse : un projet de courant continu à haute tension (CCHT) de 2 000 mégawatts, étendu sur une distance de près de 1 400 kilomètres, et capable de répondre à plus de 40 % de la demande en électricité aux heures de pointe dans la province et de résister à un hiver extrêmement froid. En bref, il s’agissait du plus important projet de CCHT en Amérique du Nord depuis les 30 dernières années, et l’un des projets les plus évolués au monde dans son genre.

 

Manitoba Hydro a confié à Siemens le cœur du système – la conception de deux stations de conversion, soit Keewatinohk, près de la baie d'Hudson, et Riel, près de Winnipeg. Les deux stations nécessitaient un nombre imposant de quatre halls de vannes, en comparaison à un seul dans le cadre d'un projet de CCHT typique. Et le plus impressionnant, c'est que Siemens a dû installer un système de contrôle et de protection extrêmement complexe pour permettre de nombreuses interactions avec Bipole I et II.

 

Quels que soient la situation et les besoins particuliers de Manitoba Hydro, aujourd'hui ou pour les années à venir, le système offre la souplesse nécessaire pour répondre à la demande, grâce à une fiabilité et une sécurité supérieures. C'est L'ingéniosité au service de la vie.

L'ingéniosité au service de la vie

Manitoba Hydro et Siemens

Avec Siemens à la tête d'un consortium aussi composé de Mortenson Construction, environ 1 000 personnes ont dépassé les attentes pour répondre avec expertise aux besoins, malgré les nombreux défis extrêmement difficiles posés par le projet. Qu'il s'agisse de températures glaciales et de vents très violents, de routes fermées ou de contraintes imposées au transport d'équipement lourd, tous les obstacles ont été surmontés grâce au travail d'équipe, à la persistance et à l'innovation.

 

En fin de compte, Manitoba Hydro souligne que le projet a été achevé à temps et dans les limites du budget estimatif, ce qui prouve toute la force du partenariat de confiance établi entre Siemens et Manitoba Hydro. Il s’agit de la plus récente réussite dans le cadre d'une relation à long terme, grâce à la portée mondiale et à la vaste expertise technologique de Siemens, afin d’aider Manitoba Hydro à répondre de façon créative et rentable aux besoins en électricité des citoyens de la province pour de nombreuses années à venir.

  

Système de transport de CCHT

L'ingéniosité au service de la vie avec Siemens et Manitoba Hydro

Siemens a conçu le système tout en assurant la fabrication, l'approvisionnement et la mise en service de la technologie de base de CCHT (courant continu à haute tension). Il s'agit d'une solution complète qui se distingue par un système de contrôle et de protection unique et extrêmement complexe.

Le CCHT est idéal pour le Manitoba

Avec une efficacité jusqu’à 50 % supérieure à celle des transports de courant alternatif standard, la technologie de CCHT est idéale pour le Manitoba, où l’électricité doit être transportée sur de très grandes distances, à partir de régions éloignées où elle est produite, jusqu'aux régions urbaines et industrielles où elle est utilisée.  

 

En tant que chef de file mondial de la technologie de CCHT, Siemens était en mesure de fournir des solutions de pointe adaptées aux besoins spécifiques à Manitoba Hydro. Cet ensemble complet comprend des vannes de convertisseur avec thyristors de puissance à déclenchement direct par la lumière, des transformateurs de conversion, des réacteurs de lissage et des filtres c.a. et c.c.

 

Grâce à la plus récente technologie de convertisseur à commutation de ligne, Bipole III bénéficie d’une capacité de surcharge continue de 15 %. De plus, l'appareillage de connexion à courant continu permet d'isoler ou de connecter automatiquement des groupes de vannes individuels sans interrompre le flux d'énergie.

 

Pour relier le tout, le système informatique ultrasophistiqué Win-TDC de Siemens allie protection, instrumentation et contrôle numérique en temps réel. Il est réputé pour sa fiabilité exceptionnelle et conçu pour durer des décennies.  C'est L'ingéniosité au service de la vie.

Apprenez-en davantage sur les solutions de CCHT de Siemens

Fournir des solutions de CCHT qui améliorent les réseaux électriques futurs

Galerie

Construire une autoroute électrique fiable et à grande capacité qui dure des décennies

La technologie, l'expertise et le soutien spécialisé de Siemens permettent à la ligne de transport Bipole III du Manitoba de transporter de l'énergie renouvelable pour des années à venir