Die Emil Frey AG betreibt in Härkingen ein Ersatzteillager für Autoersatzteile. Durch den Generalunternehmer Bürge-Fischer AG wurde der Hochregallagerbereich im laufenden Betrieb modernisiert – fünf neue Regalbediengeräte mit Steuerungen und Antriebstechnik von Siemens lagern nun Ersatzteilpaletten automatisch ein- und aus. So können heute in der gleichen Zeit über 50 % mehr Bestellungen verarbeitet werden als zuvor.
Bereits 1935 versprach der Firmengründer Emil Frey seinen Kunden in einem Brief, «jederzeit prompt und gewissenhaft» Auto-Ersatzteile aus seinem «reichhaltigen Lager» zu liefern. Ob er sich damals vorstellen konnte, dass fast 100 Jahre später im Ersatzteillager in Härkingen drei Mal täglich rund 450 Grossteile-Bestellungen aus einem automatischen Hochregallager ausgelagert werden, um in wenigen Stunden die Garagenbetriebe in der ganzen Schweiz zu erreichen?
Das 1986 erbaute Hochregallager hatte seine Lebensdauer erreicht, immer öfter kam es zu Störungen und Betriebsunterbrüchen. Ersatzteile für die technischen Einrichtungen waren nicht mehr erhältlich, gleichzeitig musste die Leistungsfähigkeit des Lagers dringend erhöht werden. Deshalb entschied die Emil Frey AG, das Hochregallager von Grund auf zu modernisieren. Zusammen mit dem Automationsunternehmen Bürge-Fischer AG wurde der Umbau im laufenden Betrieb bewerkstelligt – denn dieses komplexe Unterfangen durfte die Lieferbereitschaft des Zentrallagers, das 50 Mitarbeiter beschäftigt, während der Umbauphase nicht beeinträchtigen. Eine spezielle Herausforderung war, dass die 18 m hohen Regale für Spezialpaletten (Gitterboxen 125 cm x 175 cm) gebäudetragend sind und unbedingt weiterverwendet werden mussten. Zudem war klar, dass das neue Konzept vollautomatisierte Regalbediengeräte (RBG) und eine neue Palettenförderanlage mit drei Kommissionierplätzen beinhalten muss. Das Konzept Mann-zur-Ware wurde reversiert auf Ware-zum-Mann, was die Bearbeitungszeit pro Rüstzeile mehr als halbiert.
Ein ausgeklügeltes System
Bei genauem Hinschauen im Lager fällt auf, dass die Artikel in einer Gitterbox nicht sortenrein gelagert werden. Da liegen zum Beispiel ein Auspufftopf mit Autobatterien und Kotflügel zusammen in einer Gitterbox. Auch können gleiche Artikel in verschiedenen Gitterboxen gelagert werden. Dies bezeichnet man als chaotische Lagerung, nur die Lagerverwaltungssoftware weiss, was wo eingelagert ist. Damit kann die Lagerkapazität optimal ausgenutzt werden. In 2 800 Gitterboxen werden so gegen 11 000 Grossteile gelagert. Die eingesetzte Lagerverwaltungssoftware ist eine Eigenentwicklung der Emil Frey AG.
In drei Wellen werden täglich Bestellungen, welche bis 20 Minuten vor den fixierten Auslieferzeiten angenommen werden, von der Lagerverwaltungssoftware in der first-in-first-out-Reihenfolge zur Bearbeitung freigegeben. Die fünf Regalbediengeräte transportieren im perfekten Zusammenspiel mit der Palettenfördertechnik die Gitterboxen zum richtigen Kommissionierplatz und wieder zurück ins Lager. Der Mitarbeitende kann nach dem Kommissionieren im gleichen Zug Einlagerungen tätigen.
Höchste Flexibilität dank moderner Technik
Die neue Lagerverwaltungssoftware wurde genau nach den Bedürfnissen der Emil Frey AG konzipiert und kommt in allen Lagern der Emil-Frey-Gruppe zum Einsatz. Dazu Roland Huber, Logistikleiter bei Emil Frey: «Uns ist wichtig, dass das Lagerverwaltungssystem perfekt und flexibel auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist.»
Die Mitarbeiter des Siemens Solution Partners Bürge-Fischer sind Steuerungsspezialisten. Neben dem versierten Umgang mit der Hochsprachenprogrammierung SCL im TIA Portal, ist das Erstellen von Schnittstellen zu fremden Softwaresystemen eine ihrer Stärken. Seit 2017 setzt Bürge-Fischer für Regalbediengeräte durchgängig auf Antriebssysteme von Siemens, mit Frequenzumrichtern S120 und Siemens Servomotoren mit fehlersicheren Absolutwertgebern. Damit können in Kombination mit den fehlersicheren Simatic S7-1500F Steuerungen sämtliche Sicherheitsfunktionen wie sicherer Halt, sichere Geschwindigkeitsüberwachungen und weitere effizient nach heutigem Stand der Technik realisiert werden.
Die Zweifel sind verflogen
Der Umbau des Lagers dauerte rund 15 Monate bei laufendem Betrieb. Roland Huber erinnert sich an die beengenden Verhältnisse während dieser Zeit. Vom Resultat ist er aber begeistert: «Heute haben wir einen kontinuierlichen Warenfluss und ein Mitarbeiter kann bis zu 43 Warenein- wie Warenausgänge pro Stunde verarbeiten – das sind über 50 % mehr als früher». Eingelagert wird nach der Kommissionierung oder in den ruhigeren Zeiten dazwischen; rund 150 Artikel täglich. Huber zieht Bilanz: «Diese Lösung – Grossteile zu automatisieren – kostete uns einiges an Mut. Umso mehr freut es mich, dass sich das neue Lager für unsere Bedürfnisse als ideal erweist.»
«Uns ist wichtig, dass das Lagerverwaltungssystem perfekt und flexibel auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist.»Roland Huber, Logistikleiter bei Emil Frey AG
Technik in Kürze
Jedes der fünf Regalbediengeräte wird von einer Simatic S7-1500F gesteuert, welche sämtliche Sicherheitsfunktionen regelt. Bedient wird die Anlage entweder am PC oder über das Simatic HMI Touch. Fünf neue Regalbediengeräte werden durch Servomotoren und S120 Frequenzumrichter von Siemens angetrieben.
Emil Frey AG
Die Emil Frey Gruppe ist eine hauptsächlich im Automobilhandel tätige Schweizer Unternehmensgruppe. Das Herzstück bildet die 1924 von Emil Frey gegründete Emil Frey AG mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen besteht aus verschiedenen Importbetrieben, die ein schweizweit flächendeckendes Händlernetz betreuen, aus Emil-Frey-Garagen sowie Finanzierungsgesellschaften und weiteren Unternehmen im Dienstleistungsbereich.
Bürge-Fischer AG
Seit 40 Jahren plant, entwickelt, produziert und realisiert die Bürge-Fischer AG Lösungen im Bereich der Industrieautomation. Das breit aufgestellte Schweizer Unternehmen mit Sitz in Safenwil AG ist Spezialist für Intralogistik, Elektro- und Software-Engineering sowie Steuerungstechnik. Bürge-Fischer ist seit 2006 ein zertifizierter Siemens Solution Partner.