Smart Thermoatat

Der Smart Thermostat

Smart heisst, Ihre Bedürfnisse zu verstehen.
Wollen Sie mehr zum Smart Thermostat erfahren?

Dann kontaktieren Sie uns

Perfekte Orte schaffen

Ein Ort, an dem Sie ein Leben führen, wie Sie es möchten

Der Smart Thermostat ist anders. Anders als jeder andere Thermostat auf dem Markt. Von seinen einmaligen Funktionen profitieren sowohl Installateure als auch Endkunden. Durch einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme und genaue Abstimmung auf seine Umgebung schafft er perfekte Orte.

Eine clevere Art Ihre Bedürfnisse zu verstehen

Der Smart Thermostat wurde entwickelt, um Heizungsanlagen professionell zu steuern und zu bedienen. Durch sein attraktives Design fügt er sich perfekt in jeden Innenraum ein. Dank sechs leistungsstarker und genauer Sensoren – für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Näherung, Präsenz und organische Partikel – ist er stets perfekt auf das jeweilige Umfeld abgestimmt. Die Sensoren sind ein fester Bestandteil des Thermostats; es ist keine weitere Verkabelung oder Programmierung erforderlich. Sie ermöglichen es dem Smart Thermostat, voll autonom zu funktionieren.

 

Interessiert, den Smart Thermostat im Referenzprojekt Baumgarten in Stetten (AG) zu sehen? Hier finden Sie weitere Informationen. 

MakeHeatSimple Kampagne Energie Schweiz

MakeHeatSimple - eine Initiative von Energie Schweiz

MakeHeatSimple ist eine Initiative von EnergieSchweiz zur Senkung der Energiekosten von Zweitwohnungen. Mit der Installation von Fernbedienungssystemen für Heizungen könnten allein in den rund 700 000 Zweitwohnungen in der Schweiz mehr als 2000 GWh/Jahr eingespart werden.

 

Siemens unterstützt die Initiative MakeHeatSimple als Partner! 

Smart Thermostat mit Remote Zugriff - DIE Lösung für eine Installation in der Zweitwohnung

Technischen Features

Bedienung mit oder ohne App

Der Smart Thermostat lässt sich entweder über den Touchscreen oder die ausserordentlich intuitive Smart Thermostat-App bedienen. Mit der App können Sie Ihren Smart Thermostat jederzeit und überall steuern und überwachen. Wichtige Funktionen sind zum Beispiel Zeitplanung, Einstellung unterschiedlicher Modi (z. B. „Abwesend" oder „Zuhause"), Steuerung der Feuchtigkeit und Überwachung der Raumluftqualität über die Green-Leaf-Anzeige.

 

Zum App Store

Zum Google Play

Einheitliche Benutzeroberfläche

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des Smart Thermostats und der App sind einheitlich gestaltet, um die Bedienung zu vereinfachen. Dank dieses durchgängigen Designs lassen sich das Gerät und die App optimal nutzen.
Einmalig auf dem Markt

Vorteile für Endkunden

Der Smart Thermostat bietet viele Vorteile. Er bestimmt das perfekte Raumklima und optimiert den Energieverbrauch im Haus. Er hat ausserdem zahlreiche weitere Vorteile und stellt damit unter Beweis, dass er die Anforderungen nicht nur versteht, sondern auch erfüllt.
Wollen Sie wissen, wie der Smart Thermostat im Haus von Familie Blaser-Imhasly zum Einsatz kommt?

Schauen Sie den Referenzfilm der Überbauung Baumgarten

Für Fachleute gemacht

Für Installateure

Der Smart Thermostat ist speziell für den professionellen Installationsmarkt konzipiert. Er kann nachträglich eingebaut oder in Neubauten installiert werden. Finden Sie heraus, wie schnell und einfach die Installation und Inbetriebnahme des Smart Thermostats sind.
Für Installateure

Ihre Vorteile auf einen Blick

Als professioneller Installateur profitieren Sie sofort von den Vorteilen des Smart Thermostats: von der einfachen Installation über die schnelle Inbetriebnahme bis hin zur Erfüllung der neuesten Energieeffizienz-Standards. Ihre Kunden werden nicht nur von seiner Benutzerfreundlichkeit begeistert sein, sondern sich auch über die positiven Auswirkungen auf ihr Budget freuen.
Wollen Sie hören, was der Installateur Zenobini AG zum Einbau des Smart Thermostats meint?

Schauen Sie den Referenzfilm der Überbauung Baumgarten

FAQ und Downloads

Treffende Antworten und Informationen

In unserem FAQ-Bereich finden Sie weitere Informationen zum Smart Thermostat. Im Download-Bereich finden Sie zudem nützliche Dokumente.
Haben Sie weitere Fragen?

Hier gehts zu den FAQ

Kontaktaufnahme

Immer an Ihrer Seite

Als führender Anbieter und Innovator stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Falls Sie konkrete Fragen zum Smart Thermostat oder andere Anliegen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Haben Sie Fragen an uns?

Dann kontaktieren Sie uns